This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户需要支持。 请阅读以下内容:
"我目前正在使用 LCD 显示屏电源、使用 TI 的 TPS65150芯片从+2.5V 的源电压产生4个电压。 我制作了一个原型 PCB、电路主要工作、除了我需要的地方 VGH 电压不会达到+22V。 我只能达到+16V。 我尝试按照技术规格表第17页的建议添加另一个电荷泵级、但这只是导致不稳定的输出、最终导致芯片进入关断模式。 我随附了我正在使用的规格表和我已制定的特定设计。 认为您可以对此提供任何澄清吗?"
谢谢、
Kevin
尊敬的 Kevin:
从原理图中可以看到、VVS=8.2V、客户需要为 VGH 提供22V 电压、因此电荷泵倍压器肯定不会工作。
对于电荷泵三倍频器(8.2X3=24.6V)、假设四个二极管的正向压降为2V、内部 FET 的 Rdson 上的压降更多、则几乎没有足够的余量来调节到 VGH =22V。 所以我认为,即使是三人,也可能没有足够的空间。
要了解电荷泵三倍频器是否由于没有足够的余量而无法提供正确的22V VGH、您是否可以请求客户将 VVS 略微增加到8.6V、并查看 VGH 是否正确调节到22V? 在这种情况下、我希望它能得到适当调节。
除了这种可能的余量问题之外,原理图没有任何其他问题。
此致、
辽卡特