工具与软件:
您好!
在我们的设计之一中、我们计划使用 TMUX1208PWR…
您好 Reed、
因此,开关带宽在很大程度上取决于负载和电容,在较小的程度上取决于 Ron 和 R_Load,当我们测量这些部件的带宽时,我们使用了相同的电容 负载 (50欧姆和5pF 并联)。 这会留下导通电容和导通电阻的主要差异(如下所示)
对于 TMUX1208、导通电容为85pF -导通电阻~ 5欧姆
对于 TMUX1247、我们有一个27pF 的导通电容。 -导通电阻…
I Adam、
TMUX1208 和 TMUX1308之间的主要差异突出显示如下:
TMUX1308-Q1:电源范围为1.62V - 5.5V,具有电流注入控制功能和反向供电保护,RON = 59 Ω(典型值)
TMUX1208-Q1: 电源范围1.2V - 5.5V、RON = 5 Ω(典型值)
对于 ADC 输入共享、如果您使用单个 ADC 监控多个传感器、低 RON 可降低失真并提高线性度…
您好、Yusuke、
感谢您发帖到 E2E。 这是一个常见问题、因为开关数据表可能不包含此规格。 请查看此 E2E 常见问题解答博文、该博文介绍了如何计算最大功耗:
此帖子包含指向 Excel 工作表计算器 的链接:e2e.ti.com/.../6683.Signal-Switch-power-dissipation-and-junction-temperature-calculator…
大家好、Clemens、Rami、
我测量我们的系统板5件 我发现只有1个问题存在。
当我让软件更新 SOC 代码时。 我发现这个问题没有发生。
感谢您的指导。
大家好、Clemens、Rami、
感谢 您的回复。
我将仔细检查 SOC 内部架构。 如果我有结果、我会告诉您。
克莱明
我似乎有点偏软、通过移除电阻器来思考、他也短接了电阻器、问题得到了解决。
最大值、
我的感受与这里的克莱门人一样。 这里确实有一个上拉而不是下拉、因此您不需要将信号接地为低电平。 您是否仔细检查了 SoC 内部架构?
Rami
R170看起来像一个0 Ω 链路、并将开关连接到 SoC、因此这一点很重要。
此问题似乎是由 SoC 引起的。 很显然、下拉实际上是一个上拉。
最大值、
主电压是否馈入这些器件中的 S1? 您是否曾尝试在未连接主器件的情况下探测 S1? 问题是仅在发送信号时发生、还是该线路上始终存在0.6V 电压?
您是否还会在所有线路上看到该电压、或者仅存在0.6V 电压、而您所使用的主时钟线路上应该有0V 电压。
如果我了解您与 Clemens 的交流情况、则问题在您移除 R170后得到解决。 是否有理由希望保留电阻器? 这里驱动的电流是多少…