工具与软件:
1、D10FB 搭配 TI TS3A24159DGSR…
工具与软件:
1、D10FB 搭配 TI TS3A24159DGSR…
您好、当 VCC = 3V3 且我们切换3V3信号时…
团队、您好!
请问您的最高结温是 TS3A24159YZPR…
大家好、
你好。 您能回答以下问题吗:
数据表图7…
您好 Ben、
我已通知封装图团队对此进行更新。
感谢您的突出显示。
此致
Saminah
您好 Ben、
是的、我们的技术写作人员团队将很快更新此内容。
此致、
Ambroise
您好、Ambroise、
我们是否会在数据表中更新此数据?
本
您好 Ben、
感谢您注意到测量值缺失。 数据表中的尺寸(1.86mm×1.35mm)是正确的。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Ambroise
尊敬的 TI:
我想知道该产品的关断状态电阻值。
此外、在以下数据表中…
Alex、
因此、我看到如果您尝试将 I2C 信号从 uC 1或#2传递到 U12、然后通过 U13传递到任一智能电池、您将积累比典型 I2C 用法通常允许的更大的电容。 通过级联这些器件、您将看到接近500pF 的电容。
如果您很难设置使用 TS3A24159DGS、我认为您将遇到通信错误。
如前所述、我建议使用导通电容较低的芯片。 您可以在 TI.com 搜索工具中将其从最低的…
您好 Rami,
那么 、您能否给我一个想法或一个方框图、说明您想要实现的目标、以便我更好地了解问题? --> 附上我的方案图。
4种工作模式:
1.电池#1与 uC #1通信,电池#2已断开连接。
2.电池#2与 uC #1通信,电池#2已断开连接。 (U13设置)
3蓄电池1与 uC 2和电池2通信断开 (U12设置)
电池#2与 uC #2和电池#1通信断开 (U12…
Alex、
因此、正如您所说的、这将是一个问题、根据 I2C 标准、400pF 是最大限制、当开关打开时、其中两个串联的芯片会导致问题、因为电容会累积。 如果您需要两个串联的 SPDT、那么我会寻找一个 C-on 要低得多的 SPDT。
TMUX136/TMUX154E 不会是引脚对引脚的、而只是为了了解我们在这里使用的器件、我们是否很难将 TS3A24159封装保持在适当的位置…
您好 Rami,
非常感谢您的快速穿着,
1. 选择 TS31A24159是否有理由? -->它适合 TI 站点上的描述,适合 I2C 协议。
2.我现在已经进行了重新设计、需要在 uC 和智能电池之间找到2个串联的装置 SPDT、 据我了解、两个串联的 TS31A24159会根据 I2C/SMBus 规范在两条线路上产生超过400pF 的电容 、并且会由于`Ω 高电平或过多 的…
您好、Alexander、
选择 TS31A24159是否有理由? 我是要询问您在选择此器件时是否最感兴趣的特定规格。 我看到在2通道 SPDT 开关中、它具有最低的导通电阻。 对于 SMBus 协议等数字应用、这通常不如导通电容重要。 因此、我们可能需要一个具有低 Con 的双通道 SPDT。
TI.com 搜索工具可以提供帮助。 在这里 、我展示了一个示例、其中我对 TS31A24159等双通道…