• [参考译文] TS3A5223:通道间串扰

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1449122/ts3a5223-channel-to-channel-crosstalk

    器件型号:TS3A5223

    工具与软件:

    我在 24MHz 频率附近查找模拟开关…

  • [参考译文] TS3A5223:我们是否有具有电平转换器功能的2通道 SPDT 多路复用器?

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TS3A5223, TXS0102, LSF0102
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1374855/ts3a5223…

  • [参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257RGYR

    Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TS5A23157, TS3A5223, TS3A24159
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1265756/sn74cbtlv3257…

  • [参考译文] TS3A5223:如果 NO/NC/COM 高于 VCC、则会损坏

    Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS3A5223
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1295753/ts3a5223-damage-if-no-nc…

  • [参考译文] TMUX2889YBHEVM:PWM 信号通过问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX2889, TS3A5223, TMUX4827
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1309078/tmux2889ybhevm…

  • [参考译文] TS3A5223:NC1/2连接到 COM1时的悬空 NO1/2行为

    Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1311809/ts3a5223-floating-no1-2-behavior-when…

  • [参考译文] TMUX1108:无法驱动 VCC 电源。

    Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A5223, TMUX1108, TMUX1308, TMUX1208, TS3A44159
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers…

  • [参考译文] TS5A23157:音频耳机应用

    Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS3A5223, TS5A23157
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1209894/ts5a23157-audio…

  • RE: [参考译文] TS3A5223:当 VCC=0V 时、NC 引脚的输入电压范围。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、对于常闭路径、我们目前不会携带任何在 VCC = 0V 时正常运行的开关。 这是一种称为耗尽型开关的特殊开关、它使用耗尽型 MOSFET 而不是"传统"增强型 MOSFET、并且我们目前没有使用耗尽型 MOSFET 的开关。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • RE: [参考译文] TS3A5223:当 VCC=0V 时、NC 引脚的输入电压范围。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    是的、我们需要关闭开关并在 VCC=0V 时导通。

    您是否有任何好的解决方案?

    此致。
    Kengo。

  • RE: [参考译文] TS3A5223:当 VCC=0V 时、NC 引脚的输入电压范围。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、虽然此部件可能不会因您在 ABS 最大范围内而受损、但它将无法按预期工作。

    该开关采用传输门架构、当开关处于活动状态时、NMOS 的栅极上将有一个高电压~VCC、PMOS 栅极上有一个低电压~GND。 当没有电源时、NMOS 不导通、这意味着只有 PMOS 导电路径可以导通、但导通电阻比上电时更高。

    但最大的问题实际上将发生在 NO 开关上…

  • [参考译文] TS3A5223:当 VCC=0V 时、NC 引脚的输入电压范围。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932694/ts3a5223-input-voltage-range-for-nc-pin-when-vcc-0v

    器件型号:TS3A5223

    你(们)好。

    我想知道…

  • RE: [参考译文] TS3A5223:TS3A5223锁存电阻

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Celi、

    您通常可以在几个位置找到开关的闩锁信息。

    1) )位于 数据表首页上。

     

    2) 2)在 TI.com 上的资质认证摘要中

    遗憾的是、TS3A5223在这些位置无法获得此信息、因此我不得不在内部查找以了解锁存性能在所有引脚上均符合100mAper JESD78 II 类要求

    谢谢、

    Adam

  • [参考译文] TS3A5223:TS3A5223锁存电阻

    Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/780497/ts3a5223-ts3a5223-latch-up-resistan…

  • RE: [参考译文] TS3A5223:reg:器件 TS3A5223RSWR 的导通电容

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、

    没有针对信号开关的差分电容的特定规格的原因是这个值包含在 Con 规格中。  如果导通状态电容对于系统性能而言太大、则没有理由进一步查看差分电容、因为该值会更小。  

    在差分信令应用中、COM1和 COM2引脚之间的偏斜很重要。  有些器件在其接合线和器件布局上小心谨慎、以优化偏斜性能。  正如您在较新的 TMUX136和 TMUX1072器件中看到的、它们具有出色的偏斜性能…

  • RE: [参考译文] TS3A5223:reg:器件 TS3A5223RSWR 的导通电容

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们的信号是来自前置放大器的差分信号-我真的很感兴趣的是、我们使用的特定开关没有规格的原因是什么。 从这个角度看、我们是否真正使用了我们所使用的前置放大器的正确开关、这是电流问题?
  • RE: [参考译文] TS3A5223:reg:器件 TS3A5223RSWR 的导通电容

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、

    1) 1)如果您说差分电容介于 COM1和 COM2引脚之间、我们不会在数据表中专门指定该规格。  导通状态电容测量将包括引脚接地电容以及相邻引脚电容。  基于此、您可以假设差分电容的值将小于 Con。   

    2) 2)您可以对 支持5V 电源的所有开关使用 TI.com 开关选择工具滤波器。  我在过滤2:1、2通道、Vdd > 5V 时找到 TMUX1072器件。 …

  • RE: [参考译文] TS3A5223:reg:器件 TS3A5223RSWR 的导通电容

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Query1:我的问题是 TS5A5223 IC 的差分电容是多少? 根据数据表规格、我只能找到单端电容。 由于差分放大器将使用差分信号驱动开关,我想知道 Cdiff ??。
    Query2:非常感谢您推荐 TMUX136器件,您是否拥有支持+5V 电源的此规格器件?
  • RE: [参考译文] TS3A5223:reg:器件 TS3A5223RSWR 的导通电容

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinay、

    在 FET 开关中、由于 FET 的物理尺寸、导通状态电容和导通状态电阻之间存在反比关系。 通常、较大的 FET 具有较低的导通状态、但由于其尺寸较大、它们具有较高的导通状态电容。 TS5A5223器件的共态电阻小于0.5欧姆、这意味着这是一个相对较大的 FET、具有高导通状态电容。

    您对使用 TMUX136或 TMUX154等低电容 FET 开关有何看法…
  • [参考译文] TS3A5223:reg:器件 TS3A5223RSWR 的导通电容

    Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TMUX136, TMUX1072
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/721790/ts3a5223-reg-on-capacitance…

  • RE: [参考译文] TS3A5223:隔离与频率间的关系

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    遗憾的是、TS3A5223数据表中未提供关断隔离图。  具有类似性能的类似传输门开关具有与频率间的隔离图。

    您在开关中输入什么信号?  您的应用为何需要隔离级别?

    谢谢、

    Adam

  • [参考译文] TS3A5223:隔离与频率间的关系

    Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/703943/ts3a5223-isolation-versus-frequency

  • RE: [参考译文] TS12A12511:关于开关间隙

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:
    感谢您的回复! 客户添加了一项关于双向的新要求。

    它似乎/ts3a27518e 可以支持所有3个功能:BBM、断电保护、双向、tks 很多!

  • RE: [参考译文] TS12A12511:关于开关间隙

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    您可以在 TI.com 开关搜索工具上添加功能筛选器。  您对具有您请求的断电保护功能的 TS3A5223或 TS5A23160有何看法。

     

    谢谢、

    Adam

  • [参考译文] TS12A12511:关于开关间隙

    Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TS5A23160, TS3A5223, TS3A27518E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/727147/ts12a12511…

1 2 3 4 5 »