https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1203652/cc3100mod…
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1213287…
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1216558…
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group…
您好、Garret、
NHIB 的使用应该能够取代设置中对 nRESET 的需要。
此致、
本·M
感谢 Ben 的回复。 对于 NHIB、我们应该将该信号与 Rx、Tx 和 nRESET 一起包含在内、还是 NHIB 取代了对 nRESET 的需求?
此致、
车架
您好、Garret、
用于对器件进行编程的当前设置是否与 nRESET 或 NHIB 引脚没有连接? 器件是否刚通电、UART 通信是否在一段时间后开始?
为了使器件处于引导加载程序模式并启动编程过程、需要对器件进行瞬时复位。 如需参考,请参阅我们的产品线指南的使用 UniFlash 进行编程部分或我们的嵌入式编程指南的硬件设置部分:
尊敬的 Yue Tang:
我们不会在任何设备上打印 MAC 地址。 您必须从设备收集该信息。
此致、
Sarah
您好!
很抱歉、我无法回答您的问题。 模块上有一个 QR 码、但我认为这只是一个内部 TI 批次号码。 请等待 Wifi 团队确认。
1月
1月、
实际上 、我的客户希望通过条形码或 QR 阅读器获取 MAC 地址。 此模块上是否有类似的东西?
您好!
可通过sl_NetCfgGet() API 获取的 MAC 地址。
_u8 macAddressVal[sl_MAC_ADDR_LEN]; _u8 macAddressLen = sl_MAC_ADDR_LEN; sl_NetCfgGet (sl_MAC_ADDRE_Get、NULL、&macAddressLen、(_u8 *) macAddressVal); …
您好、Jesu、
我 在调用 sl_wlanSet 之前调用 sl_Start 、之后我不调用 sl_Stop、然后调用 sl_Start。
我将尝试这样做。
谢谢你。
此致、
Leon。
您好 Leonid、
是否在调用 sl_WlanSet 之前调用 sl_Start? 此外、设置之后是否再次调用 sl_Stop、然后再次调用 sl_Start 以应用更改?
Jesu
您好、Jan、
再次感谢您的回复。 我们拥有客户希望从传感器获得实时数据的应用。 在这些情况下、我们会在进行中的传输完成后启动下一个传输。 数据收集速度快于 Wi-Fi TX 速度、因此 Wi-Fi TX 无法等待。 当然、我们可以在两个 Wi-Fi TX 周期之间引入一些时间差距、但我们尝试以可能的最高速度在服务器上推送数据。
-
此致
Soumyajit Das
您好、Soumyajit、
您的应用是什么? 因为我无法想象这样的应用、在这种应用中、您将会在如此长的时间(80%的时间)内启用 TX。 我不知道这是否可能、当器件连接到基础设施 AP 时、传输频率如此之高。 使用收发器模式的情况下。
这种 PoH 限制源于芯片内硅树脂功率放大器的耐久性。 此外、还针对较差情况(85°C)规定了相应的值。 对于较低的温度、预期 POH 值将更高…