大佬们,问一下。我的SCI_B这样配置,但是串口调试助手接收不到发送的数据,但是CCS的DUBUG仿真中可以看到ScibRegs的SCITXBUF可以看到有数据的赋值变化。我的SCIA也是这样配置,GPIO16和GPIO17,串口调试助手正常接收到发送的数据。SCIB的GPIO为12和GPIO13。两个的GPIO复用都是第六个。好奇怪,询问各位
大佬们,问一下。我的SCI_B这样配置,但是串口调试助手接收不到发送的数据,但是CCS的DUBUG仿真中可以看到ScibRegs的SCITXBUF可以看到有数据的赋值变化。我的SCIA也是这样配置,GPIO16和GPIO17,串口调试助手正常接收到发送的数据。SCIB的GPIO为12和GPIO13。两个的GPIO复用都是第六个。好奇怪,询问各位
电路这块确认了,引脚GPIO24和GPIO32,都接了10K的上拉电阻到VCC3.3,从FLASH引导,烧写FLASH的cmd文件尝试了几个,都是能写入,但断电或者按复位按钮后,程序不运行。在C文件f28004x_sysctrl.c中开启了宏定义#define _FLASH 1 ,将代码定位到了RAM中运行。尝试过的烧写FLASH的CMD文件,有如下:
28004x_generic_flash_lnk.cmd
28004x_FLASH_lnk_cpu1_exfat…
1、首先, “TMS320F28004x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual 6.2.1”中是这样描述的:
2、其次,“TMS320F28004x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual…
刚开始学习C2000,现在在根据官方数据手册绘制核心板时,遇到一些困惑的点,如下:
PGA_GND理想设计应该是开尔文连接,这里的开尔文连接指的是什么,我可否直接接在核心板上的GND(连接的VSSA、VSS、VREFLOA、VREFLOB、VREFLOC)。
还有PGA_IN的端口在不使用的时候应该连接到VSS还是悬空即可。
在连接VREFHIB\VREFHIC和VREFHIA这两个ADC外置参考源时,我将这两个端口连接在一起,并连接2.2uF的陶瓷电容…
我现在是用F280049做移相全桥的峰值电流控制,参考了TIDM-02000的控制逻辑。使用CMPSS4来作为比较器输出,EPWM1为超前桥臂固定不动,EPWM2为滞后桥臂使用DCEVT来触发2A和2B的动作。
当前测试为,在CMPSS4的DCA使用斜坡发生器来进行DAC输出电压的下降。使用信号发生器在B4口固定输入一个电压…
TI的专家,你们好:
想了解LIN模块的非预期帧触发的故障如何处理,检测什么样的标志位,我现在这个功能是基于dirverlib做的轮询方案,发现仅依靠接收标志判断ID是否匹配处理故障标志位的方法行不通,请指教。谢谢
例程 flashapi_ex1_program_autoecc flash 操作 ,单步运行 能写flash , 直接运行 写不了flash
这是什么原因?
报错问题:
请问我需要修改什么才行,之前版本的C2000Ware是可以导入的
oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand((uint32 *)u32Index, Buffer+(i>>1), 8, …
在TI上申请的Arc Fault Detection using Embedded AI models程序无法下装到280049C的开发板中,提示
Description Resource Path Location Type
Product C2000WARE v5.2.0.00 is not currently installed and no compatible…
自己设计的F280049CPZS开发板JTAG连接报错,已经检查3.3V电压连接均正常,晶振也正常,使用XDS100V3烧录器进行连接,烧录器功能正常。出现以下错误:
This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
The value is '-233' (0xffffff17).
The title is 'SC_ERR_PATH_BROKEN'.…
在sysconfig中我是如此配置的
下面是生成的db代码
EPWM_setDeadBandDelayPolarity(myEPWM1_BASE, EPWM_DB_RED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);
EPWM_setDeadBandDelayPolarity(myEPWM1_BASE, EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW…
例程11 pwm 设置如下
pwm 为什么不能顺序了?
问题描述:在使用硬件SPI驱动OLED屏幕时出现了花屏的现象,而且示波器中似乎对SPI的解码表明它很容易出现错误,在下面的OLED.init函数中发送的十六进制数前几个是对的,但是会从某个开始解码与代码的值不相符.
以下是详细的配置与代码
1.在dev.ti.com/.../explore 上我没有看到有关sysconfig配置硬件S…
使用自己开发的板卡,使用 cla_ex4_pwm_control 例程测试CLA时 出现 Break at address "0x80b0" with no debug information available, or outside of program code. 问题提示。
CPU1 可以正常仿真,连接 CLA1时出现这个提示。
找了网上一些办法(如删除添加.ccxml),无法解决。寻求帮助。
仿真器配置如下…
我在参照 Motor Control SDK Universal Project and Lab User's Guide 4.3内容,尝试将F28002x代码移植到F28004x芯片后,按照操作后编译出现以下errors,请问我该如何解决?谢谢!
图1
上图1是数据手册上的一条说明,HRPWM工作的最低频率(HRPWMCLK)是60MHZ。如果将ePWM模块时钟(EPWMCLK)配置50MHZ,HRPWM功能是否无法使用?
图2
但是在上图2的技术参考手册上显示,HRPWM功能中需要使用的SFO()函数 的最小频率是50MHZ,这是说明HRPWM在50MHZ时依旧可以工作吗?