gmake: *** [TMS570LS0432_Library/source/can.obj] Error 1
'Building file: D:/work/ETRS-project/ETRS-Hercules-TI/SoftWare/test/SL/TMS570LS0432_NoOS/source/crc.c'
'Invoking: ARM Compiler'
"C:/ti/ccsv6…
gmake: *** [TMS570LS0432_Library/source/can.obj] Error 1
'Building file: D:/work/ETRS-project/ETRS-Hercules-TI/SoftWare/test/SL/TMS570LS0432_NoOS/source/crc.c'
'Invoking: ARM Compiler'
"C:/ti/ccsv6…
在使用 Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 调试SCI功能时,发现不能进入接收中断,软件代码基于sluc270a_bq76PL455A-Q1 Example Code修改(下载地址为 www.ti.com/.../sluc270 ), 其中 初始化部分均未修改 连接TI的BQ76PL455芯片(BQ76PL455EVM)进行通讯,发现通过串口发送的命令有返回数值,但是在软件中无法接收数据,无法进入SCI.C中的 void linLowLevelInterrupt…
我用的是TMS570LS0432,每次查看变量只能暂停DEBUG,否则显示BAD0.。以前使用过C2000系列的28027,可以实时刷新变量,请问Hercules系列的芯片无法使用CCS查看吗?有没有其他方法可以查看?
我使用的是TMS57004 LaunchPad,先用Halcogen配置后,用CCS编程。
在这里我先定义了a=0,b=1,然后在主程序里命令a=b。
接着点击debug,在expression里找到a和b,点击开始,这时候a和b的值都变成0xBAD0BAD0,只有点击暂停的时候a和b才都等于1,这是为什么?这里附上了我的工程文件。
以下是示例图
程序如下:
最近刚入手一块TMS57004的LaunchPad,准备学习使用Hercules,跟BQ76PL455配套使用做一个电池管理。但是拿到手发现自己还没有入门,请问一下,在哪儿可以找到0432的例程?另外有没有学习Hercules系列的相关书籍资料?此前只接触过TI的28027,基础并不是特别好。感激不尽!!
TI工程师:
您好!最近在调试TMS570LS0432这款安全芯片,用HALCOGEN代码生成器配置HET模块,在NHET08脚生成了一个频率为20KHZ的PWM波形,以下是我配置的图片
编译后 ,调用自动生成的接口函数,如图
在使用生成的接口函数时,形参“pwmDuty”只能输入0~100,我用示波器观测了一下波形,发现形参输入的数代表波形的实际占空比值,例如输入30…
tms570ls0432的两个het引脚产生pwm的比较值如何修改????????
拥有产出pwm的相位或者死区????
tms570ls0432的有没有谁有eqep的使用例子分享一下?
RTI模块?NHET模块?HTU模块?貌似都不合适,还是有其他的?
用TMS570ls0714通过CAN如多级TMS570ls0432组成电池管理系统,如需软件升级时,能否通过CAN在线软件升级
tms570ls0432用 lintx( pin95),linrx(pin94)与bq76pl455的tx( pin38),rx( pin39)连接,有没有更好的连接方式
我用的是LaunchPad,是一个TMS570LS0432,我最近在做它与上位机的通信,通过RS232接口。但是我发现,TMS570LS0432只能发送不能接收数据,我的程序在附件中,很简单的测试,但是就是接收不到数据。求教……
TMS570LS0432 多个IRQ中断同时触发或中断嵌套CPU会如何处理?为何会进入异常中断中?
各位大神,请帮着看看,通过CCS把程序刷进去TMS570LS0432单片机,当再刷一个同样程序进去的时候,有什么软件可以说明自己刷的程序是一样
我现在想要实验TMS570LS0432的自我检测错误的功能,希望通过程序注入错误,下面是我的main函数,在halcogen中打开了HET,在carInit中使用了hetInit进行了初始化,NHET_Parity();是demo提供的函数,但是现在程序运行之后没有出现红灯点亮的现象。求教,谢谢!
在TI的库里面关于TMS570LS0432的串口接收中断,在HALCOGEN的SCI/LIN Global配置接收中断,在初始化时调用sciEnableNotification(UART, SCI_RX_INT );就行了吗?
发生接收中断时,程序调到哪里?有两个函数:第一个能够查询也能够中断接收?中断接收岂不是需要调用了?
第二个 SVE是中断标志,SVE==11是接收中断?在SVE=…
我在用TMS570LS0432的HET的捕获功能,实现两路方波信号的捕获,为的是测量这两路方波信号的相位差,所以需要知道这两路方波被捕获到的两个时刻的时间差,附件里是我的工程;我不懂hetRam的汇编指令,有些函数调用的我也不知道对错,本人新手,还望指教。。。
我的目的是:捕获两路声波信号,然后看这两路声波信号的相位差,即:使用两路捕获,捕获上升沿,然后得到两路信号捕获到的时刻值,相减,就是相位差…
Wiki
Wiki常用链接
TMS570 HDK开发板原理图:
http://processors.wiki.ti.com/images/5/5b/TMS570LS31_HDK_Schematics.pdf
(这里也有源文件版本的原理图)
TMS570 337pin BGA封装的器件封装文件…
EVM1402和TMS570LS0432单片机组成对16节串联锂电池组的主动均衡系统,但在实际使用中无法实现对16节电池的主动均衡。
如图所示,选中16节单体电池,启用均衡操作。但是电池的电压依旧维持原来状态,并没有产生变化。
你好,大牛
CCS9.3
TMS570LS0432芯片
在CMD文件做如标题的配置,为什么不起作用? 查看map文件 compression = zero_init是怎么回事? 有的项目 是没有问题的,查看map文件compression = rle,请问这是哪里出了问题呢?