超声波流量计是基于时差法的测量原理,然而根据文档里的算法,流速V最后只跟声程L,顺逆流时间以及时间差有关,消除了声速C的影响,所以我是否还需要考虑增加温度传感器和压力传感器来采集温度压力数据来实现温压补偿呢
超声波流量计是基于时差法的测量原理,然而根据文档里的算法,流速V最后只跟声程L,顺逆流时间以及时间差有关,消除了声速C的影响,所以我是否还需要考虑增加温度传感器和压力传感器来采集温度压力数据来实现温压补偿呢
您好
目前有個問題, 如果我有兩個application, 透過uniflash 將 APP1燒錄在 0x00000000的位置 APP2在0x00015000~0x00017FFF,
請問開機後啟動APP1後 立即跳轉到APP2. 並嘗試使用flashctl API 寫入資料到0x00000000~0x00014000範圍 再透過API做讀取驗證會報錯…
我看官方的手册说rtos不支持mspfr6047,但是目前项目很需要使用操作系统,所以尝试移植了一下。
根据rtos手册8.2章节,在tirtos.mak中添加了MSP430FR6047的支持:MSP430DEVLIST := MSP430F5529,MSP430FR5969…
我在MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo里面想要加个开关来监测CH0_OUT引脚开始输出和输出完成情况,因为我们的换能器是有噪声的,想用个开关把噪声隔离。代码里有什么办法可以准确检测CH0_OUT引脚的输出情况
mspm0g3507 my problem.docxadc12_simultaneous_problem_file.zipHello TI Community Experts and Engineers,
I'm developing an application using the MSPM0G3507 MCU and encountered two distinct…
使用IAR For 430 5.2 为MSP430F5438制作Bootloader程序,使用IAR的Checksum功能生成校验码,请问我该如何确定IAR进行校验的起始地址和结束地址,或者默认校验地址范围是多少?谢谢
尊敬的TI工程师您好,目前我使用官方例程用示波器查看输出波形,发现幅值在300mv左右,请问能否通过软件来放大这个信号电压,我好像没有在寄存器手册中找到对应可以放大的寄存器
尊敬的工程师您好,我之前发的贴子被删除了,我的问题还没有解决,请不要删除我的帖子。
下图是我的GUI配置,使用官方USS模块例程是可以正常工作的,但是我把Gap Between Pulse Start and ADC Capture配置为20后会报错Turn on ADC Count value is invalid or less than 40 usec,请问这是什么原因?并且我还有个疑问,用ADC波形的某个点推算飞行时间是否可以这样算(以第二个点为例…
我使用MSP430FR5969评估板的J9测试电流,进入LPM4时测得的电流为20μA左右,与手册中描述的0.4μA差别过大,代码如下。
问一下评估板是否可以达到0.4μA的功耗
int main(void)
{
volatile int i = 0;
volatile int j = 0;
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;…
如下链接所示文档所述(https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhcaay7 ),在使用嘉康200KHz的换能器进行超声波测距时,连接换能器到PCB板所使用的导线很长会不会造成干扰,而且我需要将这根导线与其余通信线一起并为一根十二芯的电缆,这会不会造成液位数据出错?
同样是如上述文档所述,使用文档中的设置可以完成1.5cm-20cm之间的距离测量,实际中根据文档中的设置却并不能实现1.5-20cm的距离测量,所以想请教如何能够实现文档中所述的情况…
在TI提供的实例程序MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo中有如下图的参数,请问这些参数在项目中有什么作用?如何产生这些参数?,谢谢!
如果是原始波形,我是否需要先对波形进行滤波,再使用Hibert wide算法计算绝对飞行时间,以及互相关算法计算飞行时间差? 或者说这两个算法自带滤波功能,不需要滤波?
Many documents mention that using a SD ADC requires adding an anti-aliasing RC circuit as its front-end for differential inputs, as shown in the first figure below. Actual tests on the MSP430AFE's SD24_A achieved a sampling…
我在使用一个430芯片测量两个流量计,其配置有一定差异,我每测量一次就会调整参数切换,但我发现参数调整后去配置参数(即USSLibGUIApp_ReInitialize函数),会花费大量时间,请问这个运行时间可以调整吗?
您好,我们在使用MSP430FR6007进行流体计量产品应用,在产品进行电磁干扰(辐射电磁场频率80M-2G)试验时,发现超声波形存在偏置变化,根据干扰的频率和强度不同偏置的大小也不同(如图1和图2);根据排查情况确认CHx_IN通道引脚上的信号中心幅值正常,与RX_BIAS差异不大,如Y1标注,只是叠加了辐射的高频信号,如图3和图4所示,其中图3为正常信号,图4为叠加干扰信号;这个偏置现象是高频信号对PGA的影响还是对SDHS的影响,有无解决方法…
您好,我想在CH0发送脉冲时将一个IO口拉低,CH1发送脉冲时将此IO口拉高,请问如何实现,控制CH0和CH1发送脉冲的命令在哪,我取消了低功耗的状态,使用USS_startUltrasonicMeasurement进行测量的。
Can the MSPM0 series integrate the LVGL library? Or is there any other MCU series that can do this?
// 定义 I2C 接口的 GPIO 引脚,用户根据实际硬件连接修改
#define SOFT_I2C_SCL_PIN GPIO_PIN7 // 连接到 SCL 时钟线的 GPIO
#define SOFT_I2C_SDA_PIN GPIO_PIN6 // 连接到 SDA 数据线的 GPIO
// 定义引脚读写操作
#define I2C_SCL_1() GPIO_setOutputHighOnPin…
目前在开发板上可以烧录程序了,但是用我们自己研发的板子就无法烧录程序。研发打样的板子使用的是MSP430F5528这颗芯片,同样采用SBW模式去烧录,报错显示找不到芯片, 芯片丝印后缀是TI 06J K,
请问芯片的批次会影响烧录吗?
如果不是芯片批次问题,可能是什么问题,以及怎么解决,请详细说明,谢谢!