• MSP430AFE253: Sigma-Delta ADC的前端电路设计哪一个更优?

    Part Number: MSP430AFE253
    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

    很多文档提到,使用 SD ADC 需要对其 差分输入 增加 抗混叠 RC 电路当作其前端电路,如下第一个图,实测在 MSP430AFE 的 SD24_A 上得到了 达到 0.03mV 的采集纹波(使用采样率 fS = fM / OSR = 60Hz,并加上软件实现的 10Hz 低通滤波) 。
    但是ADC具有一定输入阻抗,而前端电路存在的电阻会对采集精度造成影响,况且我的外部信号源也存在一定的输出阻抗…

  • MSP430AFE253: Which front-end circuit design is better for a Sigma-Delta ADC?

    Part Number: MSP430AFE253

    Many documents mention that using a SD ADC requires adding an anti-aliasing RC circuit as its front-end for differential inputs, as shown in the first figure below. Actual tests on the MSP430AFE's SD24_A achieved a sampling…

  • MSP430AFE253: 关于MSP430AFE253 的24位AD,没弄明白到底是24位还是16位?

    Part Number: MSP430AFE253

    都是说是24位ADC,单数实际数据输出是16位的,这个怎么理解,请专家解释一下

  • MSP430AFE253: MSP430AFE253芯片能配合DSPlib库进行滤波处理吗

    Part Number: MSP430AFE253

    你好,我们使用MSP430AFE253芯片进行项目开发,需要用到滤波处理,请问MSP430AFE253芯片能配合DSPlib库进行软件滤波处理吗,不行的话,需要怎么进行软件滤波处理,我们的使用环境是希望滤除特定频率的干扰波形。

  • MSP430AFE253: 干扰环境下 差分ADC采样数据异常

    Part Number: MSP430AFE253

    你好,我使用MSP430AFE253IPWR设计一款采集小电压信号的模块,采集频率固定,在现场环境测试或者在工厂模拟一个干扰环境,ADC采集的值就异常了,这个干扰在公司测试是一个固定频率的。

    正常情况(无干扰)波形:

    有干扰波形:

    我想实现有干扰波形的情况下也能采集到正常的小电压信号,想问下TI单片机自身有没有这方面的滤波算法,或者有没有什么滤波建议。

  • MSP430AFE253: MSP430afe253 flash数据 频繁上下电 会丢失数据

    Part Number: MSP430AFE253

    你好,我现在使用msp430afe253芯片开发,有用到flash存储数据,可以正常读写flash,但是设备频繁上下电测试时,会出现flash被清空的现象,请问这是哪里的问题,flash代码参考的是官方样例代码;

  • MSP430AFE253: 干扰环境下 差分ADC采样数据异常

    Part Number: MSP430AFE253

    我目前使用MSP430AFE253芯片进行数据采集,由于环境干扰的问题,干扰环境下采样数据异常,我们使用的是内部差分信号输入,目前已确认硬件滤波设计没问题,考虑从软件层面解决问题,MSP430afe253芯片内部滤波怎么进行处理。

      我看了用户手册“27.2.7 Digital Filter”数字滤波部分,没有看明白怎么进行软件滤波,希望能够详细解释一下,谢谢!

  • MSP430AFE253: 24位差分AD采集问题

    Part Number: MSP430AFE253

    我目前使用MSP430AFE253芯片进行蓄电池内阻采集,通过PWM脉冲波,测量PWM脉冲波高低电平时的AD值,蓄电池在正常状态下(没有进行充电操作),测量的AD数值稳定,如下图:

    蓄电池进行充电时,测量的AD数值就异常了,可能是有交流干扰,如下图:

    问题:蓄电池在没有充电的状态下测量PWM脉冲高低电平时的AD值正常,蓄电池充电时,可能由于存在交流干扰,测到的PWM高低电平时的AD值异常。

    请问这种问题应该怎么解决,能使模块在蓄电池充电操作时…

  • MSP430AFE253: 24位差分AD采集问题

    Part Number: MSP430AFE253

    我目前使用MSP430AFE253芯片进行蓄电池内阻采集,通过PWM脉冲波,测量PWM脉冲波高低电平时的AD值,蓄电池在正常状态下(没有进行充电操作),测量的AD数值稳定,如下图:

    蓄电池进行充电操作后,测量的AD数值就异常了,可能是有交流干扰,如下图:

    问题:蓄电池在没有充电的状态下测量PWM脉冲高低电平时的AD值正常,蓄电池充电后,存在交流干扰,测到的PWM高低电平AD值异常。

    请问这种问题应该怎么解决,能使模块在蓄电池充电操作时,也能正常测量PWM脉冲波高低电平时的AD值…

  • MSP430AFE253: 校准DCO频率 影响SD24的电压采集

    Part Number: MSP430AFE253

    硬件没有使用外部晶振,使用内部时钟,代码增加了校准DCO频率的几行代码后,原先能稳定采集电压的ADC采集的电压值变得异常跳变,这是什么原因?

    上面是增加的校准DCO频率代码,校准后多个模块串口波特率是统一了,但影响的模块正常的电压采集功能。请问是什么原因。

  • MSP430AFE253: 芯片串口波特率 不统一

    Part Number: MSP430AFE253

    你好 我下载官方MSP430AFE253串口通信代码 调试4个不同模块 有2块可以正常收发 2块不行 这是什么原因呢

    使用的官方串口代码:

  • MSP430AFE253: MSP430AFE253

    Part Number: MSP430AFE253

    你好 我使用MSP430AFE253单片机测量蓄电池电压 没有接充电机时,差分ADC采集的数据正常 接了充电机给蓄电池充电后 差分ADC采集的值异常  交流干扰影响到了差分ADC采集 怎么解决交流的干扰呢

  • MSP430AFE253: MSP430AFE253

    Part Number: MSP430AFE253

    差分ADC电压采集 ,正常无干扰情况下,测量ADC正常,在引入交流干扰后,会采集到异常干扰值,怎么能解决干扰情况下测量ADC异常的问题呢

  • MSP430AFE253: 关于SD24中SD24GAINx使用时问题

    Part Number: MSP430AFE253

    我的程序中如果把SD24GAINx 设定为0时。   计算公式是(AD值/7fff)*0.6V就可以正确算出具体的电压值。我现在的问题是想把这个-0.6V~0.6V这只范围缩少到一定的范围,是否可以修改SD24GAINx来达到效果?如果可以,我把SD24GAIN x设定为011即x8。计算公式(AD/7fff)*0.6中的0.6修改为多少?我尝试使用0.075是有偏差的,大概在0.0772才对。为何这样呢?是使用增益后出现的偏差吗?还是我这样理解就是错误的…

  • MSP430AFE253: 如何烧断熔丝

    Part Number: MSP430AFE253
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET,

    您好,请问这款芯片用四线SW接口如何烧断熔丝

  • MSP430AFE253: ADC设计问题与差分通道接地

    Part Number: MSP430AFE253

    设计一个直流电能量功率计,电压1000V 暂定电流1000A.电压采用分压电阻,电流采用75mv分流电阻FL-2

    设计时参考官方交流电能表的设计,有几个疑问。

    上图是,我设计的原理图。下图是MSP430AFE253官方DEMO。

                                            图2                                                                                                                                          图3

    1.为什么VIN_P通道的…

  • MSP430AFE253: 请问SD24_A中如何软件启动内部短接校准失调电压

    Part Number: MSP430AFE253

    最近在使用SD24_A时发现在输入端短接情况下理论上输出寄存器里的值应该为0附近的值,但是实际情况是65470左右,会有一个负的失调电压存在,后用外部短接来校准ADC实际值。后发现MSP430AFE253中SD24_A是支持内部短接校准失调电压的,但是开发手册上并没有写任何关于这个操作,请问是不具备这个功能吗?如果有该怎么操作呢?

  • MSP430AFE253: 请问一下A0.0+跟A0.0-在高端检测的时候,最高输入电压为多少?

    Part Number: MSP430AFE253

    如题,我想把他在高端检测电阻2端的电压来获取经过电阻的电流,MSP430是3.3V,那么我的A0.0+跟A0.0-最大输入电压为多少

  • MSP430AFE253: 请问编辑MSP430代码的编辑器跟编译器免费吗?

    Part Number: MSP430AFE253

    如题,CCS跟IAR都可以编辑MSP430吗?都是免费使用的吗?还有MSP430的DEMO代码哪里可以下载到,谢谢

  • MSP430AFE253: 信息区A DCO校准数据使用例程

    Part Number: MSP430AFE253

    麻烦提供一下MSP430AFE253使用信息区ADCO校准数据,校准DCO频率。

  • MSP430AFE253: 单片机使用内部DCO时钟如何配置串口波特率

    Part Number: MSP430AFE253

    msp430afe253单片机使用内部dco时钟如何配置,有没有示例代码?

    单片机使用内部dco时钟时,怎么样配置串口寄存器,使波特率为9600?有没有示例代码?

  • MSP430AFE253: MCU运行中异常复位

    Part Number: MSP430AFE253

    您好!我是用该型号mcu做交流电压电流采样及两个GPIO输出驱动光耦传输电平信号,芯片外围电路如下,程序在AC小于110V,或者AC90V切到230V,MCU出现复位,程序初始化。请辅助分析一下,谢谢!

  • FET-Pro430 烧写后不能自动运行是怎么回事?

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

    单片机是MSP430AFE253,写了个简单的测试程序。IAR Release生成的HEX文件。FET-Pro430烧写后单片机不能自动运行。非得重新上电才可以。运行后貌似也挺正常。请问是哪里设置不对么?

  • MSP430x2xx的常用波特率配置问题

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

    最近需要用MSP430AFE253,使用USART的UART通信,发现官方例程中的波特率配置和MSP430X2XX官方手册的常用波特率配置表不一致。如图所示,我按照手册配置波特率,串口通信的结果是乱码。例程的波特率配置是正确的。请问这是什么情况?

  • 关于MSP430AFE253的VREF对外输出给INA126的REF PIN问题

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430I2040, INA126

    请问一下MSP430AFE253的VREF如果使用内部的电压基准,这个输出的电压基准是否可以提供给前面的仪表运算放大器INA126 的REF PIN作为参考偏置?在MSP430i2040里面明确说该VREF PIN除了接100nF电容外不能接其它负载,MSP430AFE253是不是类似情况,也就是说VREF是不是BUFFER输出的?

    谢谢。

1 2 3 4 5 »