Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433,
我使用了一个MSP430FR2433的评估板(买的官方评估板)和自己设计的MSP430i2021开发板进行SPI通讯,当我把i2021当成主机,FR2433当成从机,代码使用的是官方示例主机和从机代码,主机数据传输正常,CS正常,但从机没有反应,我使用逻辑分析仪看不到MISO引脚的变化,它似乎永远都是拉高状态,并没有将主机传输的数据传输回去,反过来i2021当从机…
我使用了一个MSP430FR2433的评估板(买的官方评估板)和自己设计的MSP430i2021开发板进行SPI通讯,当我把i2021当成主机,FR2433当成从机,代码使用的是官方示例主机和从机代码,主机数据传输正常,CS正常,但从机没有反应,我使用逻辑分析仪看不到MISO引脚的变化,它似乎永远都是拉高状态,并没有将主机传输的数据传输回去,反过来i2021当从机…
msp430fr2433 uart串口波特率设置32768Hz,波特率2400 这样配参数对吗?请求大佬教学!! 用9600的波特率正常收发 换配置参数使用2400一直收不到数据 UCA0CTLW0 |= UCSSEL_1; UCA0BR0 = 13; UCA0BR1 = 0x00 ; UCA0MCTLW = 0xB600;
[ERROR] MSP430: Error initializing emulator: Could not set device Vcc
在学习SPI简介实验室给出的示例程序时,对程序有不理解的地方:
1. SPI 控制器执行的第一次读取操作时,为什么需要“Send dummy byte to start”,而不是在控制器发送出“2”后直接收到:“A”、“B”、“C”、“D”、“1”、“2”?…
目前要通过MSP430FR2433下命令控制BQ7695202开启预放电管,技术手册讲的不是太清楚,具体下什么命令可以实现?
msp430fr2433单片机用模拟i2c读取BQ7694202可以做到100kHZ读取吗?,为什么用只能拉到40kHZ就拉不上去了,不知道是什么原因?;如果模拟i2c不行,msp430fr2433单片机硬件I2C读取BQ7694202是否可以做到100kHZ读取?
msp430fr2433在读取bq34z100的数据是一直卡在中断无法跳出怎么解决
代码
#include <msp430fr2433.h>
#include <stdint.h>
#define DEVICE_ADDR 0x55 //BQ34Z100芯片的地址
#define SDA_PIN BIT7 // 设定SDA数据线使用P1.7引…
我目前看波形发现 芯片掉电到1.4V后,重现上电到跑进程序需要20ms左右的时间,有没有办法可以缩短上电进入程序的时间
int main(void)
{
Init_MCU();
Init_CLOCKS();
// SFRRPCR=0x000c;
P1SEL0 |= BIT2 | BIT3;
CE_7100_SET_OUT;
CE_7100_OUT_0;
CE_7100_OUT_1;CE_7100_OUT_0;
SYSCFG0 = FRWPPW …
内部晶振的温度曲线图有吗?我在使用内部晶振16M,串口波特率115200,极低概率出现收发数据异常问题,当mcu工作在大于8M时,推荐内部晶振还是外部晶振?
MSP430FR2433关于时钟稳定的时间问题
现在用的是内部晶振,但是现在测得等待时钟稳定需要202ms左右,请问这是正常现象吗
时钟初始化,如上图
1.程序可以正常运行,进中断程序死掉,我怀疑中断向量表被我修改,怎么样才能恢复原有中断向量表?或者重新让下载器识别芯片?
2.我更改了.xcl文件,想要做软件升级
如何转化CCS工程导出来的txt文件,转成码表的形式
@c400
1C
@cc1c
01 FD 00 00 0F 51 03 00 00 83 00 00 FD 01 00 21
01 01 00 02 01 00 FF 03 01 00 04 01 00 05 01 FF
00 06 01 00 07 82 01 01 FF 80 01 10 03 01 01 83
01 BB 01 FF 00 04 FC 05 FC 00 B0 81 03 00 01…
About MSP430FR2433 ,I have a question about the difference between data in FRAM and RAM.Those are my code :
#pragma NOINIT(FRAM_write)
uint8_t FRAM_write[0x800]; //ADDRESS:0xC400
uint8_t RD_NG[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff…
现在电机头有个蓝牙芯片,管体里面为msp430主控电机,之间通过串口连接。用以实现电机的蓝牙控制。
现在想做无线升级,构想是通过蓝牙的无线升级功能,蓝牙芯片读取msp430的升级包,通过串口,实现对msp430FR2433的程序升级。
以下需要支持,谢谢!
1、msp430FR2433串口升级功能的实现,是否有串口升级的DEMO程序。
2、串口升级对msp430芯片的程序空间大小要求,目前使用的为msp430fr2433,共15k,电机控制程…
帮助混合和匹配微控制器上的常见模拟和数字功能的培训系列。
为什么选择Housekeeping型?
我们知道您正在寻找更高效的电路板设计方法,从而降低 BOM 成本、减少元件数量并简化版原理图和布局设计。
此培训系列首先介绍如何实现不同的Housekeeping功能,例如驱动 LED、监控系统电压电平以及在检测事件时唤醒主处理器。学习如何在 MCU 上执行这些功能,而不是使用分立式元件来执行这些功能…
使用eusci_a_uart_ex1_loopbackAdvanced例程,学习MSP430FR2433的时钟,在debug模式下运行一段时间暂停,看到的关于CS模块的寄存器如下:
片子运行时钟SMCLK = MCLK = BRCLK = DCOCLKDIV = ~1MHz, ACLK = 32.768kHz;
即这里使用了DCO作为SMCLK的时钟源,又使用SMCLK作为波特率的时钟源,但是在初始化的时候并未对DCO进行配置;
但实际上DCOFFG显示是有错误的…
eusci_a_uart.h中有以下定义:
//***************************************************************************** // // The following are values that can be passed to the param parameter for // functions: EUSCI_A_UART_init(). // /…
在《MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family User's Guide》(Literature Number: SLAU445I )中,ACLK有一个分频系数DIVA:
但是在代码的头文件里,却没有对DIVA的定义:
/******************************************************************** * * Standard register and…
帮助混合和匹配微控制器上的常见模拟和数字功能的培训系列。
为什么选择housekeeping?
我们知道您正在寻找更高效的电路板设计方法,从而降低 BOM 成本、减少元件数量并简化版原理图和布局设计。
此培训系列首先介绍如何实现不同的housekeeping功能,例如驱动 LED、监控系统电压电平以及在检测事件时唤醒主处理器。学习如何在 MCU 上执行这些功能,而不是使用分立式元件来执行这些功能。
…MSP430FR2433 做CAN通讯 ,MSP430FR2433内部没有CAN通讯功能的控制器,是否外面要设计一个CAN通讯的控制器模块IC 加一个CAN收发器,CAN通讯的控制模块的IC能否推荐一个。
想要降低电路板BOM成本吗?
想要减少电路板上分立器件数量吗?
想要简化电路板原理图设计和PCB布线吗?
同时,想要图形化界面的助力快速开发产品吗?
TI的MSP通用MCU能轻易帮你实现以上梦想,我们就是你想要的!
寻求更高效的PCB设计一直是我们的追求,在复杂系统中使用低功耗,低成本的MCU来实现多样的辅助处理功能,可以有效的减少元器件的数量,简化设计,节省电路板空间,缩减系统成本。
TI提供代码,文档,培训视频,图形化界面!
一切尽在TI.com的MSP通用MCU培训页面:
MSP housekeeping…