还等什么?快来分享您的LED设计心得和您认为很有用的LED设计资料!9月10日- 9月28日轻松分享,轻松获得TI LED参考设计!
灯具+LED裸板电源+1G U盘
分享方式:
获赠标准:一个 ID 仅拥有一个获赠机会
感谢大家的参与!
获奖名单我们节后公布。祝各位朋友中秋/国庆双节快乐!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还等什么?快来分享您的LED设计心得和您认为很有用的LED设计资料!9月10日- 9月28日轻松分享,轻松获得TI LED参考设计!
灯具+LED裸板电源+1G U盘
感谢大家的参与!
获奖名单我们节后公布。祝各位朋友中秋/国庆双节快乐!!!
摘要:本设计是以TI公司MSP430F2274单片机为主控制器,以光笔为检测工具,按键和带字库的12864液晶作为辅助设备的LED点阵书写显示屏系统。通过按键的设置可进入到系统的相应功能模式,以光笔来检测在LED点阵屏上接触的位置。从而实现点亮、划亮等功能,同时将通过划亮点的位置用带字库的12864液晶屏同步显示。 本产品设计在点阵屏驱动、屏幕亮度自动调节、超时关显示进行了综合的理论计算和辅助,为我的设计提供了可靠的技术参数参考和制定。
LED电源管理芯片是一个非常重要的部件,电源是整个电路的驱动,没了电源,电路便没有了,所以一个好的电源芯片的选择,关乎着整个电路的运行
LED 调光技术提高了视频播放画面质量
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=136157
视频广告牌和超大屏幕等均要求大量的小型子系统,其包括电源、视频编码器及解器码、线路驱动器、数字信号处理器 (DSP) 等等,这些子系统密切协作以产生视频图像。对观众来说,最终结果是要拥有令人惊奇的高清晰度图像质量的超大屏幕全彩色视频。虽然观众对某个视频回放发出的欢呼声让整个体育场为之震动,但他们一点也不了解该视频系统中由 LED 驱动器实现的诸多功能。如果您仔细观察一下显示屏,您就会看到数以百计的单个视频面板。再靠近一点,您会发现每个面板都包含 16X16 像素。每个像素由三个 LED 组成:红色、绿色和蓝色。每个 LED 的阳极都电气连接到一个 LED 驱动器的输出。最终,这些数以万计的 LED 驱动器会控制通过几十万个 LED 的正向电流来生成视频图像。
电气设计人员面临的挑战是了解使用 LED 驱动器控制 LED 电流的最佳方法。大多数高端 LED 驱动器都为设计人员提供了多种控制其系统中 LED 电流的方法。这些驱动器拥有一些帮助调低 LED 亮度的特性,例如:点校正 (DC)、脉宽调制 (PWM) 调光和全局亮度控制 (BC) 等。尽管这些特性均提供同一种基本功能即调节 LED 亮度,但它们的使用却不同。理解如何正确地利用这些特性是拥有最佳品质视频的关键。
1、TI自己的LED Lighting Reference Design Cookbook II www.ti.com.cn/.../slyt434.pdf
这篇文档是我入门TI器件进行LED设计的启蒙文档
2、philips网站的文档丰富,TI可能是做LED产品所用的芯片或者电路方面,但是philips是做整个LED产业链的几乎全部领域,包括灯具、电路、控制、系统、工程项目。非常值得所有LED设计师和工程师参考:http://www.colorkinetics.com/ls/guides-brochures/,
其中的Application Guides和LED Education是值得所有人学习的。
3、OSRAM的LED照明设计软件ECOS:做LED工程项目的设计
msp430在单电源供电LED照明中的运用http://ti.21dianyuan.com/news/show/147.html
LLC LED 驱动器简化设计http://ti.21dianyuan.com/news/show/145.html
LED路灯电源设计http://ti.21dianyuan.com/news/show/84.html
如何调节你的WLED背光http://ti.21dianyuan.com/news/show/141.html
关于LED方面的全面资料设计软件http://ti.21dianyuan.com/news/show/81.html
探讨LED设计中的几个问题http://ti.21dianyuan.com/news/show/80.html
本人还上传了一份《电源管理选择指南》这份资料中工作中对于电源设计和LED设计具有指导意义
利用ucc2808-1做的是半桥电路,后面输出部分是恒压恒流环路。
目前市场上对调光方面有很大的需求,PWM调光,还有很多的是智能调光。现在我们就对PWM调光电路的部分做一下说明和解析。
PWM调光电路一般要求的都是0-10V左右的来控制。下面的是调光部分电路图。
利用了一个光耦合TL431还有一个运放来实现的调光功能,通过外部的给一个电压PWM,来控制光耦的占空比,再通过运放实现的一个稳定,无干扰的电压值,最终来实现电流控制的大小。具体接到电流环路的电路哪一部分,请看下面的电路图
PWM接到的是运放的6脚,负反馈引脚。通过控制电流采样的的大小,来相互抵消,来控制电流输出的大小。基准不变,这个事采用的软启动方案。为防止开机,电压有一个很高的过冲。如果过冲太高了,会导致灯珠的击穿的风险。尽量控制在灯珠承受的范围内。
优点我们从几个部分分析,第一:电路简单,容易设计,它的高集成度令设计人员仅用一片LM3466、一个电阻及一个电容便能 实现驱动单个LED灯串的基本设计,而通过并联各LED灯串便能完成一个完整的灯具设计。
第二:功能强大,独特的动态电流均衡控制方法能让每个 LM3466 LED驱动器间实现通信,从而在多个运行中的LED灯串间平均或依照特定比率分配电流,并无需对LED进行电庒分级(binning)。在灯串开路(未运 行)状态,每个LM3466能自动均衡其他仍在运行的灯串间的电流,以维持相对恒定的输出功率。这一点目前是很多IC没法做到的。
以上两点也是我为什么要推荐给大家的原因,第一点可以让电源的成本降低,第二点可以让LED发热均匀,有利于电源的稳定,在看这个资料的同时我也学到了高集成电路的好处,以后这个是很好的趋势。见链接http://www.ti.com.cn/product/cn/lm3466
使用一块TFT彩色液晶屏,需要自己设计LED驱动电路,从ti的官方网站选型,很快就找到一款合适的芯片TPS61160A,资料在这里:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61161a
芯片很简单,只有6个脚,DFN封装。并且包含一个亮度控制,根据参考设计,一次成功点亮。
资料链接:www.ti.com.cn/.../tlc5940-ep.pdf
该资料主要介绍TLC5940-EP带有像点校正与灰度 PWM 控制的增强型16 通道 LED 驱动器。
LED驱动电路常用的调光方式可分为两种:模拟调光和PWM方式,这两种方式都是通过改变流过LED的平均电流来改变它的亮度。模拟调光:这种方式通过连续的方式线性调节流过LED的电流,来改变LED的亮度,可在较大的范围内调节LED的亮度。PWM调光:通过在单位时间内反复地接通和断开LED电流来调节发光亮度,开关频率一般高于100HZ,以便这个电流不易被人眼观察到,流过LED的平均电流I与占空比D是线性比例关系。
之前做过一些驱动LED的设计,主要用到的芯片有HX3143和LT3519,但驱动的LED的数量和功率有限,且编程不方便!通过TI的TLC5940的芯片手册,我了解到TLC5940可以16路输出,带PWM控制和串行数据发送,可以随意控制每个LED的亮灭和调节LED的亮度,此外,TLC5940还可以级联控制,能够实现更多的LED控制,通过对各个LED的控制可以达到各种自己需要的效果。这些信息让我对LED的驱动有了更进一步的认识,可以设计出各种自己需要的LED驱动电路,一下是TLC5940芯片手册给出的LED驱动电路和级联接法电路:
最早的时候只是用发光二极管显示应用状态,后来看到led可以做光源了,以为有电源配个限流电阻不就行了么。那时还用电容降压电路直接驱动过,反正要求不高能亮就行
后来听人说LED驱动还要保证LED亮度一致,还有可靠性、寿命等因素,所以高亮LED应恒流驱动,在大功率输出时最好使用驱动控制芯片。
然后就在网上找相关的东西看了一下,发现生产驱动IC的厂商还真多。
废话不说了,介绍一个好东西,Ti的:www.ti.com/.../slyt349a.pdf
Ti台湾版网站译作《LED 参考设计宝典》,里面现在已经有有几十个例子了。
个人感觉,就算不干照明,看一遍,也能提高模电水平啊。
而且覆盖面真是很广。要是客户没什么特别需求,copy一下就能搞定了,嘿嘿。
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca084/zhca084.pdf
MSP430 在单电池供电的LED 照明中的应用,在文章中比较系统的介绍了一种超低功耗MSP430配合电源管理芯片TPS61200在LED照明中的应用。具体的解决方案和硬件电路在文章中都有,在软件设计的的时候配合MSP430的5种工作模式,在低功耗方面应该会做得非常的出色。
在本文中,对我有很大启发的是系统低功耗设计中的采用单片机直接控制电源管理的芯片的关断,而在重新启动整个系统时则是采用按键的方式,通过按键接通的高电平来使能电源管理芯片,进而激活整个系统。这样设计有很大的好处,其中最主要的就是在系统不用时使系统掉电,功耗为零。采用按键给系统上电的方式也很有新意。
在以前的设计中,考虑到低功耗的时候都是使单片机工作在低功耗状态,没有考虑过直接给系统下电,通过这篇文章,学习到了一种新的低功耗设计的方法,启发很大。
分享TI的最新推出的关于LED照明设计的方案
资源介绍:这份资源文档是TI针对LED照明市场应用推出的参考设计文档,里面有很多的方案,可以给正在或者即将进行LED驱动电源设计的工程师提供帮助。
资源链接: 111
资源优点:这份资源文档是TI针对LED照明市场应用推出的参考设计文档,里面有很多的方案,可以给正在或者即将进行LED驱动电源设计的工程师提供帮助。这份文档提供了非常多的针对LED照明应用的解决方案。
具体更多的方案,请下载此文档到自己的电脑上,可以好好的参考里面的各种解决方案。文档的部分目录可以看下,非常好,对于选择方案很方便.
分享感受:TI的这份文件内容非常详细,而且图文并茂,对LED各方案都作了比较详细的介绍,同时还给出了很多的参考电路图 PCB布板参考意见,DEMO板测试波形等,相信这份文档对正在进行LED驱动电源设计的工程师会有很大的帮助,分享这份文档给同行朋友,希望你们能喜欢。
资料下载地址:www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp LED驱动目录找方案可以比较方便,个人觉的还是蛮实用的,所以分享出来。
高棚灯 LED 照明解决方案 http://www.ti.com.cn/ww/more/solutions/highbayled.shtml
LED 阵列驱动器解决方案 http://www.ti.com.cn/ww/more/solutions/leddriver.shtml
分享关于TPS61200电源芯片的一些资料。
对TPS61200的关注主要是从这篇文档开始的:
《MSP430在单电池供电的 LED照明中的应用》
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca084/zhca084.pdf
该篇文档主要介绍在使用MSP430控制LED时,如何使用单电池供电。MSP430以低功耗为主要特征,在控制LED时如何实现整个电路的低功耗成为比较重要的问题。这是可以使用TPS61200作为升压芯片,如下:
TPS61200的工作电压为 0.3~5.5V,工作电流最大可承受 1800mA,并且在升压转换中可达到90%的转化效率。通过对 TPS61200输出控制,既满足单片机 MSP430F2011的供电要求,同时实现对 LED的恒流驱动。
另外一些关于TPS61200的资料,在设计中也有参考价值:
Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva345b/slva345b.pdf
Using TPS61200 as WLED Driver
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva364/slva364.pdf
Low-Voltage, Reverse-Battery Protection Circuit Using the TPS61200 Boost Converter
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva315/slva315.pdfhttp://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva315/slva315.pdf
UCC25710 是一款用于实现多串 LED 背光源应用的准确控制的 LLC 半桥式控制器。 它专为多变压器、多串 LED 架构而优化。 利用该控制器及架构可在多个 LED 串中实现绝佳的 LED 电流匹配。 与现有的 LED 背光源解决方案相比,这种多变压器架构可依靠 AC 输入向 LED 负载提供最高的总效率。LLC 控制器的功能包括一个具有可编程 F 的压控振荡器 (VCO)最小值 和 F最大值、具有 500 ns 固定死区时间的半桥式栅极驱动器和一个 GM 电流放大器。 LLC 功率输送由控制器的 VCO 频率来调整。 该 VCO 具有一个准确且可编程的频率范围。 在超低的功率电平下,VCO 频率从 F 变最大值 至零,以最大限度地提高低 LED 电流条件下的效率。 芯片的datasheet在: http://www.ti.com.cn/product/cn/ucc25710
http://www.ti.com.cn/product/cn/ucc28810连接给出了LED 照明电源控制器UCC28810的datasheet和详尽的应用参考。
采用TI UCC25710和UCC28810的参考设计涉及资料:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp4302b
该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发 100W 的四灯串(每个灯串的电流为 500mA)输出。该解决方案的主要优势是高效率、高功率因数以及良好的电流匹配。此外,该参考设计还采用创新型自启动电路来为一次侧 (UCC28810) 和二次侧 (UCC25710) 上的 Vcc 供电,且不需使用任何到电源主控制器的辅助反激转换器。该应用可用于路灯和商业照明等 LED 通用照明。
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu839/sluu839.pdf给出了PMP4302B的测试结果。
上述相关资料对利用TI的经典UCC25710和UCC28810来设计大功率LED产品有很好的指导意义!
90Vac~264Vac 输入 100W 4x500mA LED 照明驱动器(不含 Vcc 辅助反向电源)
该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发 100W 的四灯串(每个灯串的电流为 500mA)输出。该解决方案的主要优势是高效率、高功率因数以及良好的电流匹配。此外,该参考设计还采用创新型自启动电路来为一次侧 (UCC28810) 和二次侧 (UCC25710) 上的 Vcc 供电,且不需使用任何到电源主控制器的辅助反激转换器。该应用可用于路灯和商业照明等 LED 通用照明。
说到LED在医疗中应用,最大的莫过于无影灯的设计。要知道一款好的无影灯对手术是相当有帮助的,无影灯最重要几个的特点,一是寿命要长,二是发热少,LED正是最好的选择。我找过不少资料,但明确提到用到TI的LED驱动的还是比较少,可能和保密有关。这里有篇文章,感觉不错,用到的是LM3402,这款开关稳压器设计用于驱动高功率发光二极管。另外提个建议,我在TI的医疗应用方案中没找到无影灯的解决方案,我觉得以TI目前的这些技术,设计无影灯应该不难。
这里有个LM3402的链接http://www.ti.com.cn/product/cn/lm3402
Microcontrollers for Advanced Lighting Solutions 微处理器,用于高级照明解决方案
LED 参考设计说明书 适合采用LED照明的众多应用
TPS92070 是一款高级PWM控制器,非常适合在低功率、离线、LED照明应用中使用。 TPS92070 的集成调光接口电路特有一个非耗散的调光器触发控制电路。 TPS92070 控制器提供没有光照度波动效应的 DC LED 电流。 DC 电流也会使LED的效能更高。 TPS92070 根据外部调光器的位置提供指数控制光照输出。 高功率因子经由填谷式电路实现。 一旦检测到前沿调光器, TPS92070 就设定一个输出以关闭PFC电路并由此优化驱动器运行。 LED 电流感应精度错误放大器实现深度调光。 TPS92070 电流感应结构提供紧密电流调节并消除对光耦合器的需要。 紧密电流调节在单个照明或光源间允许强大的颜色和强度匹配节允许。
TPS92070 也含有多种保护特性,包括逐周期峰值电流限制、过载电流保护、开放式-LED(输出过压)保护、低压闭锁和热关断。
The LM3448 is an adaptive constant off-time AC/DC buck (step-down) constant current LED regulator designed to be compatible with TRIAC dimmers. The LM3448 provides a constant current for illuminating high power LEDs and includes a phase angle dim decoder. The dim decoder allows wide range LED dimming using standard forward and reverse phase TRIAC dimmers. The integrated high-voltage and low Rdson MOSFET reduces design complexity while improving LED driver efficiency. The integrated and patented architecture facilitates implementation of small form factor LED drivers suitable for integrated LED lamps with very low external component count. The LM3448 also provides the flexibility required to implement both isolated and non-isolated solutions based on the Flyback, Buck or Buck-Boost topology using either active or passive power factor correction (Valley-Fill) circuits. Additional features include thermal shutdown, current limit and VCC under-voltage lockout.
用于可调光的MR16 IC LM3444设计应用指导
可调光的LED,满足了目前许多顾客的要求与建议,带来了很大的商业价值。同时,对设计科研更具有更一步的技术价值。
看了网上的发布的资料之后,对下一步的设计研究有很大的帮助和参考。
资源连接:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=53859
主要讲的是LED照明的电源topology结构。降压升压型,反激型等,以及应用场合,和优缺点。

各位可以参考下。比较全面,当然这是拓扑结构介绍,具体的还应该查阅相应的芯片datasheet以及应用
资源链接:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct029/zhct029.pdf
题目:便攜式攝影閃光燈供電I C
主要内容:T I 的 T P S 6 5 5 5 2 A 閃光燈充電器 I C 是高度集成的閃光燈充電器,它可以极大地簡化閃光燈充電器電路,從而縮小体積。圖1是采用該器件的相机閃光燈電容充電器。其中 T P S 6 5 5 5 2 A 可以提供所有必需的功能,如充電控制、輸出反饋、充電完成狀態、I G B T 柵极驅動器以及電路保護等,以實現閃光燈充電器
的小型化与高效率。

LED产业的市场还是很大的。
好的LED产品必将能有好的市场,所以LED的技术显得至关重要
分享几个比较好的资料
一些关于LED的设计TI的文献http://ti.21dianyuan.com/news/guide
AC/DC LED驱动电源的几个问题http://ti.21dianyuan.com/news/show/85.html
LED路灯电源的设计http://ti.21dianyuan.com/news/show/84.html
关于LED方面的全面资料设计软件http://ti.21dianyuan.com/news/show/81.html
探讨LED电源设计的几个实际问题http://ti.21dianyuan.com/news/show/80.html
高寿命LED电源与平面变压器设计步骤http://ti.21dianyuan.com/news/show/69.html
保护LED电源电路的若干方法介绍http://ti.21dianyuan.com/news/show/70.html
以上资料都是很好的资料,看后受益匪浅。TKS!!
TI的关于LED设计文献从很详细的阐述了设计步骤,以及每个参数的设计计算方法,以及一些工具的分享能帮助我能很好的去设计LED电源
LED作为一个恒流源,电流精度对LED灯珠的影响比较大
所以LED设计要考量的主要参数是温度,电流精度以及输出纹波,以上文献里面很好的阐述啦怎么去抑制这些参数,对于LED的设计很有帮助。TKS!!
www.ti.com.cn/.../analogsplash.tsp。。
本来我想对UCC25600发言一下我的观点与看法,并在自己的使用中理解的一些看法与其特性与好出来个说明,但看到有人介绍了,我就不再提了,经过从头到尾的细读,这些方案与应用实在让人专注。。。真恨自己以前没用TI的。哈哈。一笑而过。
但里面有一个有源正激钳位电路。看了一下。挺不错的。我只想说明若是没有看到这种电路或其它IC商家没有这种方案,我也想得出这种结构来。呵呵。自嘲一下。
刚才在TI网里看到一种无线供电的板。
对于这种无线供电传输实验,,有几个问题想请专家解答一下,
1,传输距离有多远,
2,会不会因为距离其而改变套件固有的频率。
3,若是距离能拉很开,会不会影响其它电器,如医疗设备。通讯干扰等。
因为昨天我以前的副总让我给他搞一个无线充电的装置,,大约10米左右。。虽说功率微瓦级的东西。但远了还是收不电能发射器的能量,,只有给他出了一个馊主意,,就是做个谐振装置,采用倍压检波,,,来接收各地交通电台发射的电磁波,,这样那个设备都不需要外供电了,,,哈哈,你们说行吗?、、
用于 120VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92210 评估模块,具有自然交错 PFC
www.ti.com.cn/.../tps92210.pdf

参考ti技术文档设计40-V, 450-mA, Non-Dimmable, T8 LED Driver
资源链接:ti.21dianyuan.com/.../84.html
摘要:近年来LED路灯电源逐渐兴起,国家也大力提倡。但是对LED电源的要求也很高,如电源的效率,使用寿命等等,下面我们来分享一下LED电源的设计。
LED路灯电源的设计
1、电效率》92%,如果单级非隔离拓扑,此指标不难达到,一般可以达到或者超过94%。
2、寿命问题:解决方案,采用无工频滤波电解的电路形式。
3、谐波Class C级。差模、PCB仔细一点应该没问题。
4、功率因素,这个在欧洲看得很紧,不能忽视。输入必须采用PFC,如果整合为单级实现,则较难达到高功率因素,这是由于无论Boost还是Buck拓扑,均不能实现全波跟踪,如果分级实现,电效率将下降许多,而且还引入了滤波电解引起寿命问题。
5、LED发热问题,许多技术攻关的共同话题,也是技术竞争激烈的焦点,最佳解决办法:将此发热就地转化为电力。
6、智能化问题,对于路灯是必要的,也就是需要提供分时段的照明亮度曲线,应该有MCU参与。
7、耐候性问题,很显然,最佳解决方案是整体固体灌封模块
以下是产品图及原理图
设计资料:LED路灯电源的设计
在TI官方网站LED资料的链接:ti.21dianyuan.com/.../84.html
LED路灯电源的设计
1、电效率》92%,如果单级非隔离拓扑,此指标不难达到,一般可以达到或者超过94%。
2、寿命问题:解决方案,采用无工频滤波电解的电路形式,此方案已经有人在用了。
3、谐波Class C级。差模、PCB仔细一点应该没问题。
另外有几个问题,楼主没提,也是很重要的,需要提出来:
4、功率因素,这个在欧洲看得很紧,不能忽视。输入必须采用PFC,如果整合为单级实现,则较难达到高功率因素,这是由于无论Boost还是Buck拓扑,均不能实现全波跟踪,如果分级实现,电效率将下降许多,而且还引入了滤波电解引起寿命问题。
5、LED发热问题,许多技术攻关的共同话题,也是技术竞争激烈的焦点,最佳解决办法:将此发热就地转化为电力。
6、智能化问题,对于路灯是必要的,也就是需要提供分时段的照明亮度曲线,应该有MCU参与。
7、耐候性问题,很显然,最佳解决方案是整体固体灌封模块
8、我的解决方案(略)
cmg;
1。这个要看输出电压把,输出电压低了94%可是很难的。
2。无电解当然是做好的了,但有些问题存在,如3次谐波注入法,可以取消电解,但满足CLASS C还是困难的。
4。其实功率因数和CLASS C是相联系的,当满足CLASS C的时候功率因素一定非常高。所以3,和你说的4是同一个问题。
5。发热转化为电力很好,但不现实,据说台湾一家公司通过一个结构很好的解决了这个问题,并且降低了灯的重量,提高了灯柱的抗风能力
6。智能控制对单片机来说是个非常简单的问题。是在后级的BUCK里面来实现,不在我们讨论的主电源之列。
7。我的方案.
文档对我设计的帮助:通过这个资料对我有以下几个方面的帮助:
1:电源寿命和效率问题 2:LED发热问题 3:功率和智能化问题
给了我很大的提示和启发。