• 话题 39469 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何确保充电器布局符合要求?是否有针对 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 如何确保充电器布局符合要求?是否有关于 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25170: 引脚配置和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25170 该器件可配置为通过使用外部引脚为 1 节锂离子和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21750: 如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中提高 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21750 Other Parts Discussed in Thread: UCC21710 , 对于 SiC 驱动,我们需要缩短短路检测时间! 该值由消隐电容器的容值和内部 DESAT 充电电流固定值 (500uA) 决定 如何在不选择固定小容值消隐电容器的情况下,使用 DESAT 缩短 SC 检测时间,从而为 SiC 应用安全地设计具有 DESAT 检测功能的智能栅极驱动器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5141: 环路补偿

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LM5141 您好,关于 LM5141 测试,我有一些问题。 1.公式 (60) 显示了 Rcomp 的计算方法,该公式是如何得到的?是否有更详细的推导过程? 2. 当电感器过大时,环路将会不稳定,说是斜坡补偿过大导致的。那么该怎么办呢?我需要获取该问题的详细答复。 3. 我对 CCM 和 DCM 之间的级很好奇,您是否可提供任何测试波形或结果?下面是我的一个测试波形,划圆圈的部分令人困惑,能解释一下吗? 测试条件: DEMB 模式 440KHz 输入 8V 输出 3.…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54A24: 如何降低 Vin 和 Vout 的噪声以及进行测量时的噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54A24 VIN 和 VOUT 的降噪 可以采取一些措施来降低这种噪声,例如添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波。 测量中拾取的噪声 当以全带宽测量输出纹波时,测量技术非常重要。务必实际中在全带宽下进行测量。为了测量输出纹波,必须尽可能减小测量回复,以避免增加噪声。这可以通过进行“尾纤”式测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。证明纹波尽可能接近负载可能也是不错的方法。 如果您想了解更多详细信息…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO , BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25703A: 如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25703A Other Parts Discussed in Thread: BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25171-Q1: 配置引脚和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25171-Q1 问:该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢电池和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的扩展电压范围是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示: “扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示:…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的浪涌电流限制功能是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45 在某些 TI 高侧开关(例如TPS272C45)中,有一项称为“浪涌电流处理”的独特功能。它是一项基于传统固定电流限制的附加功能。该功能的内容是在器件初始开启期间具有更高的电流限制,而该电流限制的时间 ( tdelay ) 可由用户调节。 请参阅下图,了解浪涌电流限制的表示。在 t delay 之前,电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际较高电流限制值因器件而异),并且电流限制恢复到用户随后为正常运行设置的正常电流限制…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    BQ29330電池平衡請教 0 已锁定

    699 视图
    1 回复
    最新12 年多前
    由 Michael Yang
  • 未回答

    用什么软件对BQ24650芯片及相关电路进行仿真 0 已锁定

    899 视图
    1 回复
    最新12 年多前
    由 Michael Yang
  • 已回答

    4.5v电压基准芯片 0 已锁定

    3654 视图
    6 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 未回答

    TI的模拟器件去噪 0 已锁定

    907 视图
    4 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 建议的答案

    tps61032输出5V没有问题,但锂电池电压被拉低 0 已锁定

    4652 视图
    8 回复
    最新12 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    LM5007求鉴定 0 已锁定

    3152 视图
    7 回复
    最新12 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    TPS2812的问题 0 已锁定

    3274 视图
    5 回复
    最新12 年多前
    由 wei wang1
  • 已回答

    请问:TI UCC28950 EVM 是用那个版本的软件 Lauout 0 已锁定

    1324 视图
    2 回复
    最新12 年多前
    由 Erick Ding
  • 已回答

    BQ34Z100电量跳变 0 已锁定

    2611 视图
    9 回复
    最新12 年多前
    由 bin tang1
  • 已回答

    bq34z100,使用配套的配置软件,无法写入Data Flash!急急!谢谢! 0 已锁定

    3550 视图
    10 回复
    最新12 年多前
    由 bin tang1
  • 已回答

    两片隔离稳压DC/DC(DCP020503U)连接在一起,为什么没有得到3V的电压呢? 0 已锁定

    1021 视图
    3 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 已回答

    请教:适配器与电池 分别为system供电且互不干扰 的解决方案 0 已锁定

    999 视图
    3 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 建议的答案

    请教升压电路的芯片选择 0 已锁定

    1143 视图
    3 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 已回答

    求助TPS54620设计中环路稳定性分析 0 已锁定

    1730 视图
    1 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 未回答

    有关CD4069组成的振荡电路问题 0 已锁定

    4583 视图
    1 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 未回答

    问问lm3658充电管理芯片问题 0 已锁定

    663 视图
    1 回复
    最新12 年多前
    由 Jerry Chen
  • 已回答

    TPS71710做参考电压有些问题,请专家指教(有图) 0 已锁定

    1760 视图
    4 回复
    最新12 年多前
    由 Scott Sun
  • 已回答

    LMZ22005输入电压连续快速切换后无法正常启动的问题 0 已锁定

    803 视图
    2 回复
    最新12 年多前
    由 Di Wang
  • 讨论

    UCC28063 已锁定

    1782 视图
    2 回复
    最新12 年多前
    由 zhang tracy
  • 未回答

    LED驱动,急急急!! 0 已锁定

    814 视图
    3 回复
    最新12 年多前
    由 Parker Han
<>