• 话题 39438 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LM3881:LM3881 的 Cadj 的最小电容和最大电容是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Cadj 的最小电容值为 200pF,最大值为 2uF。 如需更多有关 LM388x 的常见问题解答,请在搜索栏中点击或键入标签[常见问题解答] LM388x。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:问题电流的测试条件是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    测试条件是 VCC = 3.3V 且 EN = 3.3V。因此它是 EN 为高电平时的工作电流。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果未对 VCC/VIN 施加电压,LM388x 的 FLAG 输出是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LM3880 , LM3881 输出将是高阻抗。LM3880 数据表的图 10 和 LM3881 数据表的图 6 显示了 VCC 之后的 FLAG。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果在 EN 信号保持有效时 VCC 下降至低于其最小工作电压, FLAG 输出的行为是怎样的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    如果 EN 保持有效且 VCC 下降至低于其最小工作电压时,则器件的行为是不可预测的。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:将 EN 引脚连接到 VCC 是否是好的做法?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    建议不要将 EN 引脚连接到 VCC。在上电期间,EN 电压应保持低于 EN 阈值,直到 VCC 上升到最低工作电压以上。如果将 EN 连接到 VCC,则 FLAG 输出上可能发生未定义的操作。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果在 EN 引脚上产生干扰,该干扰是否会影响 FLAG 输出?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    EN 引脚的运行不受干扰的影响。第一个计时器将在 EN 的上升阈值开始计数,但始终会在 EN 引脚无效(第一个输出 FLAG 释放之前)时复位。请参阅 https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/lm3880.pdf 的第 7.3.1 节 如果 EN 脉冲宽度小于延迟时间,则 FLAG 不响应。在整个上电序列期间,EN 脉冲应保持有效状态。如果 EN 在上电序列完成之前无效,则器件进入受控关断状态。请参阅 http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果在未完成上电/断电期间 EN 在 120ms 延迟内切换,器件会有怎样的行为?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    不接受在 120ms 内使 EN 有效或无效。请参阅下面的波形。 黄色表示 EN 信号,绿色表示 FLAG 1,粉色表示 FLAG 3。在 120ms 期间,EN 的干扰也不会重置 120ms,不能用于时序控制。 如需更多有关 LM388x 的常见问题解答,请在搜索栏中点击或键入标签[常见问题解答] LM388x。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:LM388x 在初始化期间是否可启用外部电源轨?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    如数据表的“VFLAG 与 VIN (VCC)”部分所示,当 VCC 超过大约 0.8V 时,FLAG 电压将被拉至低电平。在真正的下拉开始之前,FLAG 电压达到大约 0.65V。如果外部电源轨的使能阈值高于 0.65V,则外部电源轨不应导通。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如何优化高功率密度降压转换器的热性能?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS62866 我的高电流应用散热受限,我想了解如何优化高功率密度降压转换器的热性能 - 特别是需要在 PCB 设计中考虑哪些因素,以便使 PCB 高效散热、降低工作温度 简而言之,布局对于优化高功率密度降压转换器的热性能至关重要。散热过孔在垂直散热中发挥着重要作用,必须将其放置在发热元件/器件的正下方或非常靠近发热元件/器件的位置。此外,阵列中并行过孔的有效热阻远低于单个过孔的有效热阻。因此,可以使用多个密集分布的过孔,实现更好的散热性能…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 在使用不同规格的引脚对引脚兼容栅极驱动器时,如何调整我的设计?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCC27289 简介 通常,大多数 IC 采用业界通用封装,如 SOIC 和 DFN。即使在竞争器件中,许多器件都设计为具有相同的引脚排列,因此可以轻松替换或升级。由于过去一年出现了供货问题,导致越来越多的人希望将旧器件用作临时替代产品。但其中的一个问题是,旧器件可能无法与新器件的性能相匹配。 不过,设计人员可以采取一些措施来解决这些性能差异。 调整驱动强度 新器件往往具有更高的峰值拉电流和灌电流。其优势在于它可降低 FET…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    pres脚延时问题 0 已锁定

    632 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 Wenqing Zheng
  • 未回答

    TPS65261RHBR 0 已锁定

    1054 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 HaiBin li
  • 未回答

    TPS65135 输出有瞬间大电流时,Vpos Vneg会被抬高 0 已锁定

    6006 视图
    7 回复
    最新5 年多前
    由 user4384581
  • 未回答

    求基于UCD3138的1kw数字电源参考设计案例 0 已锁定

    1182 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 zoujiangyilang
  • 建议的答案

    TPS7A3001性能不稳定?打算换掉了 0 已锁定

    2293 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 user4530128
  • 未回答

    UCD3138 有 SPI 吗? 0 已锁定

    578 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    一个关于BQ20Z451问题 0 已锁定

    6070 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 user6357416
  • 未回答

    比如蓝牙芯片CC2640的供电范围是1.8V到3.8V,我想用一套电路给他供电,电路经过调节能输出1.8V到4.2V 那我应该输出多少给蓝牙芯片供电,如果分别用1.8或3.3v供电那这个芯片都能工作,但功耗是不不一样了,一般用多大 0 已锁定

    1170 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 讨论

    UCC28070多相能否工作? 已锁定

    571 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    关于UCC27712工作在100%占空比 0 已锁定

    7788 视图
    9 回复
    最新5 年多前
    由 user4675816
  • 未回答

    关于BQ34Z100-G1 铅酸电池遇到问题 急急急!!! 0 已锁定

    789 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 user6226621
  • 未回答

    利用TPS54202 DC-DC芯片输入12V,输出5V电压;输出端出现20mV,1kHz的方波纹波。SW端对地出现占空比达到50%了,12v输入,负载只有200mA;为什么占空比为50%,输出端也有1kHz的方波纹波?求大神解答,谢谢! 0 已锁定

    4474 视图
    6 回复
    最新5 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    UCC28070 四相交错应用 0 已锁定

    3774 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    TPS40170 出现芯片发热耗电现象 0 已锁定

    3522 视图
    8 回复
    最新5 年多前
    由 peter zhang72
  • 未回答

    BQ76952EVM板I2C通信问题 0 已锁定

    2712 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ35100,在首页无法显示电流,同时无法重新烧录 0 已锁定

    553 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ24074充电芯片应用问题 0 已锁定

    1187 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    关于静置后电量从9%回升到30%的问题 0 已锁定

    2510 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    bq40z80休眠问题 0 已锁定

    1572 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    NMOS延时启动电路老是烧穿MOS管 0 已锁定

    4965 视图
    4 回复
    最新5 年多前
    由 daw y
<>