• TPS5430: TPS5430 slvm006a 仿真文件DC输出电压异常

    Part Number: TPS5430

    你好,

    我们在使用TINA仿真PS5430 slvmac8 这个文件的时候,DC 电压一直没有输出不知道怎么回事?请帮忙看下,谢谢

  • TPS5430: 用TPS5430做负压12V输出时,低频100Hz底噪纹波高出很多,不良率有10%

    Part Number: TPS5430

    我用TPS5430来设计功放时,同一批次的TPS5430做负压12V输出时,低频100Hz底噪高出很多。正负压都是用的5430

    正常的5430在现有的输出上额外挂1.7W负载工作都是正常的,不会出现100Hz频点处凸起

    现在一批货,不是所有芯片都有这个问题,有10%出现这种问题,(货绝对是原装)现在不知道怎么去处理这个问题。

    电源不是适配器输入,是恒流恒压开关电源输入。

    请帮忙分析一下,

  • TPS54332: ECO模式下,后接LDO(BD3570),纹波过大接近300mv,导致MLCC电容啸叫

    Part Number: TPS54332

    ↑  当前原理图

    ↑ 当前Layout

    ↑ 有参照WEBENCH® POWER DESIGNER  值修改过,未有改善

    ↑ 未接负载 

    ↑ 接上LDO(BD3570)低负载,未测负载电流 

    ↑ LDO 另接150mA负载后

  • TPS5430: 芯片烧坏,6,8引脚会短路。

    Part Number: TPS5430

       原理图和PCB如上图,最终参数按照TI的WEBENCH修改成了 30转+-25V的配套参数,但是每次拨动开关,芯片就会立刻烧坏,最开始烧坏我通过在芯片VIN处加一个100uF的电解电容得到解决,但是30V转-25V的依然没有解决,每次烧坏都是芯片的6和8短接,求问佬们是为什么,怎么解决?

  • TPS5430-EP: TPS5430低温下输出异常

    Part Number: TPS5430-EP

    我们使用TPS5430DDAR作为15V转5V的降压芯片,该设计已在量产中,目前发现有几例低温时5V输出异常的电路板,最终定位到是电源芯片TPS5430DDAR的4脚在低温时(10度以下即会出现,出现概率100%)电压会跌落(由基准1.221V跌到1.107V左右,对应示波器波形通道3),而同一批次的其他电路板和芯片没有这个情况。请问这是什么原因导致的,附上器件外围原理图和芯片4脚低温下电压跌落的波形图。

  • TPS5430: 设计了一个12V输入,5V输出的电源模块。同样的电路设计,第一个电源模块输出只有1.22V,第二个电源模块输出只有2.89V,没有达到5V的设计指标。

    Part Number: TPS5430

    原理图参考数据手册中54305V输出设计的。

    以下是数据手册的图:

    下图是我参考手册自己画的原理图以及PCB布局:


    我排查过程中用过的措施:

    1.换电源芯片,输出还是没有改变

    2.检查PCB板上焊接的电容、电阻和电感值,都是正确的

    3.检查芯片封装。先和数据手册上的封装引脚对了一遍,没有问题;又把芯片拆下来反着焊了一下,上电后检查输出,输出为零,各引脚电压除了VIN之外都是0,说明芯片封装没有错误。

    4.检查电路原理图设计,重新和数据手册的原理图对了好几遍…

  • TPS5430: 用DAC控制DC-DC的FB脚,输出纹波特别大

    Part Number: TPS5430

    用DAC控制DC-DC的输出电压,纹波特别大1.6V,一样的电路用到MP1584是正常的只有28mV

    请问应该如何修改反馈环路。

  • TPS5430: 24V转15V无负载时输出电压异常

    Part Number: TPS5430

    管脚测试:不良物料与正常物料进行管脚的阻抗以及二极管档对比测试,测试参数均一致,芯片管脚未发现损坏。
    异常现象:不良板输出电压保持在3.8~5V左右,正常的输出电压为13.4V左右,时好时坏。
    不良率:共计使用260PCS,目前反馈有15PCS不良,不良率5.8%。
    分析过程:共计测试3PCS不良PCBA,不良板输出电压集中在4V~5V左右,增加1A负载下电压均能正常输出13.4V左右,其中2PCS不良在增加了一个100uF/220mΩ电解电容后,输出电压能达12…

  • TPS5430: TPS5430

    Part Number: TPS5430
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54560,

           使用TPS54560  做24V转15V 输出,有的芯片在轻载时 输出电压才3几伏,加载1A后都正常没有问题。偿试把输出电容MLCC换成铝电容有的能调好,有的还是调不好。请问这个与什么有关再怎么调试

  • TPS5430: TPS5430采用22uH电感+330uF铝电解电容,贴片6块,出现一块板卡的输出只有2V, 换同感值的电感又正常,这是什么原因?

    Part Number: TPS5430

    如图所示

  • TPS5430: 输出存在干扰

    Part Number: TPS5430

    TPS5430芯片两个布局在一起会造成干扰吗,有的时候两个都能用,有的时候两个都不行,有的时候其中一个可以使用,不能使用时boot脚电压为9.3V,输出为0V,期间还出现了tps5430击穿现象

  • TPS5430: 我通过Tina-TI仿真了一个15V转-12V的设计,但没有得到想要的结果。

    Part Number: TPS5430
    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI,

    我一开始参考slva257a的设计在Tina-TI中搭建了一个15V转-5V的仿真电路,瞬时分析选择的“0-200ms”、“零初始值”,最后仿真得到的结果稳定在-4.99V,符合预期。

    之后我更改3.24k的反馈分压电阻为1.13k,其余保持不变,希望得到-12V的输出,但仿真得到的结果很奇怪。

    Tina-TI中的仿真电路如下图…

  • TPS5430: TPS5430 空载电压输出问题

    Part Number: TPS5430

    TPS5430 空载输出电压偏高。PH脚除了上电时候有开关动作之外,后续无任何变化,设计目标电压为5.8V,空载输出为6.3V。在输出端施加1mA的负载,输出电压即符合目标值。

  • TPS5430: 关于TPS5430DDAR输入12V转5V电路无法成功输出5V的问题

    Part Number: TPS5430

    问题描述:

    设计这部分是为了得到5V电压给串口屏供电。打板焊接完之后,发现5V电压指示灯并不会亮,TPS5430DDAR这块芯片发热厉害还有些噪声。进行电压测量时发现和数据手册的要求有矛盾,希望大家看一下,给一些其他的找出问题的方法或者改进的建议。

    设计原理图:

    PCB设计:

    实物图:

    电压测试结果:

    参考的芯片数据手册:

    tps5430.pdf

  • TPS5430: TPS5430DDAR的一个9V转-8V的设计,输出一直没有

    Part Number: TPS5430

    原理图和Layout如图,其中R94没焊。

    TPS5430DDAR的一个9V转-8V的设计,输出一直没有,测了4脚参考电平也是0V,奇怪。

    是啥原因,热焊盘没焊接牢造成的?或者本身这个设计就出不来结果?

  • TPS5430: ENA电压和输出电压异常

    Part Number: TPS5430

    使用TPS5430的时候,输入12_Vin电压是12V,但是DCDC_EN处电压有10.79V(ENA容忍电压是7V),输出电压是5.6V(按照参考电路设计应该是5V),是电路设计问题吗?

    黄色是12_Vin的电压波形,蓝色是DCDC_EN的电压波形。

  • TPS5430: TPS5430DDAR的6、7、8脚短路

    Part Number: TPS5430

    TPS5430DDAR 不良现象是6、7、8脚短路,这颗TPS5430DDAR电源芯片在什么样的条件下会出现输出脚与地脚短路?外围超出多少会导致这颗芯片烧坏

  • TPS5430: 是否能用于输入24V,输出 -15V/2A 的应用上?

    Part Number: TPS5430
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, , TPS54360

    客户有给应用,输入电压24V,输出电压 -15V/2A,从原理上看,应该要选择一个输入电压范围大于24+15=39V 的降压DCDC,所以我推荐了TPS54560B(输入电压65V).不过客户说他看到有其他竞争对手使用TPS5430 实现输入24V,输出-15V/2A 的应用(2A 会发烫,1.5A 稳定输出没问题),而且已经稳定量产好几年了。TPS5430…

  • TPS5430 负压能否仿真

    Part Number: 仿真

    搭好电路为什么负压仿真不出来

  • TPSM33625: 打算用TPSM336x5等设计4路DC-DC电源,有没有推荐的芯片

    Part Number: TPSM33625
    Other Parts Discussed in Thread: LM25118, TPS5430, TPS785-Q1, TPS54202

    需要设计4路DC-DC电源,输入是9-30V宽幅直流输入;输出分别是24V@0.1A,5V@2A,3.3V@2A,1.8V@0.5A。纹波希望尽可能小。请帮忙看看是否有合适的芯片推荐?(4路DC-DC所使用的芯片最好是相同的,这样我们后期好维护)。

    还有,想请教下,这样并行的4路电源,以后外部输入(9-30V宽幅输入…

  • 电源器件咨询

    Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS54360

    需要设计一款12V 输入,输出 正负5v,正负9v,和正负12v电源,输出电流都为1A左右,有没有推荐的电源芯片,看了下TPS5430倒是可以,感觉占用体积较多,有没有集成mosfet和电感的IC

  • LM5116: 负电压的正确设计评估及推荐相关的DCDC模块

    Part Number: LM5116
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS5430, TPS54160, LM1086, TPS7A33

    尊敬的TI工程师,您好:

           ①我想选型一款DCDC模块,输入为+24V左右,需要输出一个-18V@2A的低纹波输出,在负电压输出的器件选型上我在webench上看到了一款比较合适的型号LM5116MH/NOPB,推荐的设计原理图如图,如果照此严格设计是否可行或者有其它推荐的简单设计能满足性能的正电压输入负电压输出型DCDC…

  • TPS5430: 输出纹波异常

    Part Number: TPS5430

    根据官方原理和布局做的5V3A电路,实测输出电容两端纹波异常,不是标准的三角波,为什么?(此前用过5420做的5V2A和5430做的12V1A都没问题)另外,这样的设计可以通过ClassB的EMI测试吗?

    5V3A:

    轻载:

  • TPS5430: 12V转+/-5V应用中如何减小输出电压spike

    Part Number: TPS5430

    使用TPS5430设计了12V转+/-5V电压变换器,输出电压很准确,但是出现了500 kHz的spike,考虑为开关频率下寄生电感所引发,波形如下:

    PCB layout如下:

    电源板输出电容除220uF电解电容外,还并联了22uF和0.1uF的电容,在被供电的芯片周围也添加了多个0.1uF和6.8uF的电容。供电时,连接被供电PCB的导线大概2-3cm长。

    目前PCB layout已无法更改,请问在使用该板子的前提下,如何能有效减小该尖峰spike…

  • LMR33630: LMR33630能否可以输出-5V电压

    Part Number: LMR33630
    Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

    LMR33630能否可以输出-5V电压?是否有参考设计?

    如果该器件不能输出,有其他替代型号吗(12V输入,-5V输出,输出电流2A)?

1 2 3 4 5 »