传感器论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
传感器论坛
  • 话题 7062 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TMAG5123: 在冰箱应用中使用了哪些类型的位置感应技术?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMAG5123 器件型号: TMAG5123 冰箱中的霍尔效应传感器 与大多数家用电器一样,随着时间的推移,冰箱和冷冻柜已发展成为电子密集型产品。除了电子显示屏、支持 Alexa 的 WiFi 和高效电机设计等许多其他创新,制冷系统具有许多先进的传感器,可将系统的内部工作情况告知板载 MCU。在这篇 E2E 帖子中,我将讨论三个不同的位置传感器应用:冰箱门打开/关闭、制冰控制杆和按钮。 冰箱门/间室打开和关闭检测 一直以来,主要使用机械和簧片开关来检测冰箱门的打开和关闭…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] TMAG5123: 什么是平面霍尔效应开关以及它有什么优势?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMAG5123 器件型号: TMAG5123 霍尔效应开关是简单的位置感应解决方案,可指示是否存在磁体,并可用于市场上的各种不同应用。可想而知,有很多机电系统需要安装这些传感器,这将改变器件选型标准,例如磁性特征、功耗、封装类型和尺寸。但是,有一个特别的特性没有受到足够重视,那就是灵敏度轴。 传统的霍尔效应开关采用 SOT-23 和 TO-92 封装,其中包含的霍尔感应元件对垂直于 IC 封装表面的磁场敏感。虽然传统的霍尔开关适用于各种应用,但在某些情况下,对平行于 IC…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 自动变速装置换挡器设计建议使用哪种霍尔效应传感器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    使用 3D 霍尔效应传感器降低系统成本并简化汽车换挡器的机械设计 在自动变速装置换挡器中,标准挡位为驻车挡、行驶挡、空挡和倒车挡。多个前进挡仅替换为一个或两个挡位 - 行驶挡和一个其他挡位的低挡设置。如今,许多车辆还在自动变速装置中包含一个具有加减设置的手动模式,以便驾驶员进行更多控制。 标准杆换挡器 大多数车辆使用标准换挡杆进行换挡,其中换挡杆以直线或之字形移动,以选择不同的挡位(驻车挡、倒车挡、空挡、行驶挡、低挡和手动设置),如图 1 所示。 图 1:标准杆换挡器 霍尔效应检测是换挡器位置检测技术的理想之选…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 在为霍尔效应传感器选择磁体时,我应该考虑哪些因素?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: DRV5057 , DRV5055 , TMAG5273 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170 , DRV5053 , DRV5056 , TMAG5110 , TMAG5111 , DRV5015 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5011 , DRV5021 , DRV5023 , TMAG5123 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5124 利用无接触位置检测是在许多系统中提供精确控制的有效方法,可以提高机械接触解决方案的可靠性和寿命…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 功率预算计算器:如何计算 PGA460 和 TUSS44x0 的功耗

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: PGA460 , BOOSTXL-PGA460 , TUSS4470 , TUSS4440 问:如何计算 PGA460 和 TUSS44X0 器件的功耗?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] IWR1443: 我正在进行生命体征实验。如何增加该实验的检测距离

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: IWR1443 问: 我正在进行生命体征实验,但目前 iWR1443 离测试人员有点近。我想增加距离,但不知道怎么做。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 如何使用 LDC2112、LDC2114 或 LDC3114 设置和优化基线跟踪功能,以应对按钮应用中的温度变化?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LDC2114 , LDC2112 , LDC3114 LDC211x 和 LDC3114 内部算法功能 应用手册介绍了使用 LDC2112、LDC2114 和 LDC3114 进行基线跟踪的基础知识,但本常见问题解答将介绍如何使用该功能来处理温度变化。 利用基线跟踪,电感式检测器件能够补偿其环境中的温度变化。随着温度升高或降低,检测到的电感也会发生变化,并且可能影响从器件中读取的数据。在按钮应用中,如果处理不当,系统温度变化可能会错误地触发按钮按下的阈值…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 在医疗应用中,您建议使用哪些解决方案通过液位检测和其他输送方法来测量液体?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: FDC1004 液体检测在许多不同的医疗应用(例如输液泵和 CPAP 呼吸机)中都非常有用,在这些应用中,监测分配的流体或液体位置不仅对系统的运行至关重要,而且对患者的健康也至关重要。有各种位置检测技术可供使用,例如霍尔效应磁传感器和液体检测专用传感器,合适检测技术的选择取决于具体的用例以及确定液体量时所需的精度。在医疗领域之外也有许多应用需要检测系统中的液体量,但本文将重点讨论医疗应用。 对于只需要检测液位高低的应用(例如用于指示容器是满还是空…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] TMP114: TMP114A、TMP114B、TMP114NC 等之间有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TMP114 TMP114 器件具有下表中所示的型号。 “A”和“B”型号提供 0.3°C 精度和 2 个不同的 I2C 地址。 由于器件的尺寸较小且引脚数量较少 (4),因此器件使用固定的 I2C 地址。 如果同一总线上需要 2 个传感器,则可以同时使用“A”和“B”两种型号,因为地址不同,可以相应地单独寻址。 TMP114Nx 型号提供 1°C 精度和 3 个不同的…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 我的电感式感应 EVM 无法连接到 GUI。如何解决该问题?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM , LDC1314EVM , LDC1614EVM , LDC2114EVM 许多电感式感应 EVM 可以利用相同的调试过程来解决 EVM 无法连接到 GUI 的问题。本帖子将讨论不同的可能性以及如何解决这些问题。 本指南适用于采用 MSP4305528 的电感式感应 EVM。通常,这些 EVM 使用感应解决方案 GUI。这包括但不限于: LDC1000EVM、LDC1314EVM、LDC1614EVM 如果某个电感式感应…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    IWR6843ISK: IWR6843ISK (MMWAVE-SDK 3.6.0.00) fails to fully initialize on first cold boot - CLI outputs "mmwDem" then hangs 0 已锁定

    156 视图
    3 回复
    最新3 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    IWR6843ISK: IWR6843ISK (MMWAVE-SDK 3.6.0.00) fails to fully initialize on first cold boot - CLI outputs "mmwDem" then hangs 0 已锁定

    138 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    AWR2243: AWR2243数据处理 0 已锁定

    174 视图
    3 回复
    最新3 个月前
    由 Xiang Yan
  • 建议的答案

    TPS55285: TPS55285VALR双标签,撕开下面是工程样品标签,这种不良率会有影响吗? 0 已锁定

    206 视图
    3 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    AWR2243: 数据处理问题 0 已锁定

    117 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Xiang Yan
  • 已回答

    AWR2243BOOST: AWR2243 Cascade + mmwavelink_example.exe raw ADC capture shows vertical stripes in Range-Frame map 0 已锁定

    233 视图
    3 回复
    最新3 个月前
    由 Wei Tai
  • 未回答

    LM335A: Hi-Pot Test Failures of LM335AZ/NOPB 0 已锁定

    309 视图
    8 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    IWR1843: 关于用IWR1843测量俯仰角的问题 0 已锁定

    136 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Ken Zhang
  • 未回答

    AWR2243: AWR2243 Cascade + mmwavelink_example.exe raw ADC capture shows vertical stripes in Range-Frame map 0 已锁定

    89 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    AWRL1432BOOST-BSD: What principle should we follow exactly for the chirpAdcSkipSamples parameter tuning? 0 已锁定

    134 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    PGA460-Q1: 为什么我从寄存器读出的回波数据 一直都是一样的?? 0 已锁定

    192 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    AWR2243BOOST: awr2243boost最远测距多少 0 已锁定

    224 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    IWR6843ISK: 用TX=1,RX=3,再用lua输入格式时输入的是变成2lane,但是采集后总是显示的是4lane,但是用软件界面设置参数后采集的就是2lane,怎么回事,是我的lua没下进去吗,但是在软件上的output上有显示参数输入啊 0 已锁定

    95 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Ken Zhang
  • 建议的答案

    PGA970: PGA970完整数据手册 0 已锁定

    167 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Taylor
  • 已回答

    AWR2243-2X-CAS-EVM: MMWCAS-RF-EVM与MMWCAS-DSP-EVM使用 0 已锁定

    303 视图
    4 回复
    最新3 个月前
    由 Eirwen
  • 已回答

    HDC1080: HDC1080 第二次连续读取温湿度时,只有温度高字节更新,温度低字节和湿度都返回FF,可能时什么原因? +1 已锁定

    327 视图
    6 回复
    最新3 个月前
    由 zhuo yuan
  • 建议的答案

    TMAG5111-Q1: TMAG5111Q的输出波形振铃及毛刺 0 已锁定

    164 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    AWR2243: Do I need to change the software configuration when replacing the AWR2243 from a passive crystal oscillator to an active crystal oscillator? 0 已锁定

    126 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    IWRL6432FSPEVM: IWRL6432FSP EVM能否导出ADC后的原始数据 0 已锁定

    213 视图
    5 回复
    最新3 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    IWR1642BOOST: IWR1642BOOST: How to synchronize frame acquisition between two radars separated by 100m? 0 已锁定

    199 视图
    4 回复
    最新3 个月前
    由 weiqiang zhang
<>