Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14360 个讨论
常见问题
  • [FAQ] CC2642R: CC13x2/CC26x2 器件上的 FFT

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: CC2642R Other Parts Discussed in Thread: CC1312R , CC2652R7 , CC1352R , CC1352P , CC2652P , CC2652R 下面提供了利用 CC2642R 的 DSP 功能运行 FFT 的指南。 注意:该指南同样适用于所有具有 Cortex M4F 的 CC13xx 和 CC26xx 器件,其中包括 CC1312R、CC1352R、CC1352P、CC1352R7、CC2642R、CC2652R、CC2652P…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE-STACK: 低功耗 Bluetooth®︎ spoofing攻击 (BLESA) – TI 声明

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BLE-STACK Other Parts Discussed in Thread: CC2541 , CC2540 , CC2650 , CC2640 概要: TI 获悉最近报告的低功耗 Bluetooth® spoofing攻击 (BLESA) 漏洞,该漏洞可能在低功耗蓝牙 的特定允许使用范围内发生。使用 TI CC26xx、CC13xx 或 CC254x 器件的客户应用应使用 TI 低功耗蓝牙 SDK 中的可用服务来应用建议的缓解措施,如下所述。使用 TI 双模蓝牙器件…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] LAUNCHXL-CC2640R2: 如何在 simple_peripheral 工程中合并驱动程序示例(分步指南)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LAUNCHXL-CC2640R2 在本常见问题解答中,我将在 simple_peripheral (SBP) 示例工程中导入 spimaster 驱动程序。 本指南使用 blestack,但可应用于 ble5stack。 第 1) 步:将 spimaster.c 中的任何相关 include文件 添加到启动中 SBP 的 main.c 文件中。请注意,Display.h 和 Board.h 不必移动,因为它们已经包含在内。 第 2) 步:将 spimaster.c 文件中包含的所有宏添加到…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640R2F: 如何将传感器控制器示例与 simple_peripheral 合并?(分步指南)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC2640R2F 器件型号: CC2640R2F 以下是将传感器控制器 (SC) 示例合并到 simple_peripheral 示例 (CC2640R2F/BLE) 的步骤: 这些步骤可重复用于所有具有传感器控制器的器件。 开始之前: 确保查看 传感器控制器的文档 。 务必遵循我们 有关传感器控制器的 SimpleLink Academy 实验 。 如果尚未完成,请安装 Sensor Controller Studio: https://www.ti.com.cn/tool/cn…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] LAUNCHXL-CC26X2R1: 在 CC26X2/CC13X2 上配置 UART 以支持 UART_DATA_TEXT(和 UART_RETURN_NEWLINE)数据模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 器件型号: LAUNCHXL-CC26X2R1 主题中讨论的其他器件: SYSCONFIG 面向 CC26XX 的 SimpleLink SDK 中的 UART 驱动器不支持 UART_DATA_TEXT 数据模式,需要利用 UART_RETURN_NEWLINE 和 UART_RETURN_FULL 参数。要使用更新的 UART 驱动器,必须修改其 <project_name…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2642R: 如何在 SysConfig 中重命名 PIN 实例?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC2642R Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 如何在 SysConfig 中重命名 PIN 实例?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2642R: 使用“BLE_LOG_INT_”功能的提示和技巧

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC2642R 您可能已经看到,BLE 示例中已经添加了一些新的日志记录功能。 例如,在 simple_peripheral.c 中,您可找到函数 BLE_LOG_INT_INT、BLE_LOG_INT_STR、BLE_LOG_INT_TIME。 1- 何时应使用此功能? 此功能有助于调试。它的主要优势是,日志不会修改应用程序的时序(就像 UART 日志记录那样),也不需要连接调试器。可以让应用程序自由运行,然后查阅日志,获取后者。 2- 如何启用此功能? 验证您的项目是否具有此功能…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640R2F: BLE 认证:已知问题和修复 [2021 年 3 月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F , CC2650MODA , CC2650 , CC2640 , CC1350 器件型号: CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2650MODA 、 CC2650 、 CC2640 、 CC1350 、 请参阅此主题,了解蓝牙认证更新。 CC2640R2F/CC26X0/CC13X0 CC2650MODA 的附加文档 0572.cc2650moda.zip 勘误表 10734 尝试使用我们通过认证的 UUID 创建最终产品列表的客户可能会因…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] TI 连接器件编程工具和服务

    Annie Liu
    Annie Liu
    TI 硬件和软件编程工具 TI 提供了多种对 TI 连接器件执行系统内和非板载编程的硬件和软件解决方案,例如 CC25XX、CC13xXX 和 CC26XX 系列器件。 系统内编程是在将 TI 连接器件安装到 PCB 上后对该器件进行编程的方法。如果器件需要在最后环节进行固件更新,例如在制造过程中存储产品校准值或特定于产品的 ID 信息,则此方法非常有用。 非板载编程是在将 TI 连接器件安装到 PCB 上之前对该器件进行编程的方法。通常会在多个器件上同时进行编程,从而实现高吞吐量。 有关这些产品的更多信息…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 低功耗 Bluetooth®︎ 开发指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    本指南旨在为使用 TI 低功耗 Bluetooth® 连接产品的所有开发阶段提供参考。 第 0 步:了解技术 第 1 步:挑选器件 第 2 步:下载必要软件 第 3 步:开始软件开发 第 4 步:深入了解文档 第 5 步:设计硬件 第 6 步:认证和生产 另请参见末尾的“常见开发问题”部分。 不确定要使用哪种连接技术?请查看 无线连接技术选择指南 ! 第 0 步:了解技术 Connect 视频 Connect: 为何选择 SimpleLink ? Connect: Bluetooth…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    CC2340R5: 如何查看函数实现的具体步骤? 0 已锁定

    1211 视图
    7 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 已回答

    LP-EM-CC2340R5: oad_image_header.h中没有CC2340R5? 0 已锁定

    659 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 未回答

    CC2642R-Q1: DTM 模式串口使用的是DIO2(RX)和3(TX),增加任务循环发送固定字节,实际打印值与设置值不一致,是哪里的问题? 0 已锁定

    243 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 建议的答案

    CC2642R-Q1: DTM 测试模式问题 0 已锁定

    942 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 已回答

    CC2652R: 如何获取系统Tick 0 已锁定

    1021 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 已回答

    LP-EM-CC2340R5: OAD示例和SDK中给出的代码不匹配? 0 已锁定

    4582 视图
    24 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 建议的答案

    CC2642R: cc2642低功耗 0 已锁定

    1258 视图
    4 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: CC26x2开发板 接板外天线比板上天线获取的RSSI更为准确? 0 已锁定

    723 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 未回答

    RE: 关于CC2340R5评估板用J-LINK烧录程序出错 0 已锁定

    1430 视图
    5 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 已回答

    Bluetooth low energy Power Calculator 0 已锁定

    626 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 建议的答案

    CC2642R: 恢复6843AOP的初始程序 0 已锁定

    539 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 未回答

    CC2642R: 接收数据不连续 0 已锁定

    395 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 未回答

    CC2640R2F: CC2642与雷达之间的通信 0 已锁定

    893 视图
    5 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC26X2R1: 使用uniflash下载程序是否可以清楚芯片内部的e2prom数据 0 已锁定

    429 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC26X2R1: 获取某一设备RSSI那种方式更为准确? 0 已锁定

    750 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 建议的答案

    CC2642R-Q1: CC2642 central 获取peripheral服务 0 已锁定

    1179 视图
    5 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 建议的答案

    LP-EM-CC2340R5: *.map内MEMORY CONFIGURATION是根据什么内容生成的? 0 已锁定

    1664 视图
    10 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 建议的答案

    我需要在上电初始化时中检查固件完整性,CCS哪里可以设置固件校验位? 0 已锁定

    771 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 已回答

    CC2640: 上电出现死机问题 0 已锁定

    2419 视图
    10 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
  • 已回答

    CC2340R5: 如何确保OAD文件的安全性? 0 已锁定

    376 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Yolande Wang
<>