Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
您好,我目前有一个文件在CCFG区域设置了对Sector0与CCFG区域设置了读保护,这导致我在执行sector擦除时擦除失败。我查看了Reference Manual,其中表明进行mass erase或对CCFG区域进行擦除可以接触读保护,但由于我的CCFG区域设置了保护导致对该区域的擦除无法进行。并且,我在Reference Manual中并没有找到关于mass erase的相关信息…
HI all:
我在项目中,生产阶段,产线想使用uniflash + xds100,通过命令行对CC2340R5-Q1进行烧录,我的烧录文件是编译好的hex文件,这个该如何实现,有没有相关的资料予以支持。期待您的回复。
使用osal_snv_write或者NVS_write写数据,正常使用可以正常读写,设备重启也可以正常读出存储的数据,但是使用Uniflash 工具烧录bin后,之前所存录的数据会丢失,bin文件352kb,所存数据配置如图
有一个开发板无法烧录,使用Uniflash烧写的时候提示如下错误
CCS debug提示错误如下
同一个xds110,更换另外一块开发板工作正常。所以这是开发板坏了?该如何修复?是否需要返厂?
用TI开发板给设备下载固件,电脑能识别设备端口,但是不能正常下载固件
提示 device is lock ,Do you want to do a mass erase to unlock it? The flash memory on this device will be wiped.
当选择yes后出现以下
您好, 我目前使用 OAD 範例專案開發.
開發過程,都是使用 UniFlash 並個別燒錄三個檔案.
想請問,
(1) 要如何將此三個檔案 結合成一隻 生產用的燒錄檔, 像是 (JTAG / SWD) 燒錄?
(2) 要如何將燒錄檔寫入保護?
~~ 以上問題,謝謝!! ~~
data-stream代码是从下面链接中下载的
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1263726/cc2340r5-uart-to-ble-bridge-example-based-on-the-official…
CC26x2 TI提供的bootloader在flash的起始位是和大小在哪里?
使用uniflash下载程序是否可以清除芯片内部的e2prom数据
1、flash_map_backend.h