Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005,
您好,
我们使用DLPC3478+DLPA3005控制单通道蓝色光机投影,因为官网只有red_only的FW,所以我飞线用红色通道开关控制光机,
FW的版本是9.0.1_red_only;GUI是3.2.0.6,现在出现的问题是,我烧录pattern set,一个set里有4张图片,但是投出来的顺序不对;
第一张图片应该是:
无论是1-bit还是8-bit都是这种现象…
我们现在是将投影仪用于三维测量投影,并且把投影图烧进板子里,通过编程控制外接ARM开发板的引脚来触发投影仪投图,但每次给投影仪连接电源后需要在投影仪的软件里进行一系列的设置,将其置为外部触发连续投图模式,这样很麻烦。请问如何通过编程实现投影仪上电后自动初始化?有没有相关的开发文档?谢谢
大家好,想请教几个问题:
1.我用计算机生成的标准正弦条纹,烧录至固件中仅需20S左右。但是当我畸变矫正了标准正弦条纹,烧录到固件中起码要7分钟,甚至更久,只要改了正弦条纹就烧录很久,标准的正弦条纹烧录就很快,请问是什么问题呢。
2.我用的相机是全局曝光时间,帧率80FPS,投影仪曝光时间 曝光周期均大于5W us,相机曝光时间与投影仪保持一致,采集的条纹图才不会错误,请问是什么原因?别人也是4500,但是曝光周期就可以随便设置,我这里三个参数有一个不一样采集的条纹图就错位…
本人第一次使用DLP开发板,连接后”Disconnected”变为“Connected”并且前面的标识按钮变为绿色,但是“Normal”单选按钮并未默认选中,手动选中后出现如下界面,请问是什么问题呢?
负载增大“吱吱”声也会随着增大,12V输入和输出的电容都调整了很多参数,“吱吱”声依然没有改善。这是12V输入,电源波动,频率刚好在100HZ,包括后级输出,也有同样的问题,频率也是100HZ,
您好,由于原贴锁定,重新提问,
现在又有发现一两台光机,装到结构光系统上,偶尔投影Internal patterns会出现异常,
如图,是触发相机拍出的图片,
板子软硬件,信号完整性已经检查过了,应该是没有什么问题,因为平时都能正常使用,也不会出现。
请问这会是什么原因引起?
您好,
4710 LC DMD光机,8.0固件,在光控制里,光机烧写有几十张 1D patterns,
打1D patterns显示正常,触发相机拍照也能拍出正常的照片。
但发现有特定一两台光机,装到结构光系统上,有时投影1D patterns会出现异常,
如图,是相机拍出的图片,
能看到中间有一条明显全黑的条纹,与旁边的White或Black的条纹图是有区别的。
几十张1D patterns内,会有几张patterns出现这个问题。
请问一下,会由什么异常导致这个现象…
dlp4500模式序列投射格雷码,但是当设置pattern exposure:8333,pattern period为9000时其投射出来的图案就乱了,我看了一下他的图片连接时间image load timing 每一张都大约100ms请问如何设置呢?
尊敬的TI工作人员,您好:
目前按着TI的参考设计TIDA-080003做了一块驱动板,但是出现这个问题,一直没法解决。请帮忙看下,提供点解决思路,不慎感激。
谢谢!
Dollar
之前在使用DLP4500投影正弦条纹图案时,通过GUI软件制作出的bin文件均为2M左右,可以正常导入。
现在因为使用需要,想要投影一些其他图案,这时通过GUI制作出的bin文件过大,有10m以上,无法导入。
现在已经确定所选图片的大小、格式、数量以及操作都没有问题,想问下这是什么原因?
请问使用的是什么型号的DLP3010,LightCrafter3010-EVM吗?
方便的话,请提供一下pattern sets和pattern set ord截图,另外附上firmware。
请问是如何判段trigger个数是对的,如果设置的是循环投图,trigger信号是一直有的,但有可能和相机没同步上,部分图形漏采,会误以为是投影乱序。
尊敬的TI工程师,您们好,我有几个问题想问下:
1、这款的深度范围和精度如何?看了手册说是和相机分辨率高度相关,同时是否也和patten精度也有强相关关系,文档《3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x With DLP Structured Light 》中说精度能达到微米级,那么为了达到这个级别应该做哪些调整?同时我关注的超短距离(约10mm)和小型化(直径在10mm)的应用,那么应该做哪些设计才能满足要求?是否可以通过多模光纤实现光信号的投影和接收…
hi
如图,我现在在用DLP3010_LC EVM配合GUI做结构光条纹投影,目前有制作6个pattern set,每个pattern set里面有6张8bit的条纹图片,然后按照上图的设置点击Run Continuously顺序依次投影条纹图片,但是目前发现系统只是在循环投影Pattern Set(1)里面的六张8bit的图片,其它Pattern Set里面的图片不会投影,我的目的是6个pattern set里面的共36张8Bit的条纹图片依次投影…
如题,复眼透镜开模加工太贵了,哪里又成品可以购买呢?
还有设计光机的时候,需要注意什么问题么?有没有坑在里面,期待大神回答