你好,请问我在看关于6843生命体征检测demo的相关代码。其中dss信号处理那部分处理chirp和帧的代码似乎有些模糊。我想清楚其原理和如何使用代码实现的。请问有代码位置以及讲解资源吗?
你好,请问我在看关于6843生命体征检测demo的相关代码。其中dss信号处理那部分处理chirp和帧的代码似乎有些模糊。我想清楚其原理和如何使用代码实现的。请问有代码位置以及讲解资源吗?
你好,请问我在看关于6843生命体征检测demo的相关代码。其中dss信号处理那部分处理chirp和帧的代码似乎有些模糊。我想清楚其原理和如何使用代码实现的。请问有代码位置以及讲解资源吗?
static int32_t MmwDemo_dssDataPathProcessEvents(UInt event) { MmwDemo_DSS_DataPathObj *dataPathObj; volatile uint32_t startTime;…
有关6843的生命体征检测demo,我想学习对其进行一些参数上的更改。从而在以后的项目中方便调整。我找到了demo发布命令时每个命令的讲解,但是请问如图这种函数位置在哪里呢。我又该如何更改呢。希望能给出具体的路径。或者说在哪部分程序里。
请问我已经找到了6843的生命体征检测代码,希望能够理解原理并且明白各部分代码的职能所在。请问有没有相关资源带我理解mss,dss,commen,三个部分各个程序的用处呢。
我在引入6843的工程时提示出现以下错误,但是我的SDK(包括sysbios)安装路径已经和CCS都在C盘的TI文件夹里,请问我该怎么解决
请问现在手里拥有IWR6843AOPEVM和MMWAVEICBOOST两块开发板。
希望实现对睡眠时的呼吸和动态姿势的检测。但是现在不知道怎么开始,求助相关使用教程或者其他资源。
您好,
我已经购买了IWR6843AOPEVM和DCA1000EVM请问我应该如何快速上手使用它们,
如何使用TI提供的demo进行学习,我希望最后通过自己来处理出点云数据。
有没有相关培训视频和资料分享给我,
期待您的回复,谢谢!
我已经购买了IWR6843AOPEVM和DCA1000EVM请问我应该如何快速上手使用它们,
如何使用TI提供的demo进行学习,我希望最后通过自己来处理出点云数据。
有没有相关培训视频和资料分享给我,
期待您的回复,谢谢!
问题1:我目前有DCA1000EVM数据采集板,我准备买一款6843系列的雷达芯片模块,我准备获取点云数据后,再结合点云数据做人体姿态识别,使用场景是室内,我应该选择ISK、ODS、AOP中的哪一款?
问题2:我只使用DCA1000+6843是否可以获取ADC数据?ADC数据是否可以处理成点云数据…
工具与软件:
您好、
我已经与您签署了 NDA 并获得了"生命体征与人员跟踪"的源代码。 调试时、我想更改人员跟踪部分的源代码…
工具与软件:
您好!
当我使用 CCS 调试雷达演示时、会出现下图所示的连接错误。 该电路板之前曾正常调试…
tool: ccs-v12
导入的工程在此目录下mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\labs\Vital_Signs\68xx_vital_signs\src
dss工程编译报错:
console:
>> Compilation failure
dss/subdir_rules.mk:9: recipe for target…
您好,对此问题,是否可以使用AWR6843AOPEVM单板运行该示例demo呢?
工具与软件:
我们正在探索人员跟踪、跌倒检测和生命体征的实现、以此作为一项功能发展。 我们需要使用 Arm-R4F 微控制器上的当前 TI 算法来实现此功能…
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392982/iwr6843aopevm-rx-gain
器件型号:IWR6843AOPEVM工具与软件:
我注意到 TI 演示可视化工具中的默认 rxGain 以及 ti_mmwave_rospkg 中的一些不一致之处。 无论参数如何、演示可视化工具似乎都建议使用158…