按标记浏览

抱歉,没有更多标记可供筛选。
  • PowerLab 笔记:如何测量电流 — 1

    作者:Robert Taylor

    电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:

    1. 电流模式控制目的
    2. 电流保护/调节

    有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个组件,产生损耗),或无损耗电流感测(使用现有组件)。

    测量电流的两种“损耗”电流感测方法有……

    只使用一个电阻器便可测量电流。每个人都知道欧姆定律:V=IR。通过测量已知电阻器上的电压就可以确定电流…

  • 细数经全面测试的TI LED 照明电源参考设计

    细数TI 经全面测试的 LED 照明电源参考设计

    下表囊括了德州仪器 (TI) PowerLab™ 参考设计库中经全面测试的 LED 电源参考设计,内容涵盖测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 板面布局、光绘文件与相关器件等。
    LED 参考设计
    适用于室内…
  • PowerLab 笔记:AC/DC 电话及平板电脑充电器

    作者:Brian King 德州仪器

    很明显,智能手机与平板电脑时代已经改变了每个人的生活。然而电源设计人员可能是唯一注意到这些产品制造商还掀起了 AC/DC 适配器革命的人。毕竟没有人愿意把自己的小型智能手机插在硕大的电源上

    还记得十年前这些庞大的“墙插式电源”吗?

    除外形小巧外,充电器还必须尽量低成本高效率

    就在几年以前,有人曾邀请我为一家大型售后配件制造商设计一款 5W 智能手机充电器。我尝试采用一款我们行业标准的低成本固定频率控制器来设计该充电器…

  • 低功耗偏置电源 — 线性、降压或反激式?

    作者:Sheng-yang Yu1

    偏置电源在电源中很重要。在电源内部,需要偏置电源给 IC 加电。在电源外部,可能需要偏置电源给系统中的 MCU 和/或其它局部电源加电。

    很多低电压 IC(额定电压小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。

    偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。

    线性偏置电源

    BJT 线…

  • PowerLab 笔记: 如何使用 Fly-buck™ 为低电压、低功耗工业应用供电

    作者:Brian King  德州仪器

    有些工业应用中包含分支电路,需要小型电源为跨隔离边界的噪声敏感型电路供电。在 PLC数据采集以及测量设备等应用中,该隔离边界可提供抗噪功能。需要这种隔离式电源的典型分支电路包括隔离式 RS-232 和 RS-485 通信通道、线路驱动器、隔离式放大器、传感器以及 CAN 收发器。此外,我们在其它应用中也发现了类似的电源需求,它们需要隔离式电源为 IGBT 提供栅极驱动器电源,而且在一些医疗应用中也需要隔离技术来确保安全性。

    下图是这类系统电源需求的简单方框图…

  • PowerLab 笔记:为家庭 IoT 提供强大动力

    作者:Brian King

    物联网 (IoT) 时代已经到来。最近有很多关于 IoT 的话题,人们猜测在不久的将来 IoT 将如何构建我们的生活。虽然还有很长的路要走,但环视一下家里的情况,您会发现我们在几年前就已经开始了这段旅程。

    要了解 IoT 对我们的生活已经产生了怎样的影响,必须首先对 IoT 的含义有个大致的了解。什么是 IoT?它的基本意思是将设备与家用电器(“物”)连接至互联网,以实现控制与数据传输等更多功能。点击这里阅读有关 IoT 的更详细说明。

  • 何时选用多相位

    作者:Robert Taylor  德州仪器

    有很多应用都可通过多相位电源获得优势,例如 ASIC 或处理器的内核电源、汽车音响电源或者服务器的存储器应用等。几乎任何电源都可充分发挥多相位方案的优势。多相位电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。

    相关文章:多相位降压转换器的优势

    电源与传导损耗有关的热性能与电流平方成正比。使用多相位方法可减少这些损耗。例如使用双相位,与传导损耗有关的电源可减半。

  • 如何构建车载充电器

    作者:Robert Taylor1


     

    正如我同事Brian 在他博客中提到的那样,如今每个人都有智能手机或平板电脑。它们是收发商务电子邮件、接打个人电话以及跟上时代发展潮流的必备工具,而且总是有新潮的游戏提供,愤怒的小鸟、糖果大爆险以及填字游戏等等。我们的智能手机不仅支持天气预报,而且还可为我们指引方向。所有这些特性与功能可让我们的生活更轻松、更高效。

    如果您像我一样,也会为您的设备充电一整宿,以满格电池开始新的一天。但是,由于屏幕尺寸与显示器亮度等耗电元素的原因,现在电池很少能维持到我所需要的使用时长…

  • 访问电源参考设计库的众多理由

    作者:Tim Goodrow  德州仪器

     

    在进入TI以来,我花了无数时间帮助世界各地的客户采用 TI 电源产品进行设计。一般来说,客户将了解工作条件情况以及电源需要达到什么样的性能水平,了解尺寸、效率、频率、组件数量、成本以及特性。

    优化电路解决方案并保持高可靠性是良好电源设计需要的。我们的电源设计服务团队经常与客户合作,一起设计和构建电源参考设计,帮助他们实现激进的设计目标。

    例如,你能否将 10W 充电器做成一英寸方块,能否以低成本实现不足 30mW 的待机模式功耗!?

    是的,我们可以…

  • 如何调节低电压隔离式电源

    作者:Brian King  德州仪器

     

    TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器…

  • 如何调节低电压非隔离式电源

    作者:Brian King 德州仪器

    我在上一篇 PowerLab 笔记博客文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可能会做的第一件事就是花一天时间在互联网上寻找一款参考电压低于您所需要输出电压的控制器。如果输出电压是 0.8V 或者更高,那么找到合适的控制器可能问题不大。但如果低于 0.8V,您的选择余地就将变得非常有限。不过可以采用两个其它组件来避开这一限制。

    如图 1 所示,您所需的一切就是一个外部参考和一个用来向该参考提供偏置电流的电阻器…

  • 汽车音频电源

    作者:Robert Taylor1

    上高中时,我在一家本地快餐店打工。那时攒钱并不是为了上大学或者做其它更实际的事情,而是用来买汽车音响等其它东西。

    我有一辆丰田花冠掀背车,那是辆破车,也是第一辆完美的车。经过两年的积累和升级,我最终有了一套比这辆车还值钱的立体声系统。它是一套很棒很响的系统!我上大学和在德州仪器 (TI) 工作的前两年一直开这辆车。最后,我淘汰了这辆车和这套立体声音响,但我仍在心里为高性能汽车音频保留了一个位置。

    车体组件汽车音响系统(不是我那套,但类似!)

    汽车系统中的主电源是汽车电池和交流发电机…

  • 2013年TI 排名前12的电源参考设计都是谁?

    下载 2013 年 TI 排名前12
    的电源参考设计!

    下面是 2013 年 TI PowerLab™ 参考设计库中排名前 12 的经过全面测试的电源参考设计,其中包括测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 布局、Gerber 文件和相关器件。
    2013 年最佳电源参考设计
  • PowerLab 笔记:如何测量电流 — 2

    作者:Robert Taylor1

     

    我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。

    使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。

    电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后…

  • 无需对负电源感到不爽!

    作者:Robert Taylor1  德州仪器

    大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压(升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压又当如何呢?这类电源设计并不常见,但对各种工业、音频以及 RF 应用来说极为必要。

    从正极生成负电压有几种不同方法。您可使用任何类型的隔离转换器(反激、正激等)或升降压转换器

    在使用隔离转换器时,GND 被隔离,设计人员可根据设计需要随意连接负载。在使用非隔离拓扑生成该负电压时,升降压转换器(图 1)最便捷。

  • 如何调节低电压隔离电源

    作者:Brian King

    多年来我设计了很多隔离式电源。正如您可能猜想的那样,大部分这些电源往往都有 3.3V 或更高的输出电压。当要我设计一款 2.5V 隔离式电源时,我最初的想法是根本不可能使用 TL431 实现这种低输出电压。想到必须生成更高的辅助输出电压只用于为误差放大器、参考和光电耦合器供电时,我感到有些退缩。经过一番思考,琢磨如何更好地利用现有电压后,我想出了添加一个 PNP 型晶体管的简单解决方案。要理解问题与解决方案,首先要清楚 TL431 的内部情况以及如何用它来调节电源。

  • PowerLab 笔记: DDR 存储器无处不在!

    作者:Robert Taylor1  德州仪器

    双数据速率同步动态随机存取存储器。哇!真够拗口的。很多人甚至可能都不认识这个全称;它通常缩写为 DDR 存储器。图 1 是 PC 中使用的 DDR 模块图。在该图中,我在其中一个 DDR 芯片上画了一个红圈。随着设备日益缩小,已经没有空间或没有必要安装这些完整的模块了,因此,可能只需要在设备的主电路板上直接安放一个或多个这样的芯片。

    大多数人很可能没有意识到他们拥有多少带 DDR 存储器的产品或设备。一些带 DDR 存储器的设备实例包括:服务器…

  • 如何在谐振 LLC 半桥中实施同步整流器

    作者:Brian King 德州仪器

    谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄的输入范围,因此通常伴随有 PFC 前端。在这些功率级下,输出整流二极管中的损耗会成为一个大问题,其可降低输出电压。使用同步 FET 替代二极管似乎是一个缓解这些损耗不言而喻的办法,但应该如何控制同步 FET 呢?

    幸运的是,LLC 半桥中的二次电流及电压波形非常适合使用 GREEN Rectifier…

  • 参考设计到底都包含了些什么?

    作者:Robert Taylor1

    我有一个 10 个月大的女儿。许多有小孩的人都知道,有孩子的人睡觉安排有点麻烦。有时候我发现自己到深夜了还在看电视购物广告。我看的内容已经非常多了,甚至都能准确预测下面将要发生的事。我最喜欢的内容包括:“请稍等!还不止这些!”以及“如果现在拨打电话,我们将双倍奉送!”我没买过任何东西(除非几个月后我在商店里看到了),但是这些主意非常好,而且通常很有娱乐性。

    PowerLab 笔记推出已有大概六个月了,而 PowerLab…

  • PowerLab 笔记:如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED

    作者:Brian King

    PFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!

    PFC 代表“功率因数校正”

    SEPIC 代表“单端初级电感转换器”

    当然,LED 代表“发光二极管”

    在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。

    1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制…

  • 何时使用 BJT 电源开关

    作者:Brian King

    今天,开关电源将把 MOSFET 作为电源开关几乎是意料之中的事情。但在一些实例中,与 MOSFET 相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在离线电源中,成本和高电压(大于 1kV)是使用 BJT 而非 MOSFET 的两大理由。

    在低功耗(3W 及以下)反激式电源中,很难在成本上击败 BJT。大批量购买时,一个 13003 NPN 晶体管价格可低至 0.03 美元。该器件不仅可处理 700V VCE,而且无需过大的基流便可驱动几百毫安的电流…

  • PowerLab 笔记:如何避免传导 EMI 问题 — 1

    作者:Brian King 

    大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。

    对于该讨论主题的第 1 部分,我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线时会发生的情况

    1. 只需几 fF 的杂散电容就会导致 EMI 扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/dt 的节点。寄生电容与高 dV/dt 的混合会产生 EMI 问题。在寄生电容的另一端连接至电源输入端时,会有少量电流直接泵送至电源线。

    2. 查看电源中的寄生电容。我们都记得物理课上讲过…

  • PowerLab 笔记:如何进行分立式设计

    作者:Brian King 德州仪器

     

    电源设计人员最常抱怨的一个问题是电源总是设计流程的最后一个环节。似乎到了大多数系统设计安排结束后才会有人想到:“嘿,我们还需要一款电源”。

    对于电信应用来说,砖型电源非常适合。你只需把电源安放在电路板上就可使用,无需太多设计工作。

    很多时候,产品最初通过的设计都会有一个能够承载模块成本的预算。然而进入生产阶段后,这个数量开始增长。接下来财务部就会着眼于利润率,要求新产品降低成本。这时首先想到的就是电源。

    分立式设计可轻松将…

  • 为集成型 FET 欢呼!

    作者:Robert Taylor1

    对于电源设计人员来说,PCB 布局是最重要的工作之一。每位从事电源工作的工程师都犯过导致电源无法正常工作的相关 PCB 错误。此外,如果让对电源一无所知的人尝试执行电路板布局,那将后患无穷!

    事情并不像看上去那么糟糕,封装与 IC 技术的进步已经创建了有助于解决这些问题的全新产品类型。具有集成型电源开关 (FET) 的电源控制 IC 正在快速占据负载点市场。DC 至 DC 负载点转换器通常用于从中间总线(5V 至 12V)生成低电压轨(1V 至 5V…

  • PowerLab 笔记:如何避免传导 EMI 问题 — 2

    作者:Brian King

    以下这 4 个基本技巧可帮助您减少涉及 EMI 合规性时为您带来的烦恼。当然,EMI 主题非常广泛,会涉及很多其它技巧。

    回顾第 1 部分(http://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2014/06/18/powerlab-emi-1.aspx)的讨论内容,在该部分我们重点讨论了当电源中的组件寄生电容直接耦合至电源输入电线时会发生的情况。现在,我们来看看共模 EMI 问题的最常见来源:电源变压器。

1 2