https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches…
Hello team,
We used two devices for the signal switching,and the pin 14(S4A) of one of them is not used.
After two months,we noticed that the unused one is damaged,the pins(S4A,S4B) are short-circuited to ground.
We would like to…
您好!
感谢您的提问。
如果您正在寻找模拟开关、最好首先使用 参数搜索工具、该工具位于 TI.com 上模拟开关和多路复用器页面的产品选项卡中。 此工具允许您查找符合所需配置、参数和功能的开关。
℃的℃模拟开关的最大额定温度为-40 ̊ C 至125 ̊ C。
您的终端设备和应用是什么? 需要什么电源和信号电压范围? 每个器件需要多少个通道(开关数量)? TI 提供各种…
您好、Antonio、
SN3257-Q1。 没有任何电平转换功能、但 当 VDD > 1.5V 时、将任何信号从0V 传递到 VDDx2; 最大输入和输出电压为5.5V
为了实现电平转换功能 、您需要使用如提到的 Clemens 之类的信号路径电平转换器。
此致
Saminah
。
闭合开关的行为类似于小电阻器;仅当大电流流动时、S/D 引脚之间的电压才有明显的不同。
如果无法使用 SN74CB3T3257、则需要实际的电平转换器。
您好、Saminah、
遗憾的是、SN74CB3Q3257将与应用中的变化不兼容。 但是、我们确实有其他选择。
第一个是 TMUX1574、它替代了 SN74CB3Q3257、并且是 PW 封装的引脚对引脚封装、并且支持1.8V 逻辑信令。 它具有2GHz 的额定-3dB 带宽、因此不会出现任何问题。 它可以在 VCC = 1.5V 至5.5V 的电压下工作。
第二个是…
我同意 Clemens 关于这一点的看法、如果您有任何疑问、请务必联系我们。
最棒的
Parker Dodson
当占空比为1%的200kHz PWM 信号时、脉冲的长度为50ns、脉冲之间的暂停时间为4950ns。 要在输出端获得正确的信号、开关必须能够处理信号中的最短间隔、即50ns。
您 µs 到、200kHz 周期的长度为5 μ s。 其中1%为50ns。 我认为、即使占空比从100%下降到1%、周期也应该相同、我不理解1%时为50ns。 您能解释一下吗? 当 PWM 占空比减小时、周期会减小?
谢谢你
对于模拟开关、带宽由正弦波信号测量。 数字信号是方波、在较高频率下具有泛音。 因此、为了使可用的数字信号能够通过、模拟带宽必须比数字信号的频率高五到十倍。
50ns 脉冲可视为20Mbps (或10MHz)信号的一部分。 因此、开关的模拟带宽应至少为100MHz。
谢谢 Clemens、
非常感谢您的回答。
我非常愿意了解带宽和占空比、频率之间的相关性。 如果您不介意、能否解释一下带宽与占空比和200kHz 的关系?
很抱歉,我弄错了。 开通/关断时间与可通过开关的 PWM 信号的频率无关。 重要的只是带宽。 上述所有四个开关的带宽都足够高、可支持20MHz 方波信号。
(同样、对于单向数字信号、SN74LVC1G97-Q1或 SN74LVC157A-Q1也能以更低的成本完成相同的工作、并通过缓冲信号来提高稳健性。)
在计算中、200kHz 时为1%的最大转换时间应为50ns、 TS5A3159-Q1 略高于50ns、因此这不正确、对吗?
TS5A23157-Q1 或 SN74LVC1G3157-Q1 足够快、因为 ton 和 toff 约为10ns。
您能否解释一下、当占空比减小时、为什么应减小吨位?
200kHz µs 的长度为5 μ s。 其中1%为50ns。
SN3257-Q1的转换时间高达350ns;TS5A3159-Q1的开通/关断时间高达55ns。
TS5A23157-Q1或 SN74LVC1G3157-Q1的速度将足够快。 但是、对于单向数字信号的选择、您只需使用 SN74LVC1G97-Q1或 SN74LVC157A-Q1等数字多路复用器即可。
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers…