按标记浏览

  • RE: [参考译文] TS5A3159A:更好的串扰规格

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于汽车级器件、我建议使用 SN3257-Q1。 典型的 Ron 为2 Ω。 请参阅下面的串扰图:

    此致、
    Kate

  • [参考译文] TS5A3159A:更好的串扰规格

    Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A, TMUX1072, TS5A9411, TMUX154E, TMUX1136, TMUX1575, SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches…

  • RE: [参考译文] SN74CB3Q3257:我们是否有 SN74CB3Q3257的汽车级?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    正如 Clemens 提到的 、SN3257-Q1.IS汽车器件采用与 SN74CB3Q3257类似的配置

    您还可以使用器件搜索 工具、 根据配置和额定值进行筛选(汽车)。

    此致

    Saminah

  • RE: [参考译文] SN74CB3Q3257:我们是否有 SN74CB3Q3257的汽车级?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全新 SN3257-Q1是唯一一款汽车类 SPDT 4通道开关。

  • [参考译文] SN74CB3Q3257:我们是否有 SN74CB3Q3257的汽车级?

    Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/894871/sn74cb3q3257-did-we-have…

  • RE: [参考译文] 我们是否有汽车级双刀双掷(DPDT)开关?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wislon、

    是的、在 DPDT 中、我们在汽车中使用的开关没有高带宽。

      上的 SN3257-Q1支持最高带宽、但采用 SPDT。

    此致

    Saminah

  • RE: [参考译文] 我们是否有汽车级双刀双掷(DPDT)开关?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的评论。 我注意到 SN3257-Q1是 SPDT。 我们是否有适用于 DPDT 的器件?

    工作频率为800-5000MHz。 插入损耗需要<=1.5dB。

    期待您的评论。

    BRS、

    Wilson

  • RE: [参考译文] 我们是否有汽车级双刀双掷(DPDT)开关?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    QPC1217Q 是一款具有高达6GHz 高带宽的射频开关。

    TI 目前未将  其信号开关描述为"RF"开关、也未将其推向市场。  通常、术语 "RF"开关是指可以处理大量 功率 并采用 GaN 或 GaAs 工艺的器件。  TI 的信号开关采用 CMOS 工艺、在使用术语"RF"开关时不会处理大多数人认为的相同功率量。 …

  • [参考译文] 我们是否有汽车级双刀双掷(DPDT)开关?

    Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/895544/do-we-have-dpdt-switch-automotive-…

  • RE: [参考译文] 接口 IC 简介申请

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    TMUX1574是一款4通道2:1器件、其典型带宽为2GHz、可支持此应用。  

    在这种情况下也可能使用的其他一些选项:

    SN3257-Q1 -在参数表中、它指出它是3.3V (Vcc)、带宽为900MHz、但这是不正确的、它可以高达5.5V、适用于建议的典型带宽为1.2GHz 的工作电源。 它是一款2:1 4通道器件。

    我们还拥有专为 MIPI 应用设计的10通道2…

  • [参考译文] 接口 IC 简介申请

    Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941456/request-for-introduction-to-interface-ic

    主题中讨论的其他器件:TMUX1574、…
  • RE: [参考译文] DS90UB940N-Q1:有关与两个不同串行器配对的 DS90UB940N-Q1的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    谢谢! SN3257-Q1是否适合此应用? 它是否会对信号质量产生不良影响? 如果是、是否有任何推荐的显示解串器可支持两个视频流输入? 再次感谢!

  • [参考译文] DS90UB940N-Q1:有关与两个不同串行器配对的 DS90UB940N-Q1的问题

    Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940N-Q1, SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951175/ds90ub940n-q1-questions-about-ds90ub940n-q1-paired-with…

  • RE: [参考译文] SN3257-Q1:开关 LVDS 信号?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    Clemen 绝对正确、我们的开关和多路复用器可以处理数据表中建议规格范围内的任何信号。  

     我建议您观看高精度实验室视频、了解我们的器件: 什么是开关?

    此致、

    Ambroise

  • RE: [参考译文] SN3257-Q1:开关 LVDS 信号?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压处于允许的范围内、并且频率未超过带宽、并且导通电阻足够小、因此不会对信号造成不当影响、则可以使用模拟开关切换任何信号。

  • [参考译文] SN3257-Q1:开关 LVDS 信号?

    Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/873179/sn3257-q1-switch-lvds-signals

    器件型号:
  • [参考译文] TXB0104-Q1:CAN TXB0104-Q1输出与 SN3257连接以获得16MHz SPI 时钟信号

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304, SN3257-Q1, TMUX1574
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159781/txb0104-q1-can-txb0104-q1-output-connect-with-sn3257-for…

  • [参考译文] SN3257-Q1:2:1汽车类 SN3257-Q1开关能否支持75 Ω 输出的 NTSC 视频?

    Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/992727/sn3257-q1-can-2-1-automotive-sn3257…

  • [参考译文] TMUX1309-Q1:TMUX1309-Q1放大器;LVDS 信号

    Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309-Q1, TS5A23157-Q1, TS3A5017-Q1, SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1161457…

  • RE: [参考译文] SN3257-Q1:设计审查

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny

  • RE: [参考译文] SN3257-Q1:设计审查

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Melbin、

    SPI 多路复用所用于的应用是什么?
    SN3257-Q1的逻辑引脚上有内部下拉电阻器。 因此、无需添加外部下拉电阻器。 除此之外、原理图看起来很好!

    谢谢、
    Rami

  • [参考译文] SN3257-Q1:设计审查

    Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/968294/sn3257-q1-design-review

    器件型号:SN3257…
  • RE: [参考译文] 正在寻找一款适用于汽车应用且具有电压电平转换功能的4通道2:1 (SPDT)开关

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    克莱明是正确的、我们没有采用所有这些功能的多路复用器。 我还会注意到、我们使用的少数几个多路复用器采用电平转换、最适合下行转换应用-因为上行转换需要外部电路。

    据说 SN3257-Q1是解决方案多路复用器部分 的最佳器件+每个公共线路上都有一个双向电平转换器、因为多路复用器在 VDD = 3.3V 时将传递任一信号。 如果可能、我还建议使用3.3V…

  • RE: [参考译文] 正在寻找一款适用于汽车应用且具有电压电平转换功能的4通道2:1 (SPDT)开关

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有一个器件具有所有这些功能。

    将 SN3257-Q1与 B 端口上的任何电平转换器(取决于您使用的信号类型)相结合。

  • [参考译文] 正在寻找一款适用于汽车应用且具有电压电平转换功能的4通道2:1 (SPDT)开关

    Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, LSF0204-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/972501/looking-for-a-4-channel…

« 2 3 4 5 6