Thread 中讨论的其他器件…
我已经买了一些TAS2563、TAS2564电路,也买了TAS2564YBGEVM-DC评估板,也在OUTP、OUTN接入了喇叭。我想用STM32 MCU模拟I2C和I2S端口,输入数字音频信号,和I2C控制信号。I2S音频信号我们会输入,请问电路稳定后,应该输入哪些I2C接口信号,才能使TAS2564、TAS2563工作起来?
我们已经采购了一些TAS2564电路,准备基于TAS2564电路开发音频产品,请问在应用该电路时候,只要在TDM端口打入I2S音频信号吗,需不需要从I2C端口打入信号,控制电路的初始化上电状态?
当SBCLK=24.576Mhz时,时钟周期是40.69ns。
td(DO-SBCLK)是SBCLK下降沿到SDOUT发出的delay。
当td(DO-SBCLK)=21ns时,Master端的 setup time = 40.69/2-21=-0.655ns 已经完全不能实现了。
是我理解有问题,还是怎么回事,请帮忙解释一下。
您好、 Kevin Huang
根据 Raphael 的寄存器设置、所有寄存器设置都在 Book0第0页中、您是不是很友好、只需将设置添加到头文件中并删除其他寄存器设置。 谢谢。
你(们)好
我们将讨论这些问题。
此致
拉斐尔
尊敬的 Kevin:
通过使用下面的配置、VBAT=3.8V@8欧姆、THD+N 比=4.06%
w 98 00 00
宽98 7f 00
w 98 00 00
宽98 14 00
宽9a 00
宽9a 7f 00
宽9a 00
宽9a 1400
w 98 00 00
宽98 7f 00
w 98 00 00
w 98 04 C2
w 98 00 00
宽98 7f 00
大家好、
基于 Tas2564 EVM 测试、您的测试7W THD+N 结果是什么? 在8欧姆和 VBAT:3.4~3.8V 时,禁用限制器、欠压保护和热折返
、将放大器电平设置为20dB、如下所示由 EVM 进行 BU 测试。
e2e.ti.com/.../5270.TAS2564_5F00_PerformanceValidation_5F00_3.4V.PDF
您好、开尔文、
根据数据表和测试结果、3.4V VBT 无法达到7W 输出功率@8欧姆。
我的测试显示、当 VBAT=3.4V 时、它是6.5W。
此致
拉斐尔
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903426/release-time-increased
主题中讨论的其他器件:TAS2564https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920567/update-xml
主题中讨论的其他器件:TAS2564e2e.ti.com/.../tas2564_5F00_tas2564_5F00_configs_5F00_ldo_5F00_lowpower_5F00_shutdownBeforeActive…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913315/tdm-update
主题中讨论的其他器件:TAS2564e2e.ti.com/.../tas2564_5F00_0_5F00_configsTDM.pdfe2e.ti.com/.../tas2564_5F00_1_5F00_configsTDM.p…
PYTsai、您好!
欢迎使用 E2E、感谢您关注 TAS2564。
从 TAS2564的数据表中可以看出、在激活模式下启用 IV 检测时、典型电流消耗最高、如下所示:
为了节省功耗、该器件可进入软件关断模式、VBAT 和 VDD 源的典型流耗分别为0.5uA 和10uA。
在输出端:电流需求基于((P=I*V=V^2/R)。 要为您选择的扬声器(7W 输出、8 Ω 负载…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930555/power-down-sequence
主题中讨论的其他器件:TAS2564