主题中讨论的其他器件…
你(们)好
我遵循 Raphael 的寄存器设置、但运行 Execute…
您好、PTYsai
该驱动程序编译在哪个平台和操作系统中?
如果平台不是 QCOM、您是否会这么好并删除此头文件?
DSP/Apr_audio-v2.h:是 QCOM 头文件。
您好、PYTsai、
我们的团队仍在研究此主题。 他们会尽快作出回应。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
你(们)好
您还能帮助解决这个问题吗? 我们收到了编译错误消息,如下所示,如何解决?
DSP/smart_amp.h:5:10:致命错误:DSP/apr_audio-v2.h:无此类文件或目录
#include
您好、Frank、
我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Antonio、
TAS2770和 TAS2564是我们所有的"外部升压电源"器件、而 TAS2563等其他解决方案则是此类器件中集成了升压功能的器件。
TAS2564较新、因此具有一些新功能、如 Y 桥、显著提高了器件效率。 但是、TAS2770具有更高的电源电压范围功能、因此如果您需要更高的输出功率、则可以选择 TAS2770。
在封装和布局方面…
您好、盛豪、
不、我的客户没有注册声卡。 客户告知、由于无法编译代码、因此无法将代码刻录到器件以注册声卡。
我们的理解是否正确?
你好,PYTsai
1) 1)您是否注册了声卡?
2) Pls define CONFIG_TAS2562_REGMAP 用于 tas2562_regmap.c、 而 CONFIG_TAS2562_CODEC 用于 tas2562_CODEC
您好!
我们的团队将查看此主题、并尽快做出响应
此致、
Justin Beigel
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022326/tas2564-thd-n-measurement
器件型号:TAS2564您好,
根据 应用手册测试 THD+N 时、测量结果 与数据表不同、在5Khz ~10kHz 之间存在尖峰。
问题如图所示,已经正确配置了TAS2564硬件驱动,正确将功能板TAS2564插入母版PPC3-EVM-MB后,
在PC端软件PPC3上手动连接时报上图所示IC2错误,要求检查跳针设置是否正确。
但经过反复检查,对比说明文档按其说法设置跳针,核心板按默认设置,功能板按默认设置或者单声道/多声道设置,
功能板I2C地址说明文档中标注的4个也都一一试过了…
Part Number: TAS2564YBGEVM-DC
如图所示,在PPC3-EVM-MB核心板上嵌入TAS2564YBGEVM-DC功能板后,并按两个板子对应的说明文档
一一配置后,仍然显示上述IC2 Error ,说明要检查跳针jumper setting设置,但是经过反复检查,跳针设置没有问题,
请问哪位大神可以指导一下原因所在
TAS2564子板插入到PPC3-EVM-MB母板后,连接安卓USB线后,USB接口无法识别
请问要下载什么相关的硬件驱动,各个说明pdf文件里并未涉及,官网上暂未找到
您好,
参考TAS2564芯片手册,输出直流电压偏置在-1.2mV到1.2mV之间
我利用EVM评估板进行测试,测试条件均按照芯片手册进行设置,得到的结果为下图
可以看出在增益为16.5dBV以下时基本符合手册指标,但是在16.5dBV上出现了一个阶跃,后面不再符合芯片手册的数据范围,请问这是什么原因呢?
十分感谢!