按标记浏览

  • [FAQ] UCC23513: 同时适用于 UCC23513 和 TLP5754 的通用焊盘图案

    Part Number: UCC23513

    是否能够设计一个同时适用于 UCC23513 和 TLP5754 的 PCB 焊盘图案?

  • [FAQ] 如何为栅极驱动器添加 DESAT 或短路保护

  • UCC23513: 是否可以帮忙推荐个带死区时间设置的非隔离驱动芯片

    Part Number: UCC23513

    是否可以帮忙推荐个带死区时间设置的非隔离驱动芯片,类似UCC23513,但是非隔离的芯片。

  • 【精彩回顾】TI.com 线上采购专场,用“芯”一起购

  • RE: 【分享】TI线上培训汇总

    首先,真心感谢楼主的分享,真心不错,学习了。
    今天抽空看了三个系列的视频,各自的感觉不太一样,跟各位网友以及楼主分享一下。
    1. 工业电机驱动器——德州仪器系统方案介绍
    原谅我真的忍不住吐槽,视频中的错别字太多了,而且居然很多超级低的错误。伺服翻译成4伏,栅极说成升级,BOM说成bum,delta-sigma干脆都不翻译了,这很明显是完全不懂伺服行业的人的文字。
    其次,讲的知识点还蛮全的,手动点赞!我接触伺服行业也有一些时间,文中讲的也挺对的,比如系统框图,各功率模块关注的重点和焦点(如高压隔离…
  • CMTI参数对于隔离驱动器选型的重要性

    什么是CMTI

    CMTI,Common mode transient immunity,是隔离产品(包括iCoupler digital isolators 和optocouplers)最重要的指标之一。 CMTI共模瞬变抗扰度,指是指瞬态穿过隔离层以破坏驱动器输出状态所需的最低上升或下降dV/dt(kV/µs or V/ns),如图:

    图1. CMTI定义

    CMTI分为静态和动态。静态是指把输入引脚连逻辑高电平或者低电平,然后模拟施加共模瞬变,理论上在CMTI规格以内的冲击都无法改变输出状态…

  • 电容隔离如何解决交流电机驱动中的关键挑战

     


    信号和电源隔离有助于确保交流电机驱动系统的稳定运行,并保护操作人员免受高压危险。

    但并非所有隔离技术都能满足所有需求,尤其是在器件寿命和温度性能方面。

    为解决交流(AC)电机设计挑战,本白皮书对比了德州仪器(TI)的基于电容的隔离技术和传统的隔离技术,包括隔离栅极驱动器在功率级、隔离电压、电流反馈或控制模块中隔离式数字输入。

    什么是交流电机驱动系统?

    交流电机驱动是一种使用交流电输入的感应电动机,如图1所示,它可以驱动大型工业负载,例如加热、通风、商业楼宇的空调、泵和压缩机的运行…

  • ucc23513 pspice仿真,vout接电容可以仿真,接mosfet之后,就不收敛了,什么原因耶?

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

    ucc23513  pspice仿真,vout接电容可以仿真,接mosfet之后,就不收敛了,什么原因耶?

  • 2019 TI 系统级电源设计研讨会相关学习资料汇总下载

    Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC28056

    2019 TI 系统级电源设计研讨会相关学习资料汇总下载

    本次研讨会具体介绍了 TI 最新高压电源产品线及其相关技术。具体包含三个主题:MOSFET,IGBT 和宽带隙应用的栅极驱动器设计基础,如何降低 75W-600W AC / DC 电源的待机功耗和系统成本,用 GaN 设计可靠的高密度电源解决方案。所有相关文档仅开放给 myTI 会员,若您不是 myTI 会员,请先加入/登入 myTI,加入会员完成后…

  • RE: UCC23513使用问题

    HI
    UCC21220是低边驱动,可能也有带高边的,效果应该和耦合变压器差不多,稳定性和抗干扰能力应该超过变压器。
    光耦就隔离能力,而且一般是低压信号的隔离,不带驱动能力。
    也建议听听其他工程师的意见。
  • RE: UCC23513使用问题

    HI
    UCC21220是低边驱动,可能也有带高边的,效果应该和耦合变压器差不多,稳定性和抗干扰能力应该超过变压器。
    光耦就隔离能力,而且一般是低压信号的隔离,不带驱动能力。
    也建议听听其他工程师的意见。
  • UCC23513使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: UCC21220

    Hello

    我想请教一下,三种隔离驱动的优点及缺点。

    1. 电容型隔离如UCC21220

    2. 磁隔离型驱动

    3. 隔离光偶

    Best Regards

    Leon

    文晔集团

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12

    Mobile:(86)159 8985 2994

    Tel:(86)755-26743880  Ext:6643

    Fax:(86)755-26743990

  • 【电机驱动FAQ】走近 TI 电机驱动最新参考设计

    Other Parts Discussed in Thread: AMC1035, TIDA-010009, TIDA-01621, TIDA-01401, UCC23513, C2000WARE

    研讨会讲义下载戳这里: www.ti.com/cn/lit/pdf/SSZP311

    问题 回复
    采样的AD有什么配套型号? 隔离的推荐您看看AMC1305/6, 非隔离您可以看看AMC1035
    电机驱动器电源模块和控制模块必须要隔离吗 不是非得隔离,隔离的目的是处于安全和控制的性能。所以同样取决于你的电压功率等级…
  • 【FAQ】如何提高电机驱动和逆变器应用的性能和可靠性的相关问答

    Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC23513

    如何提高电机驱动和逆变器应用的性能和可靠性的相关问答

    问题 回复
    看参数是好产品,有测试板试用吗 有,可以在ti.com上搜产品型号申请
    UCC21710能驱动多大功率有三相逆变器? 10kW以上都可以驱动,100-200kW的可以直接驱动,更大功率等级的可以考虑加扩流器
    关心降低成本,如何,几百还是无法接受 驱动芯片本身价格并不高,具体可以联系市场部
    ISO5852这个和UCC系列有什么区别…
  • 更换老化的栅极驱动光电耦合器

     电机用于电梯、食品加工设备、工厂自动化、机器人、起重机……这样的例子不胜枚举。交流感应电机在这种应用中很常见,且总是通过用于电源级的绝缘栅双极晶体管(IGBT)来实现驱动。典型的总线电压为200 VDC至1,000 VDC。IGBT采用电子换向,以实现交流感应电机所需的正弦电流。

    在设计电机驱动器时,保护操作重型机械的人员免受电击是首要考虑因素,其次应考虑效率、尺寸和成本因素。虽然IGBT可处理驱动电机所需的高电压和电流,但它们不提供防止电击的安全隔离。在系统中提供安全隔离的重要任务由驱动IGBT的栅极驱动器完成…

  • 如何获得简易的非磁性交流/直流电源

    在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。

    1:使用变压器和LDO简化ACDC转换

    磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来滤除噪声…

  • RE: 请问 UCC5390能驱动SiC MOSFET吗

    你好,

    当然可以驱动SIC mosfet, 你也可以考虑,ucc23513这种电流型的隔离驱动芯片,谢谢。
  • RE: 关于UCC23513 产品

    你好,

    这颗芯片可以使用作为高端驱动使用,谢谢。
  • RE: 关于UCC23513 产品

    Hi
    没有单独的高边驱动芯片,一般都会带低边的。可以只用高变。
  • RE: 关于UCC23513 产品

    输入电压是多少伏?UCC23513不太适合这个应用。
    看你的描述,你应该需要类似热插拔的应用。建议可以看一下LM5069.
  • 关于UCC23513 产品

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, LM5069

    想做一个点击驱动,只控制开启和关断,用nmos做高端驱动控制,找不到合适的驱动芯片,看了UCC23513 ,芯片描述是高端和低端驱动,但是里面没有发现nmos的驱动例子,请问这个芯片能否作为nmos的高端驱动使用

« 7 8 9 10 11