https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum…
大家好、
在数据表中、如下所示
如何获得10mW PD1? 由于存在测试条件…
大家好 、
最小脉冲宽度是否有规格? 它 是否低于规格? 谢谢。
BRS
假设
作者:Captain Luo
在电机驱动、逆变电源等应用中,桥式电路是最基本的拓扑,典型三相桥式逆变电路如下图1所示。而桥式电路中的任一桥臂,其上下管一般采用180°导通方式,即上下管互补开关,为避免上下管直通,可采用插入死区的方式把上下管导通时刻错开。但是,实际应用中微控制器可能因为程序错乱或上电过程中IO默认高电平等原因…
Dear Sir or Madam,
I find a problem with this Pspice model (UCC23513 PSpice Transient Model): when I inserted a gate-resistor, 10 Ohm for example, between pin 5 of the IC and the load capacitors, the simulation cannot converge. As…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097461/sn74hcs541-q1-voh-3-3vcc
器件型号…大家好,
我想知道我们是否有此设备的现有3D STEP…
是否存在隔离栅极驱动器,而不能接受12V至24V输入?
TI的工程师,
您好!
我目前在选用单通道隔离驱动,发现高压侧耐压为35V,我之前用过UCC21520是30V,请问这个电压升级的原因是什么?UCC21520 有没有升级的打算?
谢谢!
主题中讨论的其他部件…
1:UCC23513 在短路 如何 執行軟關
2:如圖應用(TIDA-010025),是用軟體方式,還是硬體方式,
軟體如何做?
硬體如何做?
謝謝
2:
hi TI
UCC23513的输出峰值驱动电流,从官网介绍页面看是4.5A,但是datasheet第一页介绍中多处写的都是3A,6.6章节高电平输出峰值电流和低电平峰值输出电流4.5A和5.3A,输出峰值驱动电流到底是3A还是4.5A?