Tom、
我在仿真中运行 IPW60R070P6_L0时没有遇到任何问题。 请参阅随附的设置和原理图。 与我先前展示的浮动测试台相同。 我遵循 Infineon 推荐的收敛设置
最好
Dimitri
Dimitri 和 Don、您好!
UCC25313的更多乐趣 然而,已经取得了进展。
只要我使用默认的 Spice NMOS 模型、TopSpice 就能够成功运行您提供的测试电路以及我自己设计的大部分。
但是、我发现、当我尝试整合最新 Infineon CoolMOS 器件的模型 IPW60R0780P6时、会将其栅极(通过68 Ω 电阻器)直接连接到 UCC 25313的输出…
Tom、
没问题。 我们始终乐意为您提供帮助。
我在半桥仿真中使用了 PSPICE NMOS 模型、在第一次仿真中使用了180nF 电容负载。
以下是项目:
半桥项目
e2e.ti.com/.../UCC23513_5F00_hb.zip
浮动、容性负载低于
…嗯、问题看起来是这样的 我对所有的麻烦表示歉意。
但是、我仍然需要到达它的底部。
如果我使用纯容性负载运行仿真、则输出看起来高达大约10nF。
我遇到困难的原因似乎是、当我将 MOSFET 栅极连接到 UCC23513的输出时。
如果您可以发布上述 OrCAD 项目、我可以直接运行这些项目或确定使用的 MOSFET。
再次感谢。
您好、Tom、
我是和 Don 一起工作的。
我使用我们的 PSPICE 模型在 OrCAD 中运行了一些仿真、其中 UCC23513在直流电压上浮动、而 UCC23513使用自举驱动半桥。
这两个仿真运行正常、并产生了我们期望的正确结果。
下面是一些显示高侧偏置波形的图截屏。 我遇到了一些问题、屏幕快拍无法显示连接、因此我绘制了原理图。
如果您愿意、我可以压缩 OrCAD…
您好、Don、
我绝对赞赏这一点。
如果在使用最新版本的 PSpice 进行测试时模型正常工作、请也告知我。
我使用 Penzars TopSpice、它非常注重 PSpice 兼容性。
Penzar 已经向我保证、如果我运行的是经验证的 PSpice 模型、TopSpice 无法处理、他们将更新 TopSpice 以使其能够使用、或者对模型进行返工以使其在其环境中运行…
大家好、Tom、
我将要求我的同事与您一起研究这个模型问题。 让我们花几天时间来研究这个模型问题。
哇! 小世界! 毕业后、我没有回到校园、毕业后我搬到了西海岸。
您好、Don、
我 尚未解决 我 在 UCC25313 PSpice 模型方面遇到的问题。
为了让我继续进行仿真、当 VSS 端子不处于接地电位时、该模型需要可用。 我认为这将需要在没有任何与 节点的内部连接的情况下重建模型 0。
我知道、物理器件不限于 在非浮动应用中使用、但这使我处于一个不太舒适的位置、即在没有运行 仿真保证的情况下生产原型 PCB。
我绝不是 Spice Wizard、尽管我尝试更正模型…
大家好、Tom、
抱歉、我的团队只负责 UCC23513。 如果您对其他 TI 器件有疑问、请单独发布一个帖子、负责的团队将作出响应。
我们不清楚-您是否自行解决了 UCC23513型号的问题? 您是否需要我们的进一步帮助?
您好、Don、
感谢您的欢迎。 我实际上已经在这里开了好多年了,但这是我在黑暗中第一次哭。 实际上这里似乎有很多光!
这是我希望使用 UCC23513的好消息、尤其是我的采购人员 已经为原型获取了器件!
节点0用于多个嵌套(嵌入式)子电路中。
我没有 PSpice、但根据经验、我相信 TopSpices PSpice 兼容性能够忠实地处理嵌套子电路、就像 OrCads 程序一样…
大家好、Thomas、
欢迎使用 e2e、很遗憾听到您遇到的困难。
首先、UCC23513绝对可以像您尝试使用它一样使用。 正如您所建议的、这是模型的问题。
我没有看到模型中节点0的引用、您能指出您看到的是什么吗?
[引用 user="user5962098"]
关于与电阻器 RGon 和 RGoff 串联的输出二极管选择的另一个问题。
我应该注意哪些参数?
峰值反向电压(>Vcc)和最大值 过压电流(>4.5A/5.3A)?
[/报价]
尊敬的 Maxime:
肖特基二极管将是您的设计的最佳选择、因为它需要低正向电压且无反向恢复电荷。
如果您的设计使用的是 UCC23513支持的最大电压33V…
感谢您的回答。 但我讨论的是二极管、而不是输入电阻器。
您好、Maxime、
查看此讨论栅极电阻器的技术手册:
非常感谢!
关于与电阻器 RGon 和 RGoff 串联的输出二极管选择的另一个问题。
我应该注意哪些参数?
峰值反向电压(>Vcc)和最大值 过压电流(>4.5A/5.3A)?
再次感谢。
您好、Maxime、
感谢您的提问。 该 MOSFET 没有什么特别之处、您只需要一个能够支持您运行电压的 MOSFET、电流将受到电阻器的限制。 最重要的因素是:您的系统可以提供什么栅极电压、并且不要忘记在计算电阻器值时将 FET 的 RDS (on)结合在一起、以实现我们栅极驱动器的7mA 推荐电平。
PMZ550UNEYL 等器件可用于该 FET。
如果您的问题得到了解答…
尊敬的 Victor:
那么、您正在尝试使用具有36V 输入的隔离式电源为栅极驱动器生成+/-8.5V 电压、这是正确的吗?
TI 提供各种偏置电源选项。 请查看 使用基于 TPS54140A 的电源的 UCC23513参考设计。 此外、 此参考 电压还比较了三种电源选项、其中每个选项都可以接受4.5V 至42V 的宽输入范围、这应满足您的输入要求。
我希望这些参考资料将足以指导您现在的选择…
我们正在寻找与 LT8471H 类似的器件?
谢谢 Audrey、
Vcc-Vee 电源为24V、但我们需要为不在"热"侧的器件提供电源。MOSFET 驱动器需要+/-8.5V 直流电源。
该电源是一组电势较高的电池。 在 MOSFET 输出上、我们有0-24V--'hhot'。在另一侧、我们有高达36V 的电压、我们需要将其调节为驱动器的=8.5V 和-8.5V。
谢谢
维克多…
您好、Victor、
您是不是说您将为 UCC23513提供42V 的总轨到轨电源? 这超出了器件的绝对最大额定值。 VCC-VEE 的建议电压为33V。
此致、
Audrey