大家关注上周的电源工程师培训授证项目——《高效 DC-DC 转换器的设计》系列培训直播了吗?
高效 DC-DC 转换器的设计旨在提升能量转换效率,同时减小体积和重量。其中,关键在于选择合适的拓扑结构(如降压、升压),优化开关元件(MOSFET 或 IGBT)以减少损耗,并采用先进控制策略实现快速响应和稳定性。在本期培训课程,TI 将与大家一起深入了解 DC-DC 转换器的设计以及噪声和干扰抑制。
本次系列课程内容丰富,讲解生动,获得了观众的一致好评,扫描下方二维码观看回放
…大家关注上周的电源工程师培训授证项目——《高效 DC-DC 转换器的设计》系列培训直播了吗?
高效 DC-DC 转换器的设计旨在提升能量转换效率,同时减小体积和重量。其中,关键在于选择合适的拓扑结构(如降压、升压),优化开关元件(MOSFET 或 IGBT)以减少损耗,并采用先进控制策略实现快速响应和稳定性。在本期培训课程,TI 将与大家一起深入了解 DC-DC 转换器的设计以及噪声和干扰抑制。
本次系列课程内容丰富,讲解生动,获得了观众的一致好评,扫描下方二维码观看回放
…我用LM51551升压的150V,22uH电感额定电路5A左右,MOS的通流18A;
现象1:无输出负载,当输入是6.3V时,后端输出只有80V左右,无电感发热问题;
现象2:无输出负载,当输入是12V时,后端输出150V,但10s以后出现电感和MOS严重发热现象,非常烫,导致MOS器件损伤;
现象3:无输出负载,当输入是20V时,后端输出150V左右,无电感MOS发热问题;
参考的是TI的TPS23753AEVM-001 48V转5V设计,接外部电源48V时,能够正常输出;但是连接POE时,PSE端检测不到PD端,POE输入端0.5V,以下是原理图:
本系列视频将围绕数字电源控制的基础知识、设计及应用技巧进行全面的讲解。具体内容:
1.数字电源控制的基础知识,包含逐次逼近型ADC、数字 PWM、数字补偿器的原理及设计
2.以CCM 图腾柱 PFC为例,详细讲解平均电流型的双环控制器设计
3.TI现有的 C2000 产品和丰富的设计资源
https://www.ti.com.cn/zh-cn/video/series/introduction-to-digital-power-control.html
电源转换是光伏逆变器、EV 充电、可再生能源存储、服务器和电信电源设计的核心所在,这些设计需要先进的控制方法和复杂的拓扑,例如多相、图腾柱功率因数校正( PFC )、双向或反相直流/直流转换器等。本次直播将围绕数字电源控制的基础知识、设计及应用技巧进行全面的讲解。
立即预约!精彩内容不容错过!
TPS65133规格书中给出输出±5V的电容为10uF的MLCC电容,由于客户特殊的音频应用,需要在10uF电容上面再并联一只470uF/10V普通铝电解电容,客户想了解,长期运行,对电解电容有什么影响?是否会出现短路失效等相关问题,谢谢。
培训介绍- 在直播中,我们将针对大家遇到的电源相关疑问和技术难点,在线提供详细的解答,帮助学员更好地理解电源设计开发相关理论和实践内容。期待大家的积极参与,一起解决遇到的技术难题!
电源工程师培训授证项目由TI (德州仪器) 赞助,中国电子学会指导并颁发专业技术证书的电源技术培训项目。培训结束经考核通过,由中国电子学会颁发“电子信息人才能力提升工程”专业技术/职业技能证书。
扫描下方小程序码,快来报名吧!
培训大纲-培训讲解内容包括但不限于如下常见的问题,直播当天也欢迎积极提问…
元器件参数参考UCC28600的计算表格,元器件电气连接参考WEBENCH® POWER DESIGNER 。
参考原理图(部分元器件参数非原理图内参数):
计算表格slvc104j:
Summary of Ideal Converter Components | |||
Xfmr | LPRI(terminal) | 5.8E-5 | H |
LPRI(leakage) | 1.5E-6 | H | |
NPRI/NSEC | 3.… |
您好,我从TI授权的经销商(Digi-key)处购得一块DCA1000EVM,但是发现这块板子的电源模块有问题。利用5V/2A的电源适配器进行供电,发现电源指示灯一直在闪,而不是常量状态。
另外我用万用表量测了电源的两个引脚,发现是短路状态(只有1.7欧姆),证明这块板子存在硬件故障。
我联系了Digi-key的售后人员,但是他们并不能给我提供实质性帮助,他们需要得到原厂关于物料问题的肯定答复,才会帮我处理。
希望得到售后/技术人员的帮助,谢谢~
德州仪器小程序中文培训视频持续更新中!
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。通过本期 PSpice® for TI 专题培训,您将学会如何使用并探索该工具的高级分析功能,如直流/交流扫描分析、瞬态分析、蒙特卡洛直方图和温度扫描分析以及如何导入第 3 方模型。
扫描下方二维码,一起解锁课程吧!
另外也欢迎您搜索 德州仪器微信小程序 浏览相关内容,更多电源设计知识与系统课程等您来学!
本次培训 探讨了一些常见的提示和技巧,有助于尽可能提高 低压降稳压器(LDO)的性能,并介绍如何改善噪声、电源抑制比、热耗散和系统效率。
扫描下方二维码或点击下方链接查看,精彩内容不容错过!
另外也欢迎您扫描下方二维码登录 德州仪器微信小程序 浏览相关内容,更多电源设计知识与系统课程等您来学!
在设计微弱光检测时进入光电二极管(PD)后产生微弱光电流然后进入跨阻放大等一系列处理后,使用了ADS8695这款芯片作为模数转换芯片,在查看ADS8695手册p58~p59页时看到推荐使用隔离式DC/DC提供电源,包括使用数字隔离器隔离主设备与ADC的SPI通信会带来较好的信噪比以及共模抑制比。
在不考虑电源影响的情况下这里理论计算检测的最小电压只有20mV左右。因此想问如果不采用隔离式的DC/DC,只是通过普通的buck/boost开关电源经过LDO给ADC以及信号处理部分的运放供电会不会有影响甚至说可能达不到设计要求…
我在为一个电池供电的系统设置稳压电源,电池电压可能会在9V~16V之间变化,我需要将不稳定的电池电压变换成稳定的12V向后级输出,输出电流需要支持到100A
我认为我需要使用如上图所示的4开关buck-boost模式的控制器,配合外部MOSFET来实现该功能
然而单独的VRM想要支持100A的输出电流是很难的,如果能够支持多相并联,则可以将每一相的需求降低,从而更易于设计
想请教一下Ti的专家,有没有支持2相以上并联的Buck-Boost控制器型号选择
…使用了IWR1843芯片方案进行了自研板卡开发,测试时发现给1843供电的1V/1.24V/1.8V/3.3V的电源轨均会受到类似调制信号的干扰,导致电源纹波噪声恶化。请问这种现象正常么?我在测试IWR1843BOOST开发板时也观察到类似的现象。如何评估这种噪声的影响程度?这种干扰是必须消除的么?如果是必须的,软件或者硬件上有什么推荐的处理手段?
纹波噪声波形以1.24V电源轨测试为例:
远离1843:
靠近1843:
放大调制干扰波形…
我是IWR1642和DCA1000一起使用的,之前是开关拨到radar_5v_in,让IWR1642板子供电的同时也给DCA1000供电。
我看到DCA1000上也留了单独的电源接口,它有什么作用呢?是开关拨到DC_JACK5V_in的时候用吗
您好,我在使用TPS613226为我的电路板提供3.6V电压,输入电压为3.6V或以下,输出电压为3.6V左右,输出平均电流10mA(短时电流可达60mA)。原本此电路工作正常。
现在,由于产品的防爆要求,需要在输入电源处串联一个15欧电阻。增加此电阻后,TPS613226的输入电压为1.38V,输入电流为130mA,输出为1.63V。明显不正常。
我进行过以下测试:
输入电源修改为4.2V后,输入电流变为161mA,TPS613226的输入电压1.45V…
请教一下:
目前使用TI官网下载的"UCC28C43_PSPICE_TRANS"文件,在其基础上增加了1V激励源来做波特图的仿真,目前仿真出来与计算结果相差较远.特来请教
1:此模型是否适用于波特图的仿真?
2:电路图这样修改是否正确?
3:是否有其他适合的模型,甚至有现成的反激波特图仿真文件可以借鉴.
谢谢.
如上:输入电压为5V的情况下,可以输出±5V的双电源吗?
我看到这个电源芯片内部有LDO,我在想我需要±5V的双电源,那么是否需要输入大于5V的电源比如:5.5V?
谢谢!:)