按标记浏览

  • [参考译文] IWR6843AOP:跟踪

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083781/iwr6843aop-gtrack

    部件号:IWR6843AOP
    “线程”中讨论的其它部件:IWR6843

    我在某些应用中使用 IWR6843传感器,并希望在设备外部使用跟踪的…

  • AWR1642: mmwave 毫米波雷达chirp实际采样的起始频率计算

    Part Number: AWR1642

    Hi,想咨询一个问题,毫米波雷达chirp的实际采样时的准确起始频率如何获得呢?

    从user_guide、Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices 中都没找到具体计算方式

    如图所示:在ADC start time持续时间内,slope rate 并不是直线,导致无法根据sloperate*ADC_start_time+Profile_start_frequency 得到准确的F0

    谢谢

  • [参考译文] AWR6843AOP:为 mmWave 传感器(AWR6843AOP)生成十六进制文件进行设置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075700/awr6843aop-make-settings-for-generation-of-hex-files-for-mmwave-sensors-awr6843aop

    部件号:AWR6843AOP

    您好,  

    我正在通过 Makefiles…

  • [参考译文] AWR6843:通过 UART 记录调试数据

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1071319/awr6843-logging-debug-data-over-uart

    部件号:AWR6843
    “线程:测试”中讨论的其它部件

    我已经在论坛上搜索过,并查看了现有的 UART 单元测试和示例项目。

    信息就在这里,我只需要一只手连接点…

  • [参考译文] IWR6843AOPEVM:'fineMotionCfg'在运行'管理 费用_3D_peoer_counting_#39;演示时不能被识别为 CLI 命令

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067662/iwr6843aopevm-finemotioncfg-is-not-recognized-as-a-cli-command-when-running-overhead_3d_people_counting-demo

    部件号:IWR6843…
  • [参考译文] AWR1843BOOST:TX 波束成形

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067411/awr1843boost-tx-beamforming

    部件号:AWR1843BOOST

    大家好,我正在尝试在开箱即用演示中实施光束转向概念,我在中找到了这个 cfg 示例  

    TI/mmWave_industrial_toolbox_4_8_0…

  • [参考译文] MWAVEICBOOST:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator error ~'-501 '/ SC_ERR_TEST_Measure

    Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1066175/mmwaveicboost-spectrum-digital-xds560v2-stm-usb-emulator-error--501-sc_err…

  • [参考译文] MWAVEICBOOST:mmwavicspoost:无法通过 UART 与启动板通信?

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1065946/mmwaveicboost-mmwaveicboost-communication-via-uart-with-launchpad-not-poss…

  • [参考译文] MWAVEICBOOST:MWAVEICBOOST:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头错误(-233,SC_ERR_PATH_BOD)

    Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1066506/mmwaveicboost-mmwaveicboost-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-error…

  • IWR1843BOOST: VitalSigns实验中添加chirp

    Part Number: IWR1843BOOST

    1.在生命体征监测开发指南中看到一幅图,如图1所示,一帧中可以添加多个chirp,请问应该如何操作?

    图1

    2.在一帧中添加多个chirp时,采样数据由ADCBuf传输到DMABuf中的乒乓操作,是否必须由LVDS操作,在基于xWR1642的生命体征监测代码中发现关于LVDS的操作都被屏蔽了,请问需要修改哪些部分?

    3.LVDS的数据传输速度为多少?

    4.想在vital signs实验中做多chirp处理,请问能够提供一些思路?

  • IWR6843: UART CAN not receive when Low Power Demo Mode

    Part Number: IWR6843

    I try Overview of 68xx Low Power Demo

    But when Enter Low Power Mode (VCLK to 40M , RF OFF , APLL OFF)

    UART Can not Receive data

    I try reInit UART to Freq 40Mhz

    But is not work

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    void Enter_LowPower(void)
    {
    int32_t errCode;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • AWR2243BOOST: 通过RtttNetClientAPI.dll控制mmWaveStudio

    Part Number: AWR2243BOOST

    在文档User's Guide for mmWaveStudio中第23节Controlling mmWaveStudio from Matlab提到使用matlab发送lua命令控制雷达。

    我仿照matlab代码编写了python代码,但是在执行向mmWaveStudio 发送命令的函数

    RtttNetClientAPI.RtttNetClient.SendCommand()
    时发生错误:
    在matlab示例代码中,是以字符串的形式…
  • IWR1443BOOST: 毫米波雷达无法采集数据,点击GPIO1按键后,DS3灯光不亮

    Part Number: IWR1443BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1443

    您好,我的毫米波雷达型号是IWR1443boost,在实验时连接usb数据线和5V3A电源,并且刷机High Accuracy Level Sensing成功(uniFlash报了成功),但是存在的问题如下:

    1. 使用mmwave demo visualizer也无法显示点云数据,一直报错'cfarCfg' is not recognized…

  • MMWAVE-STUDIO: 无法加载DLL "RadaLinkDLL.dll"

    Part Number: MMWAVE-STUDIO
    Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

    我们购买了MMWAVEICBOOST + IWR6843ISK 开发人体生理体征数据提取算法。

    运行mmWave Studio时一直出现上面的问题,说是与VC编译器冲突。这个DLL文件在TI的安装目录下可以找到,但是mmWave Studio就是说找不到无法加载。

    我把文件copy放到windows/system32下也不行。请TI的专家帮忙看看是什么问题。谢谢…

  • IWR1443: How to configure the sampling mode on IWR1443 as complex 1x or complex 2x?

    Part Number: IWR1443

    Hi

    There is some question about the setting of IWR1443 With DC1000. 

    From this discussion we can know the difference about complex 1x and complex 2x mode. e2e.ti.com/.../2654999

    Since I know to configue the ADC sampling mode as "real…

  • DCA1000EVM: +IWR1443BOOST, Unable to read FPGA Version. [error -5]

    Part Number: DCA1000EVM

    当我点击“Setup DCA1000”按钮时,连接后出现了以下问题:

    我已经把防火墙关闭了,并且reflash the FPGA,但是版本还是显示不出来。我换了另一个DCA1000EVM,还是会出现同样的情况。我已经找不到其他办法了,请问该如何解决呢?

  • [FAQ] 毫米波常见问题分享

    1. 如何查找老版本的Automotive Toolbox和Industrial Toolbox软件包?

    (1)打开下面TI Resource Explorer网页
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APvvp0UXqShKs8PjZtNfzA__FUz-xrs__LATEST%23Profiling

    (2) 点击Software->mmWave Sensors,就可以看到Automotive Toolbox和Industrial Toolb…

  • mmWave Sensing Estimator

    使用mmWave Sensing Estimator後.如何轉成實際的chirp config檔(*.cfg)? 

  • IWR6843AOP 需要什么版本的mmWave demo visualizer?

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR1443, MMWAVE-SDK, IWR6843AOP

    最近到手IWR6843AOPEVM,驱动装好了,但是使用最新的3.3.0版mmWave demo visualizer显示不支持,请问怎么才能使用呢?,以前使用过LTS的版本连过IWR1443没问题、

  • TI毫米波传感器CQ2数据的含义和使用

    作者:Chris Meng

    本文基于xWR1642 OOB例程里接收通道饱和检测的功能,介绍了CQ2数据的含义及使用。相关的CQ2数据的信息也适用于其它TI毫米波传感器芯片。

    一、CQ2数据简介

    CQ2chirp quality数据里的一部分。主要提供的是每个接收通道(RX)的ADC/IF的饱和的信息。CQ2数据的监控是在ADC采样时间内以时间片为单位进行的。在每个时间片内,饱和事件会被记录和统计,所有使能监控的采集通道都会一起统计。统计数据的每个bit都表示一次饱和事件。每个时间片内统计事件…

  • 业界最高精度单芯片毫米波传感器 (mmWave Sensor) 信息汇总

      

    NEW! 全新毫米波传感器为汽车和工业应用带来前所未有的精确度

    》》点击查看全文


        

    TI推出业界最高精度单芯片毫米波传感器产品组合

    》》点击查看全文

      

    毫米波传感器将全新智能化引入工业应用

    》》点击查看全文

     

    用毫米波传感器为汽车带来高级视觉 

    》》点击查看全文

     

         

    以CMOS技术实现的微型化毫米波传感器 

    》》点击查看全文

  • 业界最高精度单芯片毫米波传感器 (mmWave Sensor) 信息汇总

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

      

    NEW! 全新毫米波传感器为汽车和工业应用带来前所未有的精确度

    》》点击查看全文


        

    TI推出业界最高精度单芯片毫米波传感器产品组合

    》》点击查看全文

      

    毫米波传感器将全新智能化引入工业应用

    》》点击查看全文

     

    用毫米波传感器为汽车带来高级视觉 

    》》点击查看全文

     

         

    以CMOS技术实现的微型化毫米波传感器 

    》》点击查看全文

  • 业界最高精度单芯片毫米波传感器 (mmWave Sensor) 信息汇总

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

    TI推出业界最高精度单芯片毫米波传感器产品组合

    》》点击查看全文


     

    AWR 毫米波传感器

     

     

    IWR 毫米波传感器

     




     

    全新毫米波传感器为汽车和工业应用带来前所未有的精确度

    》》点击查看全文


        

      

    毫米波传感器将…

  • 用毫米波传感器为汽车带来高级视觉

    Other Parts Discussed in Post: AWR1243, AWR1642, AWR1443

    从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave)传感器都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。

     

    相对于基于传统锗硅(SiGe)的传感器技术,TI基于RFCMOS的雷达传感器引入了更高的数字和模拟集成度…