• 2017-5-15

    使用DMD的新兴工业创新

    在今年的美西光电展(SPIE Photonics West)上,德州仪器(TI)主持了题为“基于DMD的新兴系统和应用”会议。美西光电展是一项大型行业会议,今年的参会人数超过20000人,会议期间提交的会议文献和论文超过4800份,共1300多家公司展示了他们的产品,有3个分组主题会议——生物医药成像(BIOS)、激光应用(LASE)和光电子(OPTO),会议期间,通过深入研究数字微镜器件(DMD)而实现的创新型应用不断地为我们带来惊喜。今年也是TI DLP ® 产品第九次在美西光电展上赞助DMD会议主题。在此次的DMD 会议上,参会者们共提交了24篇 会议文献和论文 ,所涵盖的主题包括先进制造业、3D计量、光谱分析、生物医药成像、计算成像和光束整形...
    • 2017-5-3

    工业投影设计——不只是为了观看

    作者:王洋昔,德州仪器( TI ) DLP ® 产品营销经理 应用于影院、教室或企业会议室中使用的视频投影仪是为了满足人眼的观看需要而设计。然而,并不是所有的投影仪都是为了满足观看的需要。很多工业应用领域——诸如 3D机器视觉 和动态投影影射——则需要具有更高帧速率和更低延迟的工业用投影仪。这一点在工厂自动化装置中特别重要,其中的工业投影被用来正确地挑选物体、对物体进行定位,或者将这些物体放置在适当的位置上。 你也许会对于帧速率和延迟的重要性感到不解。从字面上看,帧每秒的意思是每秒能够在屏幕上闪现的图像数量。与高速摄像头组合在一起,越高的投影仪帧速率能够在更短的时间周期内捕捉可视信息,这有助于提升机器视觉系统的精度和数据吞吐量...
    • 2017-4-24

    交互式显示正在改变零售体验

    实体店的购物体验近年来乏善可陈:你来到商场,在货架前精挑细选,作出选择。与此同时,零售商们仍然主要依靠打印出的标签的方式来吸引消费者的注意力,以期能够重获消费者的积极回应。 这一可靠且真实的零售体验方法在来自 Perch Interactive 的Jared Schiffman看来无可厚非——无论是对于购物者还是店主来说都是如此。 但他也认为,零售领域该应用一些新技术了。 照片由 Perch Interactive 提供 他所在的 Perch Interactive 公司正在用 TI DLP ® 技术 的投影显示来尝试新技术所带来的全新体验;这样的投影显示设计能够为消费者提供参与性更高的店内购物体验。...
    • 2017-4-20

    在TI,数字成像芯片的制作过程与众不同

    Jeff Marsh把自己看作一名“戏法大师”。他是德州仪器(TI)的DLP ® 产品工程设计经理,监督检查DLP芯片制作的每一步。 “我要同时应对很多独特的挑战,”Jeff说,“不过在TI工作了20年后,我现在做的还算得心应手。” “得心应手”也许还是一个谦虚的说法。 自从Larry Hornbeck博士在1987年发明第一块DLP芯片以来,新版本的DLP半导体芯片已经实现了广泛的应用。数字微镜器件(DMD)的发明本身彻底改变了电影业,为Hornbeck博士赢得了 学院奖* ,以奖励他所发明的、用于TI DLP Cinema ® 投影...
    • 2017-4-19

    增强现实(AR)技术推动抬头显示(HUD)未来

    作者: Michael Firth ,德州仪器( TI ) “车载抬头显示(HUD)未来的走向”这个话题乍一听来似乎会涉及很多技术词汇,但这项显示技术在未来的几年中将有巨大的应用潜力。据HIS Automotive预测,全球范围内,前装HUD的汽车销量将 从2012年的120万辆增加至2020年的910万辆 ——这不包含消费者对其已有车辆使用后装HUD解决方案的数量。 如果你是开发人员或是汽车原始设备制造商(OEM),那么你可能正为将HUD引入下一台车辆——无论是集成式还是后装解决方案——时有哪些注意事项而颇为费心。开发人员在构造不同的产品时需要考虑很多因素,包括视域(FOV...
    • 2017-4-19

    针对电子设备中基于MEMS显示的三项预测

    作者: Kent Novak ,德州仪器( TI )全球高级副总裁兼 DLP ® 产品总经理 从汽车到厨房,甚至是更多的场景,装有数百万个闪闪发光的微镜的芯片正在改变我们与新一代消费类电子产品之间的互动。 而这样的转变来自于光学MEMS的技术进步——它们正变得更小、更灵活、质量更佳且更高效。先进MEMS正在将全新且创新型解决方案推进到一些应用领域,比如可穿戴技术、智能住宅和家用电器、汽车平视显示(HUD)、自适应大灯、红外传感器,甚至是全息图像。 在DLP ® 产品部门工作的过去八年间,我经常亲眼见证这些创新,我也相信DLP技术可以在更加广阔的消费类市场有所作为,在刚刚过去的美国国际消费类电子产品展(CES)上,我看到...
    • 2016-12-7

    交互式投影显示使住宅更加智能化

    作者: Vivek Thakur ,德州仪器( TI ) 大多数人打算在家中使用投影技术时,脑海中浮现的画面往往是一个高科技家庭影院。现在, 智能住宅 和物联网(IoT)的快速发展为用户提供了一个全新的方法和途径来观看投影显示。 智能住宅和IoT为很多日常使用的设备带来了更强的连通性和更高的智能化程度——从空调和住宅安防系统到灶台和冰箱。这些智能住宅设备的下一代产品有可能将投影显示技术集成在内,以提升智能系统中的人机界面。 针对智能住宅的投影显示 可嵌入、经久耐用且高能效的投影技术为智能住宅设备提供了一个强大且有效的信息显示方法,并且使用户能够通过简单的触摸和手势界面来实现与设备的交互。 例如,与其像以前一样走到干衣机附近去查看剩余时间...
    • 2016-11-15

    二维微机电阵列为移动光谱分析仪打下基础

    数字微镜器件(DMD)作为空间光调制器可克服传统光谱分析仪架构缺点 作者:Mike Walker,德州仪器(TI); Hakki Refai,Optecks,LLC 在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池供电的小型手持式光谱分析仪的开发可以实现对工业过程、或食品成熟度的评估在现场进行更有效的监控。 大多数色散光谱分析测量在一开始采用的都是同样的方式。被分析的光通过一个小狭缝;这个狭缝与一个光栅组合在一起,共同控制这个仪器的分辨率。这个衍射光栅专门设计用于以已知的角度反射不同波长的光。这个波长的空间分离使得其它系统可以根据波长来测量光强度。 传统光谱测量架构的主要不同之处在于散射光的测量方式...
    • 2016-11-7

    除了Pokémon Go之外,增强现实还能给我们带来什么?

    你也许看到过他们在你家附近走来走去;也许在当地的购物中心中见过他们的身影——据估计,在智能手机上安装的 Pokémon Go 的 每日活跃用户达到了2千万 ,这些玩家看起来无处不在,并孜孜不倦地力求“把它们全捉光。” 但是,这款游戏最引人注目的一点是它如何把增强现实(AR)带入主流应用。虚拟现实(VR)将用户完全封闭在一个独特且浸入式的、由计算机生成的体验中。AR则不同,它允许用户在处于真实环境中的同时,为用户提供透明的信息内容。 在安装了Pokémon Go之后,具有高分辨率屏幕和摄像头的智能手机被证明是将AR提供给广大用户的最佳设备。但AR在游戏领域的应用也许不是消费者第一次有机会体验这项技术...
    • 2016-10-28

    汽车抬头显示(HUD)突破驾驶员传统视角

    目前,类似于自动车道辅助、倒车影像、一键车门开启和循迹控制系统等汽车新特性正在不断涌现,令人目不暇接。 显然,除了汽车引擎,消费者现在还会更有兴趣关注新一代汽车所包含的各种高科技技术。 汽车技术的发展相较于无线智能手机连接或独立气温控制系统等要火热得多。在最新型的汽车中,大部分的技术都是围绕数据感测和处理而设计的,即所谓的 “高级驾驶辅助系统”(ADAS) ,旨在为驾驶者提供更加完整的道路视野和周边的实时环境。 驾驶数据的感知 在ADAS的发展进程中,原始设备制造商(OEM)最大的需求也许就是找到一种有趣的方式帮助驾驶员清楚且安全地看到这些数据。 随着抬头显示(HUD)在汽车应用中的持续升温,驾驶员逐渐发现身边的世界有了一个全新的视角...