Other Parts Discussed in Thread: JFE150
采用JFE150和opa657搭建了一个小电流放大电路,依据jfe150数据手册上的电路结构和电容电阻值进行仿真,发现改变R7,瞬态分析没有将信号幅值变大,而是改变了下降沿时间。
而且输出信号只有50mv左右,但是噪声比这更大,这不就看不到噪声了嘛?
以及还有一个问题,为何JFE150的Id只有2mA左右,这样能正常工作吗?不太明白这个电路如何选参数,求教
初步选择是想用OPA657,不过我根据理论公式计算得到反馈电容的值非常小,在十几fF的级别,这种情况怎么办?有什么办法改进设计避免输出震荡吗?能否推荐一个对应器件的电路,感谢!
我知道输出电压=输入电流*反馈电阻;
假设反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗?
芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理其他的运放芯片也没有这个参数。
那我需要怎样来确定或者计算某个运放的最大输入电流呢?
如图,当不加后面的同向放大时,输出VM1是正确的如图1所示;当加上后面电路后,电VM1的交流量变大了,同时当C1等于4pF时,VM1开始出现矩形失真如图4,继续增大C1的值如10pF,失真加重,直接输出方波。请问这是什么原因。之前在实验中碰到过类似的现行5023.TI_cum.TSC
Dear all,
here is my schematic
my PCB design is close to DEM-OPA-SOT-1A
Input is a photomultiplier tube . its parasite capacitance i estimate is 20-30pF ,and so i choose C5=0.25pF.
…第一次使用TINA仿真,芯片OP657是我将.LIB ,.TLD,TSM放到响应的文件夹中然后编译生成(不过软件也自带了这个芯片模型),然后我电交流分析的时候就报了这个错误。
上图为TINA仿真中的例子:路径EXAMPLES\Transimpedance\100MHz Photodiode Amplifier
根据上图,Cd = 5pF为光电二极管并联电容,R1=10k为反馈电阻,C1=250fF为反馈电容,带宽可做到120MHz。
利用OPA657搭建了一个宽带宽的积分器电路
从Bode图中可以看出在100Hz到1MHz有明显的积分效果,仿真结果也证明了这一点
但是在实际电路中,效果如下图
不知道问题出在哪里,请帮忙解决
OPA657做APD跨阻放大,之前用的是正向偏置(光电管负极接正电压),输出波形很好,但是相位是反向的,Vout=-Ip*Rf。
所以才想到用反向偏置(光电管正极接负电压),现在出现的问题是输出波形不正常,反馈电容在0.5pf、去掉、2.2pf下都如下图2所示,图3为反馈前端OPA657的2管脚处波形;第二个问题是输出相位明显不对Vout=Ip*Rf。SCH如下图1所示,Rf为750K,退藕电容为10UF并上0.1UF…
由OPA657的芯片手册可知,其GBW是1.6GHz,而且这个参数对于运放来说是固定的,在OPA657的芯片手册的第一页应用中,对于反馈电阻为200K的跨阻放大电路而言,其带宽为10MHz,带宽和放大倍数的乘积10M*200K=200GHz,这和芯片手册上说的GBW为1.6GHz不符,这是我疑惑的点,哪位专家能帮我解答一下,我哪里分析错误了呢?
尊敬的TI专家你好,我按手册利用OPA657设计了电路如下:
但是实际中发现VO端的电压是固定的0.83V,不论光电二极管的输入光强多大VO电压都不变,反馈电阻两端的电压在改变?这是什么原因?
图片的信号发生自激怎么消除信号上的那个小波峰,急求人指点,