• VCA810: 请问VCA810的压控电压端需要多少控制电流

    Part Number: VCA810

    现在想用一个DAC产生一个直流电压去控制多片VCA810,可能大概有120片VCA810,打算用电压跟随器去增加一下驱动电流,然后再去控制,但是不知道具体能同时控制多少片VCA810,希望能给予解答

  • VCA810: 请问有没有可以替代VCA810的芯片

    Part Number: VCA810
    Other Parts Discussed in Thread: LMH2832, PGA280, VCA821

    我用VCA810做AGC应用,输入是±1V左右的Sin波形,AGC后的幅值是±0.5V的sin波,就是限幅控制在0.5V。功能没问题,一切正常。

    芯片的PIN3脚“VC”我做了个300Hz左右的低通滤波器,防止因为噪声的问题影响AGC环路的调节。事实证明比不加低通滤波器,AGC后的波形噪声大幅度降低,也变的更稳定了。…

  • VCA810: 问题描述如下:

    Part Number: VCA810
    Other Parts Discussed in Thread: OPA192

    VCA810供电电压±5V,输入信号200KHz的,幅值±1V的VPP,参数配置放大2陪,输出失真

    1.原理图如下

    2.波形图如下

    其中通道2为输入信号(绿色),通道1为输出信号(黄色)

  • VCA810: VCA供电电压范围是多少?

    Part Number: VCA810

    请问VCA810的供电电压可以是+10V和-10V吗?

  • VCA810: 频响严重

    Part Number: VCA810
    Other Parts Discussed in Thread: OPA820

    用VCA810和opa820搭的AGC电路在100HZ到1MHZ的时候会有频响,100HZ设置的输出稳定在1V,到1MHZ的时候就增大到2V了,下面是我的电路 请问一下有什么好的解决办法吗

  • VCA810: 低频放大的AGC问题

    Part Number: VCA810

    用VCA构成AGC电路时在低频10Hz到几百Hz时波形失真较严重,是因为VCA810不适用于低频应用吗

  • VCA810: 低频放大问题

    Part Number: VCA810

    用VCA构成AGC电路时在低频10Hz到几百Hz时波形失真较严重,是因为VCA810不适用于低频应用吗

  • VCA810: vca810做agc

    Part Number: VCA810
    Other Parts Discussed in Thread: VCA820

    求助各位大神们,为什么我这个电路在输入信号500k的时候不能把输出信号压在100mV上啊,是我哪里的参数要改吗?

  • VCA810输出有三阶谐波

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

       设计了个用VCA810实现可调增益的滤波电路,滤波器使用的是2阶有源高通和6阶有源低通组合的方式构成带通,滤波范围在1K-20K,滤波增益为1V/V,在810和滤波器之间连接一个3倍的信号放大;

       但经过测试发现VCA810会有2次和3谐波输出,导致经过滤波器输出波形变形,我不知道是810本身就这样还是我电路上有什么问题,望大神给提供点意见解决这个问题;

       现在PCB板已经做出来了,解决方法希望能在现在PCB上实现。下面给出测试的波形…

  • vca810放大倍数衰减

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    我使用了一片vca810构成程控放大,但发现在输入100mv信号情况下,放大约10倍,在频率为数mhz开始明显衰减,但看资料说vca810拥有35M的恒定带宽,请问是何原因,谢谢

  • VCA810和OPA820组成的AGC

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810, TL081, VCA820, OPA657, OPA820

    关于VCA810数据手册中的该电路,有些不太明白,特别是该处的二极管,还望分析。

    谢谢!

  • 关于VCA810和VCA821的AGC电路疑问

    Other Parts Discussed in Thread: OPA820, VCA810, VCA821

    如图,两个AGC电路所接的OPA820接法是不一样的。在VCA810里面,OPA820是作为比较器的,那在VCA821里面为什么没有了后面的保持电容?,两个图里面跨接输出和反相输入端的电容不是频率补偿的作用吗?各位能不能对照这两张图给我讲解一下,谢谢了。

  • 关于VCA810的AGC电路问题

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    请问VCA810AGC电路中那个RSSI Port 端口是什么作用呢?

  • 为什么VCA810的电压控制端悬空时有3.3V的电压??

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    我想问;如果这样3.3V的控制端接DA输出时会有影响吗?还是DA输出多少,控制端输入就是多少?

  • VCA810的带宽问题

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

      我按照器件手册上的应用方法制作了VCA810的压控增益电路,但是带宽始终达不到35M,勉强也就16M。请问可能是什么原因呢?

  • 关于vca810和opa820的agc放大电路问题

    根据ti官方例子搭的电路,结果报错了。小白一枚,求解答。

  • 关于vca810的衰减

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    问下vca810衰减到-20db的时候带宽是不是不能达到35M?

  • vca810压控放大

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    vca810做的压控放大,产生了谐波,使得波形发生了失真,请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥。

  • 放大器噪声计算

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810, PGA281

    各位麻烦请教个问题:

    问题是围绕放大器噪声,我在对程控增益放大器VCA810做实验时发现他的数据手册上写的在最大增益下的输出噪声为272.3nv/根号hz(如下面第一幅图片),我想把这个换算为dbm,我在ti的大课堂上看到一个转换公式(如下面第二幅图片),但是在转换时我对里面的带宽不知道如何确定,如果按照数据手册的带宽计算我发现完全不对(如下图3),麻烦大神求解!!!

    第一幅图片

    第二幅图片

    第三…

  • VCA810直流偏置

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    我在使用VCA810过程中遇到一些问题,请各位大神指点,具体如下:

    1、控制电压最小只能加到-1.7V,再减小的话输出信号消失或者放大倍数骤然减小。

    2、输入端出现一个叠加在信号上的直流,输出端直流被放大。

    3、在信号有效范围内,当输入信号增大,输出信号失真。

    图1 电路原理图(实际PCB中1,8脚对调)

    图2 小信号输入,输入端8脚70mV左右直流(CH4为测试信号)

    图3 小信号输入,输出端1.6V左右直流(CH4为测试信号…

  • 想问一下我用VCA810做可控增益放大器,但是输出全是21M左右的近似正弦信号的波形

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810, DEM-VCA-SO-1A

    我是用排针输入输出

    因为输入信号只有200-20KHz

  • 【原创】VCA810程控宽带放大电路设计

    Other Parts Discussed in Thread: OPA820, OPA690, OPA228, VCA810

             关于宽带直流放大器,基本上每年的电子设计竞赛都会有一道题,可能指标每年都在不同篇幅的增加。去年记得也有一道题。要求就是频率500M好像。一般的程控放大器满足不了要求。还记得11年也有一道题就是宽带直流放大。最常用的方案是VCA810.AD603  ,AD605,频率要求特别搞的话考虑用AD8367.

            之前做过一个程控放大。特来分享。直流做到50DB,(虽然当时采用的810带宽理论80DB…

  • VCA810 AGC电路仿真失败 求助!

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    最近再调AGC  选择了VCA810这个芯片 调试了快一周了

    但是仿真都没有过 恳求各位TI工程师帮忙 下面是两张仿真实验的图

    上面这一章是我验证 vca810是否能够正常工作   看起来 虽然不是完美的线性 但是仍然是可以接受的 

    这个AGC是模仿datasheet 搭的  为什么没有效果 这让我很痛苦   用探针测试 DC LEVEL 始终是负电压 从未见过如此答案  后面的二极管 电容检波电路也是有点糊涂的 我更多的理解是…

  • VCA810程控放大器电路无法控制

    Other Parts Discussed in Thread: VCA810

    这是我在VCA810的数据手册上看到的电路,电路焊出来后,输出噪声很大!而且在控制电压从0调节到-0.6后波形就出不来了。
    1.首先这运放的正输入端为什么要接一个50欧的电阻;(我接上输入信号时,信号会被拉下来。)
    2.电压孔数输入端接了一个Rc电阻到地,这电阻的阻值为多大?

    调了2天了甚是头疼,哪位大侠以前调试过的,给点意见啊。

  • 放大器经典问答和经验资料【分享】

1 2 3 4 5 »