Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M
工程师你好:
1.请问有沙沙声(白噪声)怎么解决?将输入短路到地也存在
2.将输入短路到地为什么IC的数据脚还有输出?
原理图与应用手册一样,晶振用的是24.576,采样率48kHZ
用的方案是PCM1808+TAS5751M
紧急紧急,产品已经在线上,请速速给予支持,多谢
之前自己做的板子也有底噪问题,后面逛了论坛给出的答案也是说按照DEMO板,后面按照官方给的gerber文件,自行打了DEMO板样板。然后BOM方面也是按照官方的。测试发现当模拟输入的左右声道通过电容短接到地后,I2S端的数据脚脚还是一直有波形,通过逻辑分析仪采集I2S的数据发现,I2S补码值偏高,分析发现模拟通过短接到地数据脚值用到了8位位宽,实际是底噪数据。电源纹波5V是22mv左右 ,3.3V是19mv左右。之现在已经都按照官方的,还是有底噪问题,实在无从下手排查了…
各位大佬,请教个问题。使用了官方给的PCM1808的光绘文件做了demo板,把模拟输入L/R通过电容短接到GND。此时测量SDOUT管脚有波形,所以采集到SOC就会有些噪音。给的输入DC是5.09V,电源纹波是23mv;LDO输出的3.3V的纹波是20mv;测量VREF电压是2.534V,L声道上电压是2.518,R声道上电压是2.515V.
工作在Master/Slave模式下,VinL 和VinR直接接地,通过I2S获取到的ADC值在0x000000附近和0xFE0000附近,应该如何计算采集到的实际电压?
我用的PCM1808主模式,MD0,MD1都为高,256Fs,SCKI接的是一个12.288MHz的有源
晶振,LRCK和BCK都有很好的时钟信号输出,VREF也是2.5(VCC/2),DOUT无信号输出,
不管VINR和VINL有没有模拟信号输入DOUT都无信号输出。从示波器看LRCK和BCK是同步的,
和SCKI有相位差。原理图和你们的评估板一样,就是电源滤波电容比你们的大。请帮忙看一下。
我们生产了一款蓝牙音箱,外销欧美,使用TI的PCM1808做为音频元件,在国内检测有部分开机后,产生沙沙杂音,甚至一些在国内没出现问题的产品,出到欧美客户手上,也是出现沙沙声。几经排查,找不出原因。望大家帮忙,实在头疼,大家帮下忙,谢谢!
你好,我使用PCM1808时候,1808作为slave模式,左对齐,采样得到24bit数据,但是后面有16bit限制,我把24bit的低8位给舍弃了,现在的现象是,当声音较小时候,使用DA输出的音频听起来正常,但是一旦输入的音量超出一个范围,噪声就会逐渐增加,再大的话就全变成噪声了。现在不知道问题出在了哪里,希望大神能够帮忙解答一下!
1.请问使用PCM1808时的时钟源必须是方波的?普通的有源晶振,输出正弦波是否可以使用,应用的时候在主模式,不需要同步
2.是否可以选择不同于标准采样频率所需晶振,如11M,12M这样的晶振
我目前使用了一颗PCM1808芯片,但是奇怪的是我在没有音频输入的情况下产生了杂音,这个杂音是很有规律的,而且我正常的声音输入,经过SAM9X25芯片保存成文件,发现里面有间隔性的杂音,其余时间是正常的静音。压缩包里面的就是录下来的文件,PCM格式的。
工程师您好,
我的应用,需要将模拟的音乐信号,转换为PCM,再接到 WL1835蓝牙模块的PCM接口,通过蓝牙设备输出,想使用PCM1808芯片,您看的这个方案是否可行?
是否有参考电路,我想使用有源晶振,给PCM1808提供频率,可行吗?谢谢!
1、通道溢出
折腾了近一个月,才发现PCM1808的两个通道均不能溢出,即输入电压不能高于3Vpp,否则基准电压将会降低,2个通道的偏置电压(通常为VCC/2)差值变大,导致I2S输出突变。只好加了二极管来钳位。Datasheet中根本没有对这种异常情况进行说明!我还一直以为一个通道溢出就溢出,应该不会对另一个通道有影响呢。哎!
2、动态范围窄
线性的动态范围大概只有50多dB,不到60dB,离Datasheet中的99dB还相差甚远…
PCM1808做为主模式的时候怎么用?是不是接一个主时钟给它,可以用有源晶振来作为输入时钟源?如果可以的话,这个晶振的频率需要选多少的?
您好,这里AD转换器与SPI接口之间是怎样通讯的,数据传输是怎样的,一个是16位的,一个是24位的
您有这块板子的相关驱动代码吗