• TAS5711: 批产时总有4‰左右的数量出现打嗝现象

    Part Number: TAS5711

    一个产品上使用了一颗TAS5711 立体声输出 带8R 20W喇叭  实际功率限制到了6W/声道左右  
    现在批产的时候总有一些板子出现上电以后规律性的上电破音一样的 嘟~嘟~嘟~嘟  一直跟开关电源短路打嗝一样的现象

    SSTIMER引脚出现周期波形  

    更换新的5711不能解决问题

    请问下这种情况是什么原因引起的   或者说如何确定故障点来进行维修

  • TAS5711: 负载

    Part Number: TAS5711

    hi

    计划用tas5711做2.1声道,低音15w和R/L各8w,喇叭用多欧比较合适?

  • TAS5711: TAS5711 MCLK 的电平标准是多少?

    Part Number: TAS5711

    TAS5711 MCLK 的电平标准是多少?

  • TAS5711使用疑惑

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

     1.每款产品在使用TAS5711时,都是会遇到寄存器代码有误问题,这应该是TAS5711规格书不够清晰,

     2.另外,调试工具转出代码也不够齐全,令写软件及调音工作增加了不少麻烦,严重影响产品开发周期,

    3.关于此问题TI有什么更好看法呢?

    针对TAS5711,

    1.TAS5711 对于 2.1 & 2.0 &BTL& PBTL 模式中的 寄存器问题有哪些注意的事项?

    2.能否提供 2.1 & 2…

  • TAS5711

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
     调试TAS5711   2.1模式 发现, 播放的是1Khz,左右声道的占空比,左右声道的占空比,相差2%
     我把EQ的设置屏蔽了以后,左右声道是正常了。
    我请教一下,
    1.EQ的那些配置会导致左右声道不一致?
    2.0x51,0x52的寄存器有详细资料吗?在规格书中没有详细说明
    3.TAS5711 2.1模式时,左右声道同时送同一个1khz 0db的正弦波信号,左右输出正常,可低音输出没有了。但是只送任一通道,低音又有输出。请问为什么会这样? 
  • TAS5711 左右声道低音,不平衡问题。

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

     现在做2.1模式。

    这是测出来的左右声道的占空比 ,出来两者是不一样的 ,播放的是1Khz文件来的 ,占空比相差2%

    我把EQ的设置屏蔽了以后,左右声道是正常的,所以应该是EQ影响到了,

     我将BPTL 的EQ去掉后,左右声道输出的波形也是正常的。所以应该是EQ的配置上有问题。 
    1. 这是否是 芯片本身有缺陷,左右就有点不一样呢? 但是不加EQ的时候是没有问题的
    0X21 寄出器 我写了 00 00 42 03,00…
  • TAS5711 左右声道,低音问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    调试TAS5711   2.1模式 发现, 播放的是1Khz,左右声道的占空比,左右声道的占空比,相差2%

     我把EQ的设置屏蔽了以后,左右声道是正常了。
    我请教一下,
    1.EQ的那些配置会导致左右声道不一致?
    2.0x51,0x52的寄存器有详细资料吗?在规格书中没有详细说明
    3.TAS5711 2.1模式时,左右声道同时送同一个1khz 0db的正弦波信号,左右输出正常,可低音输出没有了。但是只送任一通道,低音又有输出。请问为什么会这样…
  • TAS5711 ESD 问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
     TAS5711 功放ESD 打挂了,怎么办?
    1.如何防护。
    2,.哪个寄存器判断是否能工作正常?
    3.设计上有什么建议?
  • 【问答互动+全新音频资料下载】便携式音频与智能语音识别

  • TAS5711断音问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    实测全音喇叭功率12.5W。低音喇叭功率30.25W,成品机内45度。TAS5711 IC 表面温度85-94度,

    1.对TAS5711 IC 表面加热到120度时,功放IC热保护动作无声输出,移除加热源,5S内恢复输出。

    2.在开关电源供电下煲机,在AUX或蓝牙在连接状态均有此现象出现,同样出现无声输出问题。

    请教一下:

    热保护问题:

    TAS5711D的过热保护温度是150度,与音箱实际环境相差30度。针对这个热保护问题…

  • TAS5711,TAS5731问题咨询

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5731, TAS5731M

    1. 客户在使用TAS5711时,工作时功能都正常,但是在无音频输入时,IC温度会到62度左右,手摸会有点点温度的感觉,而TAS5731 同样条件测试则温度在55度,但在正常工作时,温度在80度以内,是正常范围内。请问在无音频信号输入时,这个62度的温度是正常的吗?EVM板上是没这么高温度的,客户的板子是2层板条件。

    2. 在使用TAS5731M时,开始播放音乐功能正常,在做扫频测试时…

  • 为您提供TI针对电视应用的音频解决方案

    TI 电视音频设计方案
     
    在电视相关设计中,涉及到显示、音频解码和处理、接口、电源等多个模块。TI 凭借专业音频及数字处理技术,可提供最高品质的音频体验。本期为您介绍电视设计方案中的音频类方案。
    现在看设计,分享音频设计经验或者提出技术问题,就有机会获得满满的技术干货哟!
    赠书活动贴在这里:
  • TAS5711 的用GDE 生成的EQ cfg配置文件怎么加载到单片机上。

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    TAS5711 的用GDE 生成的EQ  cfg配置文件怎么加载到单片机上。

  • tas5711 EVM 配置以后无声音输出

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    tas5711 EVM DEMO板按照文档配置以后无声音输出

    麻烦帮忙分析,

    谢谢 。

    配置如下图:

    硬件连接图如下:

  • TAS5766的内部寄存器音量控制问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5766M

    最近手上拿到几块TAS5766芯片  可是没看见数据手册里怎么控制音量大小的,TAS5711都有写明的音量寄存器,哪位大侠知道麻烦告知一二 谢谢

  • TAS5711 I2S接口问题咨询

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    Hi,

    我们考虑从CPU端的I2S端口直接输出到5711的I2S端口。

    CPU端的I2S格式为: 24bit ,48K,

    MCLK=19.2M,

    BCLK=2x24x48K=2.304M  ,但是CPU端实际输出为2.4M.

    请问,如果5711中设置Slave模式,24bit,48K,BCLK的频率会不会存在不匹配问题???

    从CPU端输出MCLK 19.2M,给5711使用,可以吗 ?还是需要另外外接晶振。?

  • 两颗TAS5711,一颗作2.0输出,一颗作PBTL输出,共用一个I2S_DATA时发现失真增大,TI的demo板输出36W(DC24V供电)只有1%失真。但我这个组合却为3%。如何解决这个问题?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    TI的工程专家们:

       你们晚上好,请指导解决一个问题:

    问题描述:

    两颗TAS5711,一颗设置为2.0输出:16W*2CH,一颗设置为PBTL输出:36W*1CH,共用一个I2S_DATA。

    测试结果:

    1.PBTL:36W(24Vdc供电),失真3%。

    2.BTL:16W*2CH(24Vdc供电 ,失真1.5%。

    3.测试TI demo 板:PBTL36W失真1%,BTL16W*2CH失真0.7%。

    4.把I2S_DATA断开…

  • TAS5711 2.0模式,有一个通道出现低音?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    TAS5711 配置成2.0模式BTL ,  A-B 为左声道,C-D为右声道,但是出现一个通道出现低音,另一个通道是OK的,两个通道的滤波器设置是一样的。

  • TAS5711 DEMO 无法工作

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    我手上有两块TAS5711的DEMO,主板与电脑连接后拉动Master是会出现(Master): deviceNotFound(Master): deviceNotFound(Master): 这个一般是哪里出现了问题?

  • TAS5711 Mixer如何设定

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    用TAS5711做2.1声道,按照默认的设置得到的结果总是感觉声音都偏左边了,调整EQ没有什么改善,是否Mixer需要修改?如何修改?另外这些Mixer该如何理解呢?请TI的工程师大大帮忙解答一下,现在的设置如下:

    0x05 84
    0x20 00-01-77-72
    0x21 00-00-42-03
    0x25 01-01-32-45
    0x53 00-80-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-80-00…

  • TAS5711 2.1模式,低音

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    TAS5711 2.1模式时,左右声道同时送同一个1khz 0db的正弦波信号,左右输出正常,可低音输出没有了。但是只送任一通道,低音又有输出。请问为什么会这样?

  • TAS5711声音断断续续初步判断是开关电源干扰如何解决

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

    电源纹波200mv供电电压12V25A,单片机与TAS5711供电同一条线,声音断断续续有时候正常有时失真,音量大小都一样

  • TAS5711抗电源干扰问题

    请问声音输出容易受开关电源干扰,声音卡卡的,有没有加强抗干扰的方法?电源12V,喇叭是4Ω的,LC取多大值比较合适?

  • TAS5711的DAP input mixer的数据输入

    在DAP的input mixer,经过地址为2A的BQ后,另外一端发的数据输入没有来源,不知道这个数据来自哪里,谢谢

  • TAS5711 Slave 模式如何設定2.1聲道程序

    請問一下,我目前用了一個DSP+5711的方案,以DSP為Matser,5711為slave模式,看了Design Guide內容的部分,依照參數下去,聲音都沒有輸出,附上我的程式碼檔案,能否告知是哪個環節出了問題,謝謝

1 2 3 4 5