现在我们3104做一块核心板,线性差分输入到差分输出,如图是原理图和PCB:
用AP做音频测试,测试出来只有72dB的信噪比,采样率是22050,麻烦帮忙看一下如何做才能提高信噪比到92dB
现在我们3104做一块核心板,线性差分输入到差分输出,如图是原理图和PCB:
用AP做音频测试,测试出来只有72dB的信噪比,采样率是22050,麻烦帮忙看一下如何做才能提高信噪比到92dB
我们现在是遇到打客服座机,下行喇叭听着有比较低沉的鼻音(采样率8k),打普通电话没有这种情况(采样率是16k),平台将经过codec之前的音频数据导出来听着是清脆的。
参考其他项目也是用的codec 3104,使用的是I2S,使用的是mclk,没有上述的这种问题。
现在两个项目的区别是,有鼻音那个项目没有接 mclk,使用的是 bclk,参考另外的项目也有使用 bclk 的但使用的是 DSP 模式,声音也是清脆的。
所以想咨询下:
1.使用 bclk codec 驱动有什么配置需要改的或者有什么排除意见…
demo 代码中:
tlv320aic3x.c 中:
static const struct reg_default aic3x_reg[] = {
{ 0, 0x00 }, { 1, 0x00 }, { 2, 0x00 }, { 3, 0x10 },
{ 4, 0x04 }, { 5, 0x00 }, { 6, 0x00 }, { 7, 0x00 },
{ 8, 0x00 }, { 9, 0x00 }, { 10, 0x00 }, { 11…
TLV320AIC3104IRHBR现在遇到了这种情况,我的LINE_IN输入20hz频率的音频数据经过3104之后声音的DB变减少了很多,但是我输入1000hz的频率的音频就没有消减多少。请问是什么导致的?
软件版本查询:
UDS:UDSTP V2.0
MCU:T4WBJY03
MPU:MPU_T4SINA009
OTA:
DBC:/flash/SD/DBC/TBOX_A00125204_C40DB-M16_20230626_V2.dbc
分析原因:
你好,
我们在对自行设计的3104板卡进行信号测试时,发现DOUT线上有异常电平,上下方向均有,如附图一与附图二所示;此外,在WCLK线上可以发现明显地串扰,如附图三所示,串扰频率与BCLK一致,layout上检查除了器件出口处外,板上走线WCLK与BCLK有足够间距。
以上现象在TI的评估套件TLV320AIC314EVM-K中也有,所以我们认为这是片子本身带出的信号。
我想了解这是否是正常现象或者是已知的故障?对使用有无具体影响?
我们片子配置在主模式…
你好,AIC3104由两路单端两路差分模拟输入,共四路输入,但内部ADC只有两个,能否实现四路模拟数据同时输入采样,如果可以麻烦提供一下思路,谢谢。
请问该芯片是否支持如下应用:
模拟音频信号输入,同时输出iis 数字信号,并把这个信号同时输出到HP/LP out。
具体的信号线路如图所示。
之所以这样问,是我们看到datasheet里有类似:
DACs must be powered down in order to use ADC processing
这种说法。
如果可以这样使用,请问具体的涉及的寄存器有哪些,谢谢。
你好,我这里mic不工作,speak是可以工作的,reg是十进制,val是十六进制,寄存器配置如下。
reg=12,val=0xf0
reg=17,val=0x00
reg=18,val=0x00
reg=19,val=0x84
reg=24,val=0x80
reg=21,val=0x80
reg=22,val=0x84
reg=25,val=0xc0
reg=15,val=0x7f
reg=16,val=0x7f
Hello
I am using linux4.19 kernel, chip is tlv320aic3104, and then the menuconfig configuration <*> Texas Instruments TLV320AIC3x CODECs, my device tree configuration when the audio input, I can control the output from bypass…
你好,我升级到linux5.15.71配置声卡的时候,选配了snd-soc-tlv320aic3x.ko 和 snd-soc-tlv320aic3x-i2c.ko 模块,安装完成后
ls /dev/snd/ by-path controlC0 pcmC0D0c pcmC0D0p timer
但是安装完模块后 i2c命令无法使用,不安装模块时都是可以使用的
# i2cdump -y -f 0 0x18
No size specified (using…
1:通路配置需要修改那些寄存器,目前我们是一路tdm进来,输出接的是LEFT_LOP、RIGHT_LOP和HPLOUT三路,我们tlv320aic31x.c驱动里注了很多snd_kcontrol,这些是否能利用起来,麻烦提供一些相关的测试示例。
Hi, I was wondering
2, why the audio recording sound from MIC2R input to pgaR is particularly small or even inaudible, you must increase the gain of pga to record.
If you know…
dac在输出时有高频分量,通过外部硬件低通滤波器电路可以滤掉,现在想使用芯片内部的滤波器来滤波,采样频率为8K,通过TIBQ程序设置采样频率8K,截止频率4K,得到低通滤波器系数,通过程序先把系数写入page1 de-emphasis N0、N1、D1,再写page0 对codec进行配置好后写寄存器12把de-emphasis enable,但是还是无法去掉高频分量,尝试过先写page0里的寄存器再写page1也不行,请帮忙看一下如何设置dac的低通滤波器把高频分量去掉…
Hi Ti engineer
1、codec 芯片作为从机进行I2C通讯,是否会出现错误的写入异常数据到寄存器中导致codec芯片挂掉(DOUT无数据)的情况?
2、如果存在挂掉的情况,如何区分是芯片挂掉还是只是codec的I2C死锁?I2C通讯死锁如何解锁?
TLV320AIC3104+TAS5411
1、配置成PCM(TDM)模式,贴了C4620,输出有噪音,去掉C4620后无噪音
2、配置成I2S模式,贴了C4620,无噪音。
3、TI的EVM上也有C4620这颗电容,请问这颗电容的作用是什么?为什么会带来噪音呢?
目前公司有款产品,想做回声抵消的功能,请问TLV320AIC3104是否支持aec mode?该如何配置寄存器?datasheet中没有发现相关描述。
用到两组Line-out通道,外接功放设备。
我们有尝试增加电子开关(Mute),但效果仍不理想。 AVDD、DAC、Line-out通道开启/关闭对PoP均有影响(上电初期,播放开启,关闭播放等),部分PoP可消除,但仍有些无法消除
有参考HP寄存器配置:TLV320AIC3104: the HP outs creat a 'pop' noise when powering up DAC - Audio forum - Audio - TI…
請問若沒有外接 crystal 接至 MCLK , 是不是要將HW Pin_1(MCLK) 和 Pin_2(BCLK) 接再一起,在設定Clock Register 10: CLKDIV_IN uses BCLK. , 還是硬體不用接再一起MCLK 空接,設定Clock Register 10: CLKDIV_IN uses BCLK 就好, 麻煩指導一下,謝謝
原使用 TLV320AIC23BPWG4 , 改用TLV320AIC3104
有幾個問題請教,幫忙確認線路
音原是單端 ,不是差分
1. 21Pin 是接 DGND or AGND
2. 18Pin 和 24Pin 接電容對地是 DGND or AGND
3. HPLCOM / HPRCOM / LEFT_LOM / RIGHT_LOM 要接地 ,還是空接
4. MIC1LP/LINE1LP / MIC1LM/LINE1LM / MIC1RP/LINE1RP…
hi Ti enginner
现在的TBOX项目中使用TLV320AIC3104这款音频解码器,客户反馈电话音量低。请帮忙检查寄存器设置,看是否有问题,并给予整改建议。
电路方案为:4G模组输出PCM音频信号从音频接口输入,输出通道为RIGHT_LOP/M。
下图为EP+、EP-在空闲和电话接通状态下电平变化情况,附件中是初始化和拨打电话时寄存器操作…