Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292
请问这个寄存器配置和那些因素有关系,如何选取,目前采样率是500sps,实测配置为fDOM/4效果更好
工程师你好,我在使用ADS1291时,给他上电然后初始化后,首先测试了Vref=2.4V,VCAP1=1.2V和VCAP2=5.2V,一切正常;然后在测试DRDY时,发现脉冲是向下的,频率是500HZ,如图所示:
然后我怀疑是SCLK的问题,并测试了SCLK的输出,发现如图所示(两个图都是),频率是1MHz,你看是这部分的原因吗?
此外,我通过设置寄存器,将ADS1291的内部时钟输出出来观察,是标准的512KHz,没有问题。
基于此,目前遇到的问题是DRDY位的频率输出正常…
请问:
1) AVDD-AVSS=4V,他的Vref还能输出4.033V吗? 供电电压为4V(±2V)对设备有什么影响吗?
2)输入范围计算问题,以2.42V为参考的,差分输入范围最大不应该是0.4V吗,怎么8.3.4.2节说是0.3V,而8.3.4.1节说是0.35V?
你好,我想咨询一下。ADS1291 的IN1N和IN1P导联脱落检测设置可以和RLD导联脱落检测设置共存吗?还是正常工作时可以通过loff_stat检测到IN1N和IN1P导联脱落检测,然后通过关闭RLD放大器后,再测试RLD导联脱落检测?
你好,是这样的,我想咨询RLD寄存器问题,当我想采集外界信号时,如果按照之前工程师你说的设置:将RLD设置为00,不让RLD与通道1正负极连接,出来的数据断断续续,还不是外界信号。如果让RLD与通道1正负极连接,并且启用RLD缓冲器和RLD感应器,可以采集到数据显示波形 ,但是导联脱落检测不到RLD线脱落情况,这个该怎么解决?
你好,工程师,我将ADS1291设置成 config1(02), config2(A3), loff(10), ch1set(05), ch2set(81), RLD(00), LOFF_SENS(00), RSP1(02), RSP2(07), GPIO(0C) 用于方波测试信号(1mv,500sps),得到的数据用MTLAB仿真出来发现一个周期包含512个点,不是500。 然后正常采集设置成config1(02), config2(A0), loff(10…
1.使用ADS1291内部时钟时,设置采样率为1k,测的DRDY引脚频率是1kHz,1.002kHz,1.004kHz,1.006kHz。为什么不是稳定的1khz?
2.且有的drdy引脚的低电平宽度比其他的宽。请问这是什么原因呢?
3.如果使用外部时钟,频率必须使用2.048Mhz或者512khz吗?是否可以使用其他频率?
TI工程师,您好,我最近在用ADS1291采集心电信号,使用连续模式时,可以正常采集信号,但使用单次转换模式时,DRDY引脚一直是高电平,无法读取数据,调试的过程中有两次突然可以正常触发读取数据,但其后就再也没有读到数据了。
我是使用的ADS1291和AFE4400同步采集PPG和ECG,AFE4400的DRDY作为触发信号,当AFE4400的DRDY中断后…
我们通过ADS1291自带温度传感器测量时(CH1SET = 0x14),只要接触到右腿驱动的引脚(我们设备有ECG功能),温度测量值就会不对。右腿驱动相关配置都是关闭的, 寄存器RLD_SENS(0x06) = 0x00, LOFF_SENS(0x07) = 0x00。请问这是什么原因?怎么解决了?