接口论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
接口论坛
话题
8307 个讨论
常见问题
[FAQ] TUSB8041: 如何测试 USB 集线器的 USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 电气合规性?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040 , , TUSB8020B , TUSB8042 , TUSB8042A 问: USB 3.0/3.1/3.2 SuperSpeed 5Gbps 电气合规性测试需要由经批准的供应商提供示波器和 BERT,以及专用的 SuperSpeed 测试装置。 有关设备和测试程序的最新信息,请参阅 USB-IF 网站: https://usb.org/usb-32 SuperSpeed USB…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB947-Q1: MAPSEL 问题
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB947-Q1 问题 1: 客户 Hasco 正在使用我们的 947 器件并进行 mode_sel1 配置,我们的问题如下: 1. 当 VR6=0V 时,0x4F 读回值为 0x40,这意味着位 [7] 为 0,说明是 SPWG 映射,但 MAPSEL 表规定应为 OLDI 映射。 2. 当 VR6=0.9V 时,0x4F 读回值为 0xC0,这意味着位 [7] 为 1,说明是 OLDI 映射,但 MAPSEL 表规定应为 SPWG 映射。 3. 这是我们的…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB962-Q1: 使用软件识别解串器是 960 还是 962
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB962-Q1 问: 由于器件短缺,我有一个构建中混用了 960 和 962 器件。我连接到构建的其中一个摄像头需要在连接到 962 时动态降低 FPS,因为 3gbps 链路会导致带宽限制。 软件中是否有方法,或者我们是否可以读取某个寄存器,以判断连接的解串器是 960 还是 962 器件?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB941AS-Q1: 在分离器模式下访问两个具有相同 I2C 地址的解串器
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB941AS-Q1 问: 当 DS90UB941AS-Q1 以分离器或独立模式连接到两个具有相同物理 I2C 地址的远程解串器时,如何通过 I2C 独立访问它们?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TPD1E01B04-Q1: 如何将 ESD 保护器件中所需的电容与协议数据速率相关联?
Annie Liu
Part Number: TPD1E01B04-Q1 Other Parts Discussed in Thread: ESD401 , TPD1E10B06 , 器件型号: TPD1E01B04-Q1 主题中讨论的其他器件: ESD401 、 TPD1E10B06 问: 您可以帮助推荐用于 UB933 和 UB954 的 ESD 二极管吗? 这两个器件的 FPD-link 的最大 IO 电容是多少? 客户想知道数据线速率和电容之间有什么关系。 例如,4Gbps 需要大概 20pF 的较小电容? 您是否知道这方…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB9261: 在哪里可以获取 TUSB9261 的 VIF 文件
Cherry Zhou
Part Number: TUSB9261 问:在哪里可以获取用于 USB-IF 合规性测试的 TUSB9261 KGD 最新 VIF 文件?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB8041: USB 集线器的上电和复位时序要求是什么?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A , , TUSB8044 , TUSB8042A , TUSB8043 , TUSB8020B , TUSB8043A , TUSB8042 问:当使用 TUSB8041 时,哪个电源首先斜升是否重要,它如何影响上电复位时序?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB1064: 如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB1064 Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI , TUSB564 , , TUSB1046A-DCI , TUSB1146 , TS3USBCA4 问:如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TPS65988: 在不使用 EC 的情况下在 Type-C PD 源端口之间动态共享功率的示例工程。
Cherry Zhou
Part Number: TPS65988 开发该示例工程的目的是帮助设计人员处理双端口应用,例如智能插头、多端口适配器、航空电子座椅靠背、壁式插座...这些应用通常需要在端口之间动态共享功率。高度可配置的 TPS65988 无需在设计中使用 EC 即可实现动态功率共享。TPS65988 中易于使用的 GPIO 应用配置事件功能使该独立解决方案成为可能。 下图显示了用于功率共享的控制逻辑。在本示例中,假设系统可用的总功率为 60W。当未连接任何端口时,应通过连接任一端口向第一个器件提供可用的总功率…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TPS25750: 如何创建纯接收 USB-C PD 端口来替换传统的桶形插孔连接器?
Cherry Zhou
Part Number: TPS25750 问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
DP83848K 同样的硬件,同一套代码,插网线开机读到的寄存器reg(0x00)=0x00001100,而不插网线reg(0x00)=0x00003100,求助原因?
0
已锁定
896
视图
1
回复
最新
9 年多前
由
Ted Xu
未回答
DS90UB913初步调试
0
已锁定
4710
视图
8
回复
最新
9 年多前
由
mengfeng zhuang
已回答
关于ethernet PHY DP83848M的 CLK_OUT引脚。
0
已锁定
2821
视图
3
回复
最新
9 年多前
由
yan peng
已回答
CDCV-304输入信号问题
0
已锁定
2394
视图
5
回复
最新
10 年多前
由
q s
未回答
TSB12LV01B与TSB81BA3E发送问题
0
已锁定
504
视图
0
回复
已开始
10 年多前
由
jing liu9
未回答
TXS0108问题求教
0
已锁定
2842
视图
5
回复
最新
10 年多前
由
Mickey Zhang
未回答
TSS721A搭接的MBUS从机电路,可以接收数据,但是不能发送数据,这是为什么?
0
已锁定
418
视图
0
回复
已开始
10 年多前
由
yangyang huang3
未回答
SN65LVDS93ADGG能否替代DS90C385AMT
0
已锁定
5886
视图
8
回复
最新
10 年多前
由
Kailyn Chen
未回答
使用SN65LVDT41和SN65LVDT14将SPI转换成差分信号后,数据产生移位
0
已锁定
2918
视图
3
回复
最新
10 年多前
由
Kailyn Chen
已回答
iso3082通讯问题
0
已锁定
2501
视图
6
回复
最新
10 年多前
由
yu yong1
未回答
ISO7221A为什么静态电流这么大?
0
已锁定
5162
视图
5
回复
最新
10 年多前
由
jeffrey Qe
未回答
TXB0108/TXS0108的使用问题
0
已锁定
6907
视图
8
回复
最新
10 年多前
由
Kailyn Chen
已回答
LMH0341和LMH0340的LVDS接口电平问题
0
已锁定
16422
视图
26
回复
最新
10 年多前
由
Tom Jay
未回答
LVDS转camera芯片选型
0
已锁定
1847
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
szxx
未回答
DS90UB925 Pattern Generator能否产生RAW10格式的数据?如果可以的话,要怎么配置寄存器?
0
已锁定
956
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
Ted Xu
已回答
HDMI转DP1120
0
已锁定
1855
视图
2
回复
最新
10 年多前
由
henry xin
未回答
有关XIO2001PNP偶尔找到PCI设备的问题
0
已锁定
1210
视图
3
回复
最新
10 年多前
由
user1913968
未回答
DP83620与ET1100使用MII连接用作ETHERCAT的问题
0
已锁定
1498
视图
2
回复
最新
10 年多前
由
Ted Xu
未回答
在type-c上实现两个方向的视频流
0
已锁定
1031
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
Fabian Zhang
已回答
DDS输出精度问题
0
已锁定
3297
视图
7
回复
最新
10 年多前
由
MichaelSheep
<
>