工具与软件:…
[引用 user="stevenh">我的代码中的表(包含在 xconst 段中)将__DATE__和__TIME__作为表项。 我只需要将日期和时间移动到没有与其关联的 CRC 的段。
我听说过其他人的类似经验。 但没有简单的方法来跟踪这一点。 误差的来源及其最终的显示方式距离太远、无法轻松看到。
谢谢、此致、
乔治
Geroge、您好!
似乎概述主要讨论使用 ofd6x。 此外、由 ofd6x 生成的 xml 文件中的大多数数据采用二进制形式(即 ASCII 字符)。
我的代码中有一个包含字符串的表。 是否有方法可以获取用于显示字符串的 xml 代码。 由于 xml 文件相当大、可能会忽略字符串。
顺便说一下、我想我知道导致 xconst 段差异的原因是什么。 我的代码中的表(包含在 xconst…
请使用 CG_xml 包中的实用程序 objdiff 来比较可执行的.out 文件。 我怀疑这会显示.econst 段的原始数据存在差异。
谢谢、此致、
乔治
您好、丹麦人、
在您的帮助下、我已成功安装 CCS 8.1、我选择脱机安装、它可以成功。 如果联机、则会失败。 非常感谢。
此致
Ji Zhong
您好、Zhong、
安装程序无法下载所需的任何组件、连接超时。 请下载离线安装程序并重试。 确保解压缩安装包。
谢谢、
丹麦语
您好!
这听起来像是将代码加载到 RAM 而不是闪存中。 检查 链接器命令文件。 确保您的代码已分配给闪存。 默认情况下、许多 C2000Ware/controlSUITE 示例都将代码加载到 RAM 中。
谢谢
Ki
Kim、
[报价用户="Sin Ho Kim"]经过多次安装和 卸载后,在我的磁盘上找不到 XDS100v3-Rev2.exe 文件。
这可能与您的系统有关;我可以下载并执行安装程序、而不会在各种主机(Windows 7、Windows 10)中出现问题
[引用 USER="Sin Ho Kim"]哪些 FPGA 器件与原理图相匹配。
请查看 此讨论 -它应该是 Xilinx…
是的。 失败的项目为:CAN_ECHOE-AB、 CAN_JIG、 CAN_TCOF_A、 CAN_TRPRTSTP_A、 CAN_TXABORT_A; CAN_TXLOOP_A 和 CAN_TXLOOP_B
[引用用户="Henrique -TMC"]但 我遇到了其中7个问题。
您能否提供几个(或所有)无法编译的工程的名称、以便我尝试重现此情况?