工具与软件:
团队…
工具与软件:
嗨、团队:
我 认为 ISO7741DBQ 封装名称应该是 SSOP、但为什么我们在数据表中看到封装名称 QSOP。
请说明原因及其区别…
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1384546/iso7742-iso7742
器件型号:ISO7742工具与软件:
您好;
我需要了解以下两者之间的技术差异:
ISO07741 FDW 和 ISO 7741 FDWR
ISO07740 FDW 和 ISO 7740…
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1229986/iso7742-pin-height
器件型号:ISO7742大家好、
您能告诉我 ISO7742DWR 的封装引脚高度吗?
我的客户问、因为顶部有另一个 PCB、 上面有电解电容器。
因此、我的客户希望确保引脚与电容器之间的间隙…
Hattori-San、您好!
感谢您发帖到 E2E! 有一个较大的 CQC 报告指定这些值。 我正在检查此文档是否公开可用、并将在24小时内跟进。
尊敬的、
Manuel Chavez
您好、Mat1980、
感谢您发帖到 E2E! 我们不为数字隔离器指定波形焊接参数、但正如前面的主题中所述、ISO774x 在260dC 的峰值温度额定值内应该可以这样做。 波焊的主要问题是用于将 IC 固定到 PCB 的粘合剂:请确保 粘合剂或胶带在焊接过程中不会熔化或退化。
如果需要、我将联系我们的封装团队进行确认和跟进。
最棒的
Manuel Chavez
我发现了这一点、因此只要它在 MSL 兼容温度范围内、它就应该是完全正确的?
大家好、团队、
我想知道 DW 和 DWV 封装是否浸在波焊中?
我找到了以下适用于 SOIC 封装的文档…
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/714521/iso7742-uart
器件型号:ISO7742你(们)好,先生
如果将 ISO7742用于 UART 接口
是否有任何需要添加外部串联电阻器的条件…