• [参考译文] ISO1640-Q1:申请审查 I2C 隔离器 ISO1640BD-Q1配置

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, INA226, ISO1640-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449567/iso1640-q1-request-for-review-of-i2c-isolator-iso1640bd…

  • [参考译文] ISO7041:IEC60079-11:2023 cl 7.10.2差分漏电流

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7041
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1442217/iso7041-iec60079-11-2023-cl-7-10-2-differential-leakage-current

    器件型号:ISO…
  • [参考译文] ISOW7842:ISOW7842和 TRS3232 |原理图审阅

    Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1412231/isow7842-isow7842-and-trs3232-schematic-review

    器件型号:ISOW7842
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] ISO1050:使用 ISO1050进行设计

    Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOW1044
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1413011/iso1050-designing-with-iso1050

    器件型号:ISO1050
    主题中讨论的其他器件:ISOUS…
  • [参考译文] ISO1640:通过 ISO1640进行 CAN 数据传输

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1042, ISO7820LL
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1418608/iso1640-can-data-transmission-over-iso1640

    器件型号:ISO1…
  • [参考译文] ISOW7841:关于 Linux 驱动程序支持

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1424583/isow7841-regarding-linux-driver-support

    器件型号:ISOW7841

    工具与软件:

    是否有适用于的 Linux…

  • [参考译文] ISO7741TA-Q1:具有隔离式电源的隔离式4个双向通道

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, SN6501, ISO1641
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431861/iso7741ta-q1-isolated-4-bidirectional-channels-with-isolated…

  • [参考译文] ISO6741:远距离 SPI 通信

    Other Parts Discussed in Thread: ISO6741
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1401867/iso6741-long-distance-spi-communication

    器件型号:ISO6741

    工具与软件:

    您好!

    我一直在考虑由3个主要部分组成的模块化设计…

  • [参考译文] ISO1640:四通道双向隔离器

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1640
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1388612/iso1640-bidirectional-isolator-for-4-channels

    器件型号:ISO1640

    工具与软件:

    您好!

    我使用的是双向通信…

  • [参考译文] ISO7710:继电器侧数字输出隔离的要求

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7710
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1378549/iso7710-requirement-of-isolation-at-digital-output-with-relay-side

    器件型号:
  • [参考译文] ISOW7721:隔离式直流/直流转换器工作、隔离式信号不工作

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1374581/isow7721-isolated-dcdc-works-isolated-signals-do-not

    器件型号:ISOW7721

    工具与软件:

    从右向左隔离、
    3.3V IN、3.3V OUT 正常工作
    信号 METER_EN…

  • [参考译文] UCC15241-Q1:更高功率的隔离式直流/直流转换器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1369265/ucc15241-q1-higher-power-isolated-dc-dc-converters

    工具与软件:

    TI 是否提供任何额定功率至少为24W 的隔离式直流/直流转换器?  

    规格:  

    输入电压:24V  

    输出电压:24V…

  • [参考译文] ISO1540:采用 ISO1540DR 进行设计

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1365247/iso1540-designing-with-iso1540dr

    器件型号:ISO1540
    主题中讨论的其他器件: ISO16…
  • [参考译文] ISO1211:从何处可以获取适用于 TINA 工具的 ISO1211模型?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, TINA-TI, TVS3300
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1254539/iso1211-where-can-i-get-the-model-of-the-iso1211-for-tina…

  • [参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042-Q1的最佳布局在哪里?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, TMS320F280049, ISO1042, TIDA-01604
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1256392/iso1042-q1-where-would-be-the-optimal…

  • [参考译文] ADC 前端电路的电隔离

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ADC34J44, AMC3306M25
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271186/galvanic-isolation-for-adc-front-end-circuit

    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] ISO1212:ISO1212_CURRENT 灌电流和拉电流原理图审阅

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280620/iso1212-iso1212_current-sink-and-source-schematic-review

    器件型号:ISO1212

    您好…

  • [参考译文] 主题:有关以太网供电(PoE)到非 PoE 器件集成的 HDMI 隔离芯片的查询

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1292557/subject-inquiry-regarding-hdmi-isolation-chip-for-power-over-ethernet-poe-to-non-poe-device-integration

    大家好!
     
    我将联系外部客户…
  • [参考译文] ISO6721R-Q1:与非 R 版本之间的差异?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO6721, ISO6721R
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1303145/iso6721r-q1-difference-with-non-r-version

    器件型号:ISO6721R-Q1
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] ISO1212:ISO1212DBQ_GROUND 基准阐述

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1305731/iso1212-iso1212dbq_ground-reference-clarification

    器件型号:ISO1212

    大家好、

    其中一个设计中有以下电路…

  • [参考译文] ISOW7741:ISOW7741数字隔离器变体的差异

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1309879/isow7741-differences-in-the-variations-of-the-isow7741-digital-isolato…

  • [参考译文] ISOW7841:输出故障

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7741, ISOW1432
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1318240/isow7841-output-failure

    器件型号:ISOW7841
    主题中讨论的其他器件: I…
  • [参考译文] ISOW7721:数字隔离器隔离侧测量失败

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1321214/isow7721-failed-measurement-on-isolated-side-of-the-digital-isolator

    器件型号…
  • [参考译文] ISOUSB111:如何使用隔离式 USB 接口连接 USB 外壳(屏蔽)?

    Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324884/isousb111-how-to-connect-usb-shell-shield-with-isolated-usb-interface

  • [参考译文] ISO7821LL:适用于具有1500V DC 的增强型隔离?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7821, ISO7821LL
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1330100/iso7821ll-applicable-for-reinfored-isolation-with-1500v-dc

    器件型号…
1 2 3 4 5