• [参考译文] CD74HC4067:多路复用电流源

    Other Parts Discussed in Thread: MUX506, TMUX1308, TMUX1308A, RCV420, CD74HC4067, TMUX7308F
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers…

  • [参考译文] MUX36S16:有关电源电压条件的技术问题

    Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, CD74HC4067
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1433340/mux36s16-technical-question…

  • [参考译文] TMUX1108:UART MUX

    Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1108, TMUX1102, CD74HC4067, CD74HC154, TMUX1308
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers…

  • [参考译文] CD74HC4067:芯片应用问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282899/cd74hc4067-application-issues-of-chips

    器件型号:CD74HC4067

    这款芯片的 IO 水平是有一些疑问的。…

  • [参考译文] CD74HC4067:闩锁性能

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1294381/cd74hc4067-latch-up-performance

  • [参考译文] CD74HC4067:此器件是否具有输入钳位保护?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1243890/cd74hc4067-does-this-part-have-input-clamp-protection

    器件型号:CD74HC4067

    大家好、  

  • [参考译文] CD74HC4067:没有足够的功率对 sim_VCC 进行多路复用、正在寻找建议。

    Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, TXS02326A, TXS02324, TMUX1574
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235946/cd74hc4067…

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:ESD HBM 参考

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    这似乎已经在上一个帖子中介绍过  


    遗憾的是、由于这是一个较旧的器件、因此我们没有 ESD 数据。 相同配置中还有其他器件、例如具有 类似配置的 MUX506。

    Rami

  • [参考译文] CD74HC4067:ESD HBM 参考

    Other Parts Discussed in Thread: MUX506
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/931357/cd74hc4067-esd-hbm-consult

    器件型号:CD74HC…
  • RE: [参考译文] CD74HC4067:切换吉他效果踏板

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Kate。 目的是一次传递不超过4或5的信号。 多路复用器的数量使得多种选择和顺序成为可能。

    继续!

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:切换吉他效果踏板

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    非常感谢您发送该图。 这绝对是一个有趣的应用。

    由于您需要16:1多路复用器、我认为您选择 CD74HC4067是一个不错的选择。 开关架构为无源 FET、因此只要输入信号处于建议的工作条件下、信号通过时的失真就会降至最低。  

    需要考虑的一点是、当级联多路复用器时、信号通过的每个后续多路复用器的带宽可能会受到影响。 但是、由于该器件具有89MHz 的额定带宽…

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:切换吉他效果踏板

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、先前的 PDF 不完整。

    e2e.ti.com/.../0045.Guitar-System-Thing-2.18.20-5.26pm.pdf

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:切换吉他效果踏板

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!
    随附的 pdf 显示了目前只使用4个多路复用器的基本概念、但根据此方案、可再添加11个多路复用器。  多路复用器通道仅连接到其对应的电路编号、3s 仅连接到底部水平线3、4s 仅连接到4等  我在电子表格上进行了此操作、但无法对电线交叉进行分段处理。
    我衷心 同意选择精密器件、并期待您的 opinion.e2e.ti.com/.../Guitar-System…
  • RE: [参考译文] CD74HC4067:切换吉他效果踏板

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    欢迎使用 E2E!

    您能否绘制系统的简单方框图、以便我更好地了解您所需的选择组合?

    TI 的模拟信号开关和多路复用器能够在推荐的器件工作条件下传输 I/O 信号、而不会出现失真。 我建议选择一个精密器件以最好地保持信号质量。

    根据您的系统功能、我们可以选择最适合您应用的多路复用器(或多路复用器组合)。  

    此致、
    Kate

  • [参考译文] CD74HC4067:切换吉他效果踏板

    Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/881490/cd74hc4067-switching-guitar-effects…

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:我可以一次性将 CD74HC4067用于输入和输出(单独的引脚)吗?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、  

    感谢您的回复、为我提供了很多帮助。
    我将尝试它、因为它看起来很好。

    此致、

    Laszlo

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:我可以一次性将 CD74HC4067用于输入和输出(单独的引脚)吗?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laszlo、

    无源 FET 开关没有任何驱动能力。  它们与能够拉电流或灌电流的 GPIO 不同。  这些开关只需充当导线、即可将引脚上看到的电压/电流传递到另一侧、或不将其传递到另一侧。  您可以将 Arduino 中的 GPIO0配置为输出、并使用 GPIO 1-4设置多路复用器的选择引脚 以使任何端口成为输出。  然后、您可以将 GPIO0更改为输入、并 使开关的任何 I 引脚成…

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:我可以一次性将 CD74HC4067用于输入和输出(单独的引脚)吗?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    非常感谢您的这一好而明智的评论。

    还有另外两个重要的说明:
    1.我的板上只有5个可用端口(例如 Arduino uno)
    2.我想总共使用16个端口,但比率可能有所不同(例如5个输入端口和11个输出端口)。

    超出范围:我真的不想使用 i2c/I2S 协议。

    此致、
    Laszlo
  • RE: [参考译文] CD74HC4067:我可以一次性将 CD74HC4067用于输入和输出(单独的引脚)吗?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laszlo、

    当您正在寻找8:1时、您如何找到具有16:1的 CDHC4067?

    TI.com 开关搜索工具、您可以在其中筛选8:1的器件。  您对使用 TMUX1208有什么看法?  

    所有这些器件都是双向无源 FET 开关、这意味着数据或信号可以双向流动。  只要您的电压在建议的工作条件下、您就可以通过信号开关读取或写入系统中的任何器件。

    谢谢、

    Adam

  • [参考译文] CD74HC4067:我可以一次性将 CD74HC4067用于输入和输出(单独的引脚)吗?

    Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, TMUX1208
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/729914/cd74hc4067-can-i-use-the…

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:UART MUX 应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢。  它在服务器中使用。

    安东尼

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:UART MUX 应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    如果您的 UART 信号电压和带宽 处于建议的工作条件范围 内、并且您的系统可以处理~60 Ω 的串联电阻、 则 CD74HC4067可以工作。  

    大多数开关由于 速度较低而能够支持 UART 信号 、我们甚至还提供了新的开关 、例如 TMUX136 (2通道、2:1 多路复用器)。  遗憾的是、我们的产品系列 没有很多12:1多路复用器选项。  

    您正在尝试与使用如此多 UART…

  • [参考译文] CD74HC4067:UART MUX 应用

    Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, TMUX136
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/669602/cd74hc4067-uart-mux-appl…

  • RE: [参考译文] CD74HC4067:CD74HC4067

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4931861、

    在 CD74HC4067上放置300V 电压大于本数据表中规定的绝对最大电压、会损坏器件。

    您能否更详细地描述您尝试实现的应用。 可能有图吗?

    谢谢、
    Adam
  • [参考译文] CD74HC4067:CD74HC4067

    Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/690354/cd74hc4067-cd74hc4067

    器件型号:CD74HC4…
1 2 3 4 5 »