• [参考译文] TS3L501E:100/1000BASE-T 偏置和链路协商

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1464347/ts3l501e-100-1000base-t-biasing-and…

  • [参考译文] TS3L501E:TS3L501ERUAR

    Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201, TMUX4053, TPS1H000-Q1, TMUX6202
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1458344/ts3l501e…

  • [参考译文] TS3L501E:需要将系统 GND 连接到 PE

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1438381/ts3l501e-i-need-to-connect-the-system…

  • [参考译文] TS3L501E:寿命结束

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1442665/ts3l501e-end-of-life

    器件型号:TS3L501E
  • [参考译文] TS3L4892:TS3L4892

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1428918/ts3l4892-ts3l4892

    器件型号:TS3L4892
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TS3L501E:应用问题。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1422509/ts3l501e-application-issues

    器件型号:TS3L501E

    工具与软件:

    大家好、团队成员:

    使用 TS3L501芯片有几个问题…
  • [参考译文] TS3L501E:PI3L2500ZHEX

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1361918/ts3l501e-pi3l2500zhex

    器件型号:TS3L501E

    您好!

    TI 是否具有 LAN 开关可以支持作为 PI3L2500ZHEX 的2.5G…

  • [参考译文] TS3L501E:如何连接未使用的引脚

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1259152/ts3l501e-how-to-connect-the-unused-pins

    器件型号:TS3L501E

    大家好、

    关于 TS3L501ERUAR、有两个问题…

  • [参考译文] TS3L501E:TS3L501ERUAR 卷盘规格。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1293082/ts3l501e-ts3l501eruar-reel-specification

    器件型号:TS3L501E

    您好、团队成员:

    我是 TIJ 的 Raito…

  • [参考译文] TS3L501E:TS3L501E 应用问题

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1335662/ts3l501e-ts3l501e-application-ques…

  • [参考译文] TS3L501E:模拟开关和以太网模拟信号

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1333961/ts3l501e-analog-switch-and-ethernet…

  • [参考译文] TS3A27518E:TS3A27518ERTWR 用于交换千兆位网络信号

    Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1200168/ts3a27518e-ts3a27518ertwr…

  • [参考译文] TS3L501E:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1212050/ts3l501e-ibis-ami-or-spice-simulation…

  • [参考译文] TS3L501E:支持负以太网信号

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5L100
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1213284/ts3l501e-support-for-negative…

  • [参考译文] TS3L501E:TS3L501E 对以太网信号的电阻+电路建议

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5A22362
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1213222/ts3l501e-ts3l501e-resistance…

  • [参考译文] TS3L501E:在设计中使用 TS3L501E、内联以在两条以太网电缆之间切换。

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1220976/ts3l501e-using-the-ts3l501e-in-a-design…

  • RE: [参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。 感谢您的明确解释、这对我非常有帮助。

    BR

    David

  • RE: [参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1)是的、600MHz 是器件的线性带宽、因此这对于您的用例来说应该足够了。

    2) 100 Base T 的数据传输速率为100MHz、通过2线对实现。 这些对中的每一个都可以在周期的正峰值和负峰值处发送一个符号。 100MHz 是100Base T 的最终目标。鉴于此、我们可以对每行100MHz/4行(2对)/2个符号进行一些快速数学运算、每行= 12.5MHz…

  • RE: [参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。

    是的、您答对了、因为1000BASE-T 需要4条线路、图表只是简单地显示了连接方法。

    根据您的建议、  

    1. 对于最快的1000 Base T,每条线需要62.5MHz。

    带宽要求为2.5x3 ~= 190MHz 时为2.3倍

    >>这是否意味着 TS3L501E 的600MHz 带宽是每行以太网信号?

    >>对于100 Base…

  • RE: [参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    当级联器件时、插入损耗将翻倍。 因此、600MHz 带宽可降至~300MHz。 这对于最快的1000 Base T 每条线路需要62.5MHz 的情况来说是可以的。 尽管我很好奇您是如何使用两行代码来实现这一点的。 如果我没有错的话、1000BASE-T 需要从我看到的典型应用中获得4。
    考虑到通常情况下、建议将带宽要求提高3倍、因此62.5x3 ~= 190MHz…

  • RE: [参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。 我为我的应用更新了图表。

    e2e.ti.com/.../Multiple-Ethernet-Soures-Using-TI-Ethernet-MUX_5F00_DEMUX-application.pdf

    BR

    David

  • RE: [参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我不太关注您所解释的图表。 您能否向我发送一份您尝试实施的方案的方框图或原理图、以便我更好地确认它是否起作用?

    关于这些问题:

    说实话、我不是以太网设计的专家、因此我无法轻松自如地为您提供设计技巧、并告诉您1.5米长的带状光缆是否需要缓冲器。 不过、我可以告诉您有关开关本身的信息。 它通常不会对信号产生太大的影响、将其添加到电路中不需要添加任何变压器或额外的电路来减轻其影响…

  • [参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, DP83867IR, DP83822I
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/933970/ts3l501e-three…

  • RE: [参考译文] TS3L501E:此概念是否可用?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    虽然我绝不是一名设置以太网系统的专家、但我可以告诉您别人使用了什么。 通常、在以太网应用中、为了保持信号完整性并简单地偏置信号、我看到人们使用电压中心抽头变压器。  

    此外、我在 TI 网站上找到了一个应用手册、介绍如何偏置10/100 BASE T。对于1000 BASE t、您可以对额外的线路执行相同的操作。  

    2.1节中似乎有一些偏置示例。 信号在进入 TS3L501E…

  • RE: [参考译文] TS3L501E:此概念是否可用?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    感谢您的评论。  

    你是对的。 我将使用此开关 在服务器和 PC 之间连接/断开连接。

    TS3L501E 的建议运行条件高达5.5V。 关于偏置、是否添加串联电容器和上拉电容器(2.5V?) 足以偏置?

    谢谢你。

1 2 3 4 5 »