Hogan、您好!
我们有2个特定的 MIPI 开关。 它们都是5通道2:1 MIPI 开关。
TS5MP645 具有1.5GHz 的典型带宽
TS5MP646的典型带宽为3GHz、在下方您可以看到每通道2.5Gbps 时的眼图:
您的总吞吐量是9.9Gbps、还是每个差分对的吞吐量?
最棒的
Parker Dodson
爱德华多
在线路中添加 TS5V330后、由于源极和负载具有相同的阻抗、因此在电路板上不使用75欧姆电阻器时应该没有问题。 下面是我从另一个高速多路复用器 TS5MP646获取的 PCB 电路板布局指南、这些信息也很有用。
Dhiraj、
很多时候、数据速率表示为总吞吐量、但在选择开关时、您需要基于每个通道查看带宽/数据速率 以及调制方案。 您可以看到1000Base-T 总吞吐量 为1000Mbps、 但调制方案可 实现 4位/Hz、并且有4条数据通道。 这意味 着1000Base-T 的每通道/调制方案带宽为 62.5MHz。 62.5MHz x 每周期4位(Hz) x 4通道/通道= 1GHz
您能否确…
米莱纳
我们为 诸如 TS5MP645和 TS5MP646的 MIPI 摄像头开发了2:1开关、但 我目前没有 MIPI CSI2分离器。 您是否有更多的技术规格和/或您的需求图、我可以将这些图带回我们的产品开发人员?
谢谢、
Adam
谢谢 Adam、我现在要将其编入设计中、但我会注意回答:TS3DV642上的行为。
我还会投票决定在任何桶中使用什么、TS5MP646器件的替代封装如果不需要 PCB 上的微过孔/HDI 技术、那将是极好的、 但是、我当然无法告诉您、还有多少人/批量希望同样的东西能够保证封装和新的验证工作、因为它不再是芯片级器件。