• [参考译文] CC3220SF:供应商证书目录

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1417258/cc3220sf-vendor-certificate-catalog

    器件型号:
  • [参考译文] WL1837MOD:2015 DC 和2022DC 之间的裸片连接差异

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, WL1837MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1402908/wl1837mod-die-connection-difference-between-2015-dc…

  • [参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1375521/cc3220mod-cc3220mod

    器件型号:CC3220MOD

    工具与软件:

    尊敬的 TI 支持:

    我正在 开发的产品中使用 CC3220MODSF12MOBR 模块。 本产品将获得 ATEX 认证…

  • [参考译文] CC3235SF:器件卡在高功耗状态。

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3235MODASF, CC3235MODAS, CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1260318/cc3235sf-device-stuck-in-high…

  • [参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF12MONR 是否会精确替代 CC3220MODASF12MONR

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1287264/cc3235modasf-can-cc3235modasf12monr-will-be-exact-replacement…

  • [参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1298313/cc3220mod-cc3220mod

    器件型号:CC3220MOD

    我在 通过 IS ATEX 认证流程的产品中使用 CC3220MODSF12MOBR 模块。 我需要了解模块层压板上模块内部的电容器和电感器的尺寸…

  • [参考译文] CC3220MOD:用于高振动环境

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1296258/cc3220mod-use-in-high-vibration-environments

    器件型号:CC3220MOD

    您好…

  • [参考译文] CC3220MOD:CT 电压测量错误

    Other Parts Discussed in Thread: TLV9002
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1320211/cc3220mod-wrong-measurement-for-ct-voltage

    器件型号:CC3220MOD
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] CC3220MODA:需要使用隔离器隔离中性点

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, ADS1018
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1352701/cc3220moda-isolators-required-isolate-the-neutral

    器件型号…
  • [参考译文] CC3220MOD:是否存在频繁复位器件的风险?

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1230081/cc3220mod-is-there-any-risk-to-frequently-reset-the-device

    器件型号…
  • [参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 中的4MB 闪存

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220SF
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1211126/cc3220mod-4mb-flash-in-cc3220mod

    器件型号:CC3220MOD
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] CC3220MOD:CC3220MODS RoHS/REACH 要求。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1214508/cc3220mod-cc3220mods-rohs-reach-requirement

    器件型号:CC3220MOD

    大家好  

    查看 CC3220MODS、REACH 似乎不受支持。

    我们是否支持该功能…

  • [参考译文] CC3220MOD:引脚31 (RF_BG)和 GND 短接。

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1214629/cc3220mod-pin-31-rf_bg-and-gnd-are-shorted

    器件型号:CC3220MOD

    尊敬的专家…

  • [参考译文] CC3220MOD:带有 HTTP Post 的_SlNetAppEventHandler ()的行为

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1215471/cc3220mod-behavior-of-_slnetappeventhandler-with-http-post

    器件型号:
  • [参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3235MODASF 的后继产品

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204923/launchcc3220modasf-cc3235modasf-successor-for-cc3220modasf

    器件型号…
  • [参考译文] CC3220SF:sl_WlanGetNetworkList 返回 SLNETERR_WLAN_GET_NETWORK_LIST_EAGAIN 的原因

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1216144/cc3220sf-reason-for-sl_wlangetnetworklist-returning-slneterr…

  • [参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 是否支持 AP 模式下的 WPA3?

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1220736/cc3220mod-does-cc3220mod-support-wpa3-in-ap-mode

    器件型号:CC3220M…
  • [参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:串行闪存加密模式

    Other Parts Discussed in Thread: AES-128, CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1198392/launchcc3220modasf-serial-flash-encryption-mode

    器件型号…
  • [参考译文] CC3220MODA:5V 时的集电极开路输出是否正常?

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928310/cc3220moda-open-collector-output-on-5v-is-ok

    器件型号:CC3220MODA
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] CC3220MOD:是否有任何方法可以使用 Uniflash 使用一个国家/地区代码构建映像、在使用 WiFi 之前设置(不同)国家/地区代码、并且仍然具有有效的监管认证?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PTR、

    首先、您在 SWRU469文档中指向的 Uniflash 高级射频设置适用于 CC3x35器件。 如果在启动新项目时选择了正确的器件类型、则 CC3x20无法使用这些设置。

    在 CC3220MOD 射频认证有效性方面、使用 最新 SDK 中的服务包(包括通过软件更改国家/地区代码时的低级 PHY 参数)可以满足所有的美国/欧盟/日本认证要求。 此服务包包括用于适应…

  • RE: [参考译文] CC3220MOD:是否有任何方法可以使用 Uniflash 使用一个国家/地区代码构建映像、在使用 WiFi 之前设置(不同)国家/地区代码、并且仍然具有有效的监管认证?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清更改国家/地区代码也适用于 STA 模式。

    不过、我仍然想知道射频认证的有效性、例如法规合规性所需的特定于美国/欧盟/日本的 TX 退让。 据我了解、EU 和 JP 具有相同的2.4GHz 通道、但在低级 PHY 参数方面存在差异、因为频谱掩码的监管限制不同。 当通过 sl_WlanSet() API 更改国家/地区代码时,是否也正确设置此类低级 PHY 参数?

  • RE: [参考译文] CC3220MOD:是否有任何方法可以使用 Uniflash 使用一个国家/地区代码构建映像、在使用 WiFi 之前设置(不同)国家/地区代码、并且仍然具有有效的监管认证?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    国家/地区代码设置也将应用于 STA 模式、这一点很重要、因为如果设置不正确、CC3220可能会在使用国家/地区代码设置禁用的通道时无法连接到 AP。

    您应该能够将器件的国家/地区代码设置为"US"、因为它在允许的信道方面限制最大。 然后,一旦您的客户提供了他们的实际区域,您就可以使用 sl_WlanSet() API 在运行时更改国家代码。 在运行时更改国家/地区代码将产生与在固件写入时应用所选国家…

  • [参考译文] CC3220MOD:是否有任何方法可以使用 Uniflash 使用一个国家/地区代码构建映像、在使用 WiFi 之前设置(不同)国家/地区代码、并且仍然具有有效的监管认证?

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/930652/cc3220mod-any-way-to-build-the-image-with-uniflash-with…

  • RE: [参考译文] CC3200MOD:是否可以采用其他方法来使固件/闪存内容无法访问?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、不可以 如果您需要有效保护固件免受克隆、则需要更新到 CC3220MOD 或 CC3235MOD。

    1月

  • [参考译文] CC3200MOD:是否可以采用其他方法来使固件/闪存内容无法访问?

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/933787/cc3200mod-is-there-a-different-method-which-can-be…

1 2 3 4 5 »