• [参考译文] WL1831MOD:带有 AM67A Processor SDK (Linux 内核6.6.6.32)的 WiLink8 Linux 软件驱动程序(Linux 内核4.19.18)

    Other Parts Discussed in Thread: AM67A, WL1831MOD, CC3301, WILINK8-WIFI-NLCP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1414852/wl1831mod-wilink8-linux-software…

  • [参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD 802.11w (受保护管理帧)支持

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1416056/wl1831mod-wl1831mod-802-11w-protected-management-frame-suppo…

  • [参考译文] WL1831MOD:优化传输速度

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1430780/wl1831mod-optimization-of-transmission-spead

    器件型号:WL1831MOD

    工具与软件:

    团队成员、您好!  

    我的客户在使用 Linux 主机的情况下使用该设备…

  • [参考译文] WL1831MOD:蓝牙网状网络功能

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1394462/wl1831mod-bluetooth-mesh-capabilities

    器件型号:WL1831MOD
    Thread 中讨论的其他器件…
  • [参考译文] WL1831MOD:使用单根天线同时使用 WiFi 和蓝牙

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1259756/wl1831mod-concurrent-use-of-wifi-and-bluetooth-using-a-single…

  • [参考译文] WL1831MOD:WIFI 漏洞 CVE-2022-47522

    Other Parts Discussed in Thread: WILINK8-WIFI-NLCP, WL1831
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1263975/wl1831mod-wifi-vulnerability-cve-2022-47522

    器件型号…
  • [参考译文] WL1831MOD:中国 SRRC 认证

    Other Parts Discussed in Thread: WL18XX-CERTIFICATION, WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1274691/wl1831mod-china-srrc-certification

    器件型号…
  • [参考译文] WL1831MOD:WL1827MOD

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1289717/wl1831mod-wl1827mod

    器件型号:WL1831MOD

    大家好、我还有一个关于中国 SRRC 认证的问题。

  • [参考译文] WL1831:识别器件型号所需的帮助

    Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1831, WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1330316/wl1831-help-needed-identifying-the-part-numb…

  • [参考译文] WL1831MOD:解读温度等级和高温控制机制

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1248778/wl1831mod-interpreting-temperature-ratings-and-high-temp-control…

  • [参考译文] WL1831MOD:BD 地址和 MAC 地址

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1200608/wl1831mod-bd-address-and-mac-address

    器件型号:WL1831MOD

    您好!

    WL1831MOD…

  • [参考译文] WL1831MOD:具有较低波特率的 FW 文件

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831, AM3352
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1196248/wl1831mod-fw-file-with-lower-baud-rate

    器件型号:WL1831MOD
    Thread…
  • RE: [参考译文] WL1831MOD:连接问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请告诉我们以下内容  

    1.使用的固件版本  

    2.主机处理器和使用的平台  

    3.如果他们使用的是 Linux,则使用的是相同的内核版本

    4.实验的详细信息和指示问题的日志  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • [参考译文] WL1831MOD:连接问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928614/wl1831mod-connectivity-issues

    器件型号:WL1831MOD

    您好!

    客户正在审查我们云连接网关的硬件候选方案。

    可靠的连接对我们的产品至关重要,因此您可以帮助我们解决当前芯片面临的连接问题…

  • RE: [参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于 SDIO 和 HCI/UART 线路的数字链路、信号需要在-0.5V 至 VIO +0.5V 范围内。 如果违反此规定、则器件内可能会发生潜在的损坏。 这些引脚在器件内具有 ESD 保护、并且有可能被触发。 我们无法保证器件的可靠性、这种情况违反了该标准。

    谢谢、

    Riz

  • RE: [参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一点:我们没有在连接到 UART 输入 BT_HCI_RX_1V8的信号上实施串联分辨率,过冲/下冲更大:~0.7V。

    过冲形成的三角基极为6.5ns 宽。  

    问:如果在过冲/下冲期间短路违反是可以接受的,可以接受多少?

  • [参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD

    Other Parts Discussed in Thread: WL1831
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928581/wl1831mod-wl1831mod

    器件型号:WL1831MOD
    Thread 中讨论的其他器件:WL1831

    您好!

    通过检查…

  • RE: [参考译文] WL1831MOD:对您的问题的 EMC 测试问题答案

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到校准器命令有任何问题。 您能否提供请求审查的信息?

    谢谢、

    Riz

  • RE: [参考译文] WL1831MOD:对您的问题的 EMC 测试问题答案

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我忘记添加这个:-

    开始测试:
    校准器 wlan0 plt power_mode 打开

    预测试1 11n CH7:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0…

  • RE: [参考译文] WL1831MOD:对您的问题的 EMC 测试问题答案

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您的原理图供审核? 另外、您能否展示一张有关如何将射频电缆连接到模块输出端的图片? 测量期间也连接了天线。 您是否还能提供转储文件以便我们可以查看配置?

    谢谢、

    Riz

  • [参考译文] WL1831MOD:对您的问题的 EMC 测试问题答案

    Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877218/wl1831mod-emc-test-question-answer-to-your-question

    器件型号:WL183…
  • RE: [参考译文] CC3100MOD:Wi-Fi 模块只能运行17、500小时

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit、

    您的应用是什么? 因为我无法想象这样的应用、在这种应用中、您将会在如此长的时间(80%的时间)内启用 TX。 我不知道这是否可能、当器件连接到基础设施 AP 时、传输频率如此之高。 使用收发器模式的情况下。

    这种 PoH 限制源于芯片内硅树脂功率放大器的耐久性。 此外、还针对较差情况(85°C)规定了相应的值。 对于较低的温度、预期 POH 值将更高…

  • [参考译文] CC3100MOD:Wi-Fi 模块只能运行17、500小时

    Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3200, CC3120, CC3100, CC3135, WL1831MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/878004/cc3100mod-wi-fi-module…

  • RE: [参考译文] WL1831MOD:基于 am3358的定制板中 uart5的 wl1835蓝牙配置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/886090重复

    那么、正在关闭...

    谢谢

  • RE: [参考译文] WL1831MOD:基于 am3358的定制板中 uart5的 wl1835蓝牙配置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari

    非常感谢您的回复。

    在运行 CMD 时、我已经验证了引脚多路复用器对于电路板是否正常

    Echo AA >/dev/ttyS5 

    此时、我在 UART Tx 引脚上获得"AA"数据。

    在运行 BluetopiaPM 时、RTS 引脚状态从高电平变为低电平。

    但 CTS 始终保持高电平。

1 2 3 4 5 »