大家好,我在调试1227的芯片,目前要使用到一个1227芯片内部硬件自动关断PWM的功能,根据手册描述,可以通过GIOB[2]对HET2的PWM进行自关断,
本人调试的底层都是使用HalcodeGen软件自动生成,上面的功能在HalCodeGen软件中也有相应配置,如下图
通过查看手册里相关功能的描述很少,如下:
目前正在调试这个功能,但一直无法通过GIOB[2]输入的电平对HET2的PWM输出进行关断控制。
目前,本人的做法是,
1、程序跑以来后,PWM一直输出一个固定占空比和周期的PWM波…