• TMS570 0914 FLASH 刷写问题

    各位大牛,你好

    我在使用CAN刷写的时候出现一个问题不能理解, 通过Debug口重新刷写boot程序后,点击运行,然后直接通过CAN 来刷写app程序是成功的。但第二次接着刷写或者重新上电刷写app都不成功,请问会是什么原因呢?

    另外在出现这个问题时候发现FMSAT寄存器0x30, Invalid data 故障是什么意思呢? 这个Invalida data 哪里来的,对比了 在调用库文件刷鞋驱动时候要刷写数据是没有区别的。

  • 在使用F021 Flash API时操作TMS570时 出现系统时不匹配的问题

    大家好,

    我在使用F021库操作flash的时候,进行flash擦/写操作时,按照说明文档给的步骤,第一步应该是初始化flash的bank,调用API:Fapi_initializeFlashBanks()。但是在进行这一步的时候,出现了错误,详情如截图所示。返回了错误:Fapi_Error_InvalidHclkValue (failure: System clock does not match specified wait value)。

    但是很奇怪的是,明明是一模一样的程序,之前配置好之后也一直正常使用…

  • Fapi_issueProgrammingCommand() 的使用

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    hi there,

    Fapi_issueProgrammingCommand() 使用Fapi_AutoEccGeneration模式,请问使用Fapi_AutoEccGeneration模式时候参数pu8EccBuffer和u8EccBufferSizeInBytes需要设置吗?

    thanks

  • RE: TMS570LC4357内部flash读写问题

    你好,你开发板芯片型号是TMS570LS43X系列,我用的芯片是TMS570LC43X系列的,这有区别吗?

  • RE: TMS570LC4357内部flash读写问题

    我们现在是这样的,我们的程序通过仿真器直接下载到芯片FLASH的bank0了,从bank0的起始地址到bank0的某某地址为我们的代码,这部分地址有数据我理解,但是除了代码地址段,其他地方也随机分布着一些数据,而且我现在是要通过烧录的代码去操作bank1,bank1一上电它里面的数据是下图这样的,并不是全FF,bank0的非代码区也并不是全FF,这种现象是否正常?

  • RE: TMS570LC4357内部flash读写问题

    你好,我是用的 F021 FLASH API (02.01.01)进行flash调试的。

    其中,Flash Bank Sector Enable Register (FBSE) =  0x00000400;Flash Bank Protection Register (FBPROT) = 0x00000001;

    下面图1为写FLASH的代码:

    图2为擦FLASH的代码:

    请问哪里配置还有问题吗?flash上电部分地址有数是正常现象吗?有数的地方应如何擦除呢?

  • TMS570LC4357内部flash读写问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

    各位大神!我在调试TMS570LC4357内部flash时,发现flash的bank0和bank1一上电内部就随机分布一些数据,这些有数据的地址无法正常擦除和写入数据,我目前想操作bank1,但上电有数的地方我无法操作,请问这个问题怎么解决?

    麻烦各位大神指点!

  • flash ecc检测

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    你好,我想咨询一下,我用safety diagnostic library初始化了flash的ecc功能,库中有函数或者有其他办法可以软件触发ecc错误使esm模块响应吗?SL_SAELFTEST_FLASH函数可以通过参数设置实现触发ecc的错误码?

    我使用的是RM48的开发板,HALCOGEN生成的驱动库,添加了safety diagnostic library

  • 操作TMS570读写片内flash函数时,写进去和读出来的不一致?

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

    如下图所示,我写进去的数据是全是1(共1024个),但是读出来的数据却全是0,一开始 我怀疑是写进去的没成功,但是通过取址操作是可以看到写入的地址是已经变1了,所以是不是这个官方的读写函数有问题啊?还是说我哪里操作有误?

    为了验证是不是写入成功的,通过以下取址操作证明了写入是成功的

    所以感到很奇怪啊?

  • tms570ls0714 flash ram CCS 全局变量地址

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    我使用tms570ls0714芯片,定义了一个全局变量并赋初值用CCS编译后,那这个变量在flash中的地址及ram中的地址有什么计算关系没有?

  • 570 FEE模块block size问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    用HALCOGEN配置FEE的时候有个block size,以前做C2000理解的block size代表含有几个扇区,现在这个是什么意思,block size默认配置8位代表什么意思,后面的data sets什么意思

    还有一个问题在HELP TOPIC看到的例程,有格式化某个block的API TI_Fee_InvalidateBlock(BlockNumber); 也有格式化整个ban7的API TI_Fee_Format…

  • 能用JTAG协议对TMS570LS1113的内部flash进行读写操作吗?

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

    能用JTAG协议对TMS570LS1113的内部flash进行读写操作吗?

  • tms470mf04207 Bootloader Flash擦除不成功

    4207只能使用 F035API么? 

    执行代码为

    Erase_flag = Flash_Erase_Sector_B((UINT32*)START_ADDRESS,4,FLASH_CORE0,FLASH_SECT4,40,(FLASH_ARRAY_ST)FLASH_CONTROL_REGISTER_ADDRESS);

    START_ADDRESS = 0x20000 

    要擦除bank0 的Sector4 ,大小随便写的 

    FLASH_CONTROL_REGISTER_ADDRESS = 0xFFF87…

  • CCS7.2烧软件报错

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    大家好,我用CCS7.2烧写程序时出现如下错误:

    红色部分的字为:

    CortexR4: Error: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle                       the board…

  • EEPRoom读写问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1225

    在使用F021 API 对TMS570LS1225的EEPRoom进行读写的时候发现只有先写入数据才可以读出来数据,但是一掉电读取的数据都变为0,不知道是什么原因。调用api初始化函数时不知道会不会格式化EEPRoom,以下是初始化函数和调用的函数:

    void epp_init(void)
    {
    /* Initialize FEE. This will create Virtual sectors, initialize…

  • RM42L432 写E2PROM失败

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    我在应用RM42L432时,遇到用F021 Flash API 写E2PROM失败。(在写之前已经成功擦除了E2PROM的Sect 0)

    代码如下:

    void e2prom_program(void)
    {
        uint8_t dbuf[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
        uint8_t eccbuf[2] = {0, 0};

        Fapi_StatusType oReturnCheck = Fapi…

  • tms470MF04207 bootloader 后 跳转到0x10000 报Usage_Fault(),是何问题?

    Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF04207

    我用tms470MF04207  boot程序在bank1中sector0中,把app写入了bank0中的sector3(0x10000)中

    用((void(*)(void))App_start_Address)();执行跳转,后报Usage_Fault()

    请问 我是否有什么地方设置不对,还是哪的问题? 

    我自己写的项目,直接用的F035的API。 只用了擦除和写入。

  • tms470mf04207 bootloader cmd与intvecs 如何设置

    我用4207 编写的bootloader程序  

    bootloader程序VECTORS放在了0x0到0x100里  执行程序放在了bank1的0x80000 开头了 

    主程序VECTORS放在了0x10000到0x10100中,程序放在了0x10100开头 

    两个工程的CMD修改了,但是两个程序的sys_intvecs.asm没有修改

    现在boot完能够跳转到绝对地址0x10000,但跑起来就会进入_Usage_Fault()中

    请问两个程序的sys_intvecs.asm需要配置么,该如何配置?

  • RM48L930芯片的内部仿真EEPRAM与FLASH相比到底有什么优点?

    在开发中发现,这个仿真EEPRAM的操作基本跟内部FLASH一样,包括写入前要按照擦除,可以按照字节读取等等,那么请问:这个EEPROM和内部flash的区别主要在哪儿?

  • CCS 如何加快debug程序速度?

    CCSdubug程序时,flash擦除的时间过长(两分钟),如何设置可以加快?

  • TMS570ls3137 UART加载

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

       TMS570LS3137选用串口加载的时候,是不是一定要用GPIOA7来使能加载模式呢?用其他的GPIO可以吗?比如说GPIOA1,A2等。如果可以的话我需要改官网的bootloader的哪个部分呢

  • TMS570的FLASH201操作函数

    根据FLASH201的reference guide文件中的擦除的流程来操作flash,调用API的函数后,程序就跑飞了。并且例程中的操作也是这样写的,那我的操作步骤应该没有问题。但是程序为什么会跑飞呢?求大神解答Ծ‸Ծ

  • FLASH编程

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    论坛的各位,大家好:

          我们需要对FLASH进行二次编程,使用TI提供的API函数,但是在使用API函数却出现了问题。我们使用的是RM48芯片。  如下

    首先选择API库

    2. 连接时出现下面问题

    这是怎么回事? 

  • RM42L432的模拟EEPROM能以word为单位擦除?

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    Hi

    1、在RM42L432的manual中,4.1.2项 FEE模块的描述中 有erasable by the  world while the flash is erased by sector

    2、在网络资料TI Hercules开发实战手册中第43页,明确说BANK7可以用word为单位擦除

    但是在F021的API中,Fapi_FlashStateCommandsType没有发现word为单位的命令。

    所以想…

  • RE: F021 Flash API该怎么用,怎么没法在TI网站找到教程

    Hi gaoyang,

    这个建议好,后续可以整理一份文档出来。

    今天刚好跟同事聊到这个话题,这里借花献佛,以LS0432举例简述F021 Flash API的使用步骤,使用HalCoGen生成底层驱动后,修改如下位置:

    1. Sys_startup.c 里增加函数_copyAPI2RAM_()的调用;

    /* USER CODE BEGIN (75) */ _copyAPI2RAM_(); /* USER CODE END */ /* call the application…
1 2