This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无论您是 MSP430 的设计老手,还是初涉 MSP430 应用设计,8 月 30 日到 9 月 16 日,快来分享您认为对您设计有用的资料文档!每一位分享者将获赠一块 MSP430 LaunchPad + MSP430 电容触摸 BoosterPack 。
我们期待您的给力分享!
希望 TI 官方 MSP430 社区为大家提供一个学习、分享的平台!
我是个懒人,有时想听歌却不想伸手去打开音箱电源,于是用430做了个自动开启音箱电源的东西,通过电脑的USB口供电。
通过MSP430G2231的ADC通道0每隔一段时间连续采集音箱输入信号的一个通道,把采集的信号算出平均值判断当前是否有音源输入,如果有,通过P1.7控制可控硅打开音箱的电源,如果没有,则关闭音箱电源。为了适应不同噪音条件下应用,还加一个较正按键,采集没有声音时的信号作为开启电源门限值。
奉上程序见附件。
我是在参加TI电子设计竞赛时开始学习MSP430单片机的,虽然有一些单片机的基础,但是MSP430单片机与其他的单片机还是有些不同的。刚开始编程的时候经常犯一些低级错误,有些错误自己看着都发笑。这篇文章提到了学习MSP430单片机会经常犯得问题,使我很快掌握了MSP430单片机。我认为这篇文章对于那些MSP430的初学者会有很大帮助,减少他们在编程时犯得错误,从而防止因编程不成功而丧失对MSP430的学习。
www.deyisupport.com/.../232.aspx
另外,这里还有一篇文章,是对铁电的部分介绍,因为要参加TI全国邀请赛,而MSP430FR5739是开发平台,我就在准备参加邀请赛时学了一下。这篇文章很好的介绍了铁电的特殊性,对于初学铁电的人会有些帮助的。
见附件。
我是一名大三的学生,今年有幸经过暑假的培训并参加了湖南省TI杯电子设计竞赛,在备战大赛的过程中不断摸索TI的LaunchPad,当时采用的是MSP430G2553这款单片机,也搜集了很多资料,自己也原创了相当数量的资料。
总想找个机会写下自己的一点心路历程,但是总是没有一个合适的平台,这次正好看到此贴,就写下来吧。
首先,要学习LaunchPad最好的资料就是TI官网给的资料,以下我先总结下TI的各种详细资料的连接
(1) MSP430 LaunchPad 超值系列开发套件http://www.ti.com.cn/tool/cn/msp-exp430g2
这里有编译环境的指南、LaunchPad的指南、触摸板的指南等等好的资料,如图:
(2) Code Composer Studio编译环境的下载地址
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCS
(3) MSP430G2553的Code Example这是非常好的参考例程
http://www.ti.com.cn/product/cn/msp430g2553,如图
最重要的其实是这页的上边有一份G2系列的User Guide。这是最好的编程参考文档。
然后我想分享一下MSP430G2 UserGuide 的中文翻译的文档,打包见附件MSP430x2xx 系列中文指导.rar这个文档是将UserGuide原文翻译成中文的,方便那些英文不好的开发者。
最后附上我在学习LaunchPad中搜集到的很好的资料,基本是写的很好的源代码,每个都对我启发很大。
(1) ADC_单通道.rar
(2) ADC_双通道.rar
(5) 控制多路PWM输出.rar
(6) MSP430_定时器A的使用(含OUTMOD模式详解及运用).doc
最最后,附上MSP430的程序大集合,两个大包,里边的代码都是非常优秀,非常有参考价值的!大家细细品味!
(1) MSP430 程序集合.rar
(2) 430g2553程序模块.rar
注:以上所有超级链接都来自百度网盘,直接点击就可以下载,亲测。
本人使用msp430制作的一个多功能万年历 以上图片是还没做好的作品 (还在更新完善中)
还有学习mcu多年总结出的msp430寄存器文档一份 都拿出来贡献大家。。。(文档也在不断完善中)
打算分享的资料本来很多,可是不知道添加附件是怎么一次添加多个附件了,只好一个一个来分享了,我先分享能上传的(发现稍微大点的还上传不上去),然后重点讲讲其中我认为最有用的
下面这个文档,内容很丰富完整,包括硬软件设计,整个系统设计,实验数据,实验心得,程序以及电路图。这个文档介绍了一个基于MSP430的智能小车,主要内容是制造一个计算机控制的机器人在一间平面结构房子模型里运动,找到一根蜡烛并尽快将它熄灭,这个工作受多个因素影响,它模拟了现实家庭中机器人处理火警的过程,那个蜡烛代表家里燃起的火源,机器人必须找到并熄灭它。设计一个自主控制的机器人,在一套平面结构的模拟的房子里运动。
这是系统整体设计图
下面是硬件电路图的一部分
最后是实物图
这个智能机器人小车制作主要涉及到单片机开发,机器人组成和原理,电机与驱动,传感器知识,程序算法设计等。内容很典型,也非常实用,重点推荐给大家看的就是这个!
还分享一篇实用的文档,基于MSP430单片机的MP3播放器设计。以MSP430F149作为核心控制器和VS1003音频解码器为基础,设计了一种带SD卡的MP3播放器,给出了MP3播放系统的硬软件设计。在硬件设计上解码器与存储器分离,增加存储容量,极大地方便了应用,同样节省了成本。
下面是MP3播放器整体系统框图
MSP430F149最小系统图
本文从软硬件两方面系统地介绍了 MP3 播放器设计原理及过程。本着低成本 、 实用性的原则 , 设计了一种解码器与存储器分离的 MP3 播放器 , 并且可以流畅地播放出高音质的 MP3 文件 。 同时 , 该系统还可以利用多余的 I / O 口 , 只要适当增加少量硬件开销和添加相应代码 , 即可以在此系统基础上方便地增加如电压
测量、频率测量、温度测量等功能,真正做到一机多用。
呵呵,所以,我将这篇文章推荐给大家,能够学到很多东西。
还分享一篇实用的文档,基于MSP430单片机的MP3播放器设计。以MSP430F149作为核心控制器和VS1003音频解码器为基础,设计了一种带SD卡的MP3播放器,给出了MP3播放系统的硬软件设计。在硬件设计上解码器与存储器分离,增加存储容量,极大地方便了应用,同样节省了成本。
下面是MP3播放器整体系统框图
MSP430F149最小系统图
本文从软硬件两方面系统地介绍了 MP3 播放器设计原理及过程。本着低成本 、 实用性的原则 , 设计了一种解码器与存储器分离的 MP3 播放器 , 并且可以流畅地播放出高音质的 MP3 文件 。 同时 , 该系统还可以利用多余的 I / O 口 , 只要适当增加少量硬件开销和添加相应代码 , 即可以在此系统基础上方便地增加如电压
测量、频率测量、温度测量等功能,真正做到一机多用。
呵呵,所以,我将这篇文章推荐给大家,能够学到很多东西。
我分享的是MSP430F149 的开发板LT-1B的例程,接触430也近一年了,照着开发板学,依葫芦画瓢,从不会到熟练。我不敢说开发板的用处有多大,但对于一个初学者,真的可以少走很多弯路,因为有了开发板,基本不用考虑硬件问题,只需一心一意搞软件,一步步熟悉对MSP430的操作,这样不用一个月,你也基本会用了。我就是这么走来的,仅献给MSP430的初学者共勉!
另分享一个集合了msp430大部分入门资料的帖子http://bbs.eeworld.com.cn/thread-237707-1-1.html
我是一名学生,对电子设计竞赛方面非常有兴趣,希望能够在这里学到东西,也希望获得这个机会好好努力学习下。
不过我现在只属于是入门者,所以目前所浏览的文档多数是入门的,有着启蒙作用:
MSP430 LaunchPad 官方简介:http://www.ti.com.cn/tool/cn/msp-exp430g2
MSP430系列单片机实用C语言.pdf:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/24488386.html
MSP430单片机基础与实践.pdf:
在ti官网上找到的用户手册 也没有什么资料书 都靠它的 http://www.ti.com/litv/pdf/slau208k 可以说是入门导师吧 附件怎么传不上来啊
主要来支持一下,要是能将430BOOST-SENSE1 换成430BOOST-C55AUDIO1试用那就更给力了:)
分享一份Elprotronic的文档,描述了MSP430的JTAG/BSL连接器,个人感觉很有用,可以避免初学画线路板时出错。之前看利尔达仿真器的说明书,包括ti的JTAG应用笔记,都没将14脚JTAG接口描述到位,导致画PCB出错,好在反过来在另一面焊接可以将就一下。
对于所有设计者来说,开发平台是很重要的一部分。这是一个TI的设计软件地址下载。MSP430设计软件。
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430ware/latest/index_FDS.html
秦龙老师编的基于430的C语言设计经典教程,我觉得本书最大的特点就是实例多,一些典型的应用都有涉及。其提供的源码也具有很好的可读性和可移植性,绝对是学习430不可多得的教材。在此与大家分享。
不知道有没有和前面的网友重复,我发一个我认为很好的系列文章。文章作者以一个初学者的角度,深入研究了MSP430单片机的常用外设,并编写了对应的程序库,详细介绍了应用方法,是不可多得的可以由浅入深的学习材料。很多人从51单片机转来,非常希望尽快了解MSP430与51的异同之处,这则教程正好满足次方面的需求。具体的内容需要读者细细品味,希望对使用MSP430单片机的朋友有帮助。
使用msp430做了两个项目了,一个是计数器带PROFIBUS-DP接口,一个是皮带秤,感觉很不错!
项目都是使用C语言开发的,对于编译器针对器件的特性从编译器手册了解了不少,感觉获益很大!
现在把手册传上来,是TI官方的英文版!
接触430有一段时间了,最初学的时候是F149,跟着视频一步步学下来了。后来拿到launchpad,在网上找了些资料,很快就入门了,现把自己认为有用的资料分享出来。
先拿到板子,当然是看说明书,上面有列的网站,www.ti.com/launchpad,上面有很多相关的介绍和例程等。可以通过这个网站了解launchpad,有个大致了解。
我认为学习中最有用的资料莫过于datasheet和user guide两个文件(见附件),datasheet方便查阅电路图及相关器件资源,user guide则详细介绍了各模块、寄存器用处、设置等。
其他的资料就是逛论坛找了,deyisupport社区有很多总结的帖子,比如launchpad大讲堂www.deyisupport.com/.../6046.aspx, 其他论坛比较好的有eeworld,上面很多志同道合的人在分享launchpad相关的资料。
不知道怎么添加多个附件,悲催。
MSP430很适合电池供电情况下的创作,而自己平时想做一些有想法的作品最后都常常会以9V的电池供电,而MSP430不管是速度还是耗电都很理想啊!以后做单片机实验这绝对是很好的选择,非常想用这款单片机!不管对于初学者还是学过51和AVR的都可以学这个,自己做的项目上面只要是对处理器要求不是很高的也都能用这个啊。
首先当然是官网资料:http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/zhcb003g/zhcb003g.pdf
再推荐一个国内算是人气比较多的一个交流网站,在上面问问题要比直接google或者百度知道要靠谱一点,不妨去注册一下:http://www.Microcontrol.cn
然后是初学者必看的资料,MSP430相对的实验教程,这个教程很好,把所有实验的原理和实施步骤也都一步步讲解了,所以很适合新手一边做一边看,这样进步很大,不会说看完资料什么都没看懂,我自己就是看这个的!很实用的!
还有一个也是实验教程,这个很正规,是国内老师专门做的,西安电子科技大学测控工程与仪器系的老师出版的,也算是官方指导之一了吧可以省去不少歪路,里面全部都是从最基础开始讲,所以讲得很细,想做什么实验就看哪章,学起来真的很方便~
再写一个很简单的实验,P1.0口的方波输出,使用MSP430真的很好,耗电可以做到很低很低,实验内容如下:
#include <msp430x14x.h>
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止看门狗WDT,不使用内部看门狗定时器。
P1DIR |= 0x01; //设置P1.0口方向为输出。
CCTL0 = CCIE; //设置捕获/比较控制寄存器中CCIE位为1,CCR0捕获/比较功能中断为允许。
CCR0 = 50000; //捕获/比较控制寄存器CCR0初值为50000。
TACTL = TASSEL_2 + MC_2; //设置定时器A控制寄存器TACTL,使时钟源选择为SMCLK辅助时钟。
_BIS_SR(LPM0_bits GIE); //进入低功耗模式LPM0和开中断
}
实际测得在方波输出时MSP430只要进入低功耗,这样就算加上方波,方波输出口连接LED,电阻接地,芯片全部功耗也不超过10MA,减去LED的功耗芯片功耗就更少了,相比之下51单片机芯片自己的功耗就稳定在30MA,还不带负载,对于使用电池供电的小板这个差距真的很大很大啊!
最后非常非常希望能拿到一块MSP430的板子,我对那个电容触摸屏要疯了啊啊!!!太漂亮了!!一定要给我一块啊!没有开发板单给一块触摸屏也好啊!!!拜托了!
学芯片的女生很少很少吧应该~求看在小女学习真的压力很大的情况下支援小女一块开发板以示鼓励吧~感谢TI公司里面的大哥小弟!我一直学的只有51系列单片机,课上看到之后感兴趣的,自己做了些实验,在寝室里面轰动一片哦!!但是这个MSP430明显要更加强大而且更小巧,很适合我现在做的智能门锁的项目,可以长时间靠电池供电,所以拜托了给我一个吧~
http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/zhcb003g/zhcb003g.pdf 官方网址,TI官网的芯片资料
我这里有一个中文版的family use guide,我觉得很不错!大家可以下来看看,其他就是百度文库有很多很多按照实验例程分节的资料,family use guide我用附件上传不了太大了,刚刚起步做实验的同学可以来看看哦百度文库吧,帮助很大的,比看英文要省力多了,然后是把百度文库的网址分享给大家~:
http://wenku.baidu.com/view/c5291d22aaea998fcc220ef0.html
http://wenku.baidu.com/view/b1d7542e453610661ed9f4f3.html
http://wenku.baidu.com/view/cd8ef7ea998fcc22bcd10da9.html
我在学习MSP430的时候,有篇《MSP430F常用模块应用》对自己编程方面大有提高,特别推荐这个文档,本来想再分享一些自己其他430资料,但不知道怎么上传更多的附件啊,以后再传吧
学习MSP430,基础好的话当然就不怕了,基础不好的还是扎扎实实来吧~~传一个430F2的手册吧~~当时做一个zigbee的项目时,主要看的就是这个手册,感觉对新手来说用处还是很大的
入手MSP430不久,还算新手。
分享一下MSP430的示例程序,开发程序时,用户手册和这些示例程序结合起来看,能对各个模块的配置语句快速上手,节省很多时间,还可将内部各时钟输出,方便调试测试,等等。
学习使用430芯片,高手当然就不说了,想我们这种新手来说,还是扎扎实实来比较好,这里发一个430F2XXX的手册吧~~当时做一个zigbee的东西时,有什么不懂得都是从这上面找到问题的答案的~~希望可以拿到一个获赠机会
MSP430 教学光盘
TI官方出的视频教程,呵呵。。希望对大家能有所帮助。。
链接是这个:
以下是资料内容简介:
Chapter 1 Introductory Overview
Chapter 2 Software Development Tools
Code Composer Essentials v3: Overview
Composer Essentials v3: Creating a project
Code Composer Essentials v3: Code Debugging
Code Composer Essentials v3: Laboratory
IAR Embedded Workbench™
Chapter 3 Hardware Development tools
Chapter 4 MSP430 Architecture
Chapter 5 Device Systems and Operating Modes
Chapter 6 General Purpose Input/Output
Chapter 7 Timers
Description of clock signals
Laboratories
Chapter 8 LCD Controller
Chapter 9 Data Acquisition
Introduction
Operational Amplifiers
A/D Conversion Introduction
SAR ADC
SD ADC
Comparator-Based Slope ADC
Comparator_A
Chapter 10 Digital-to-Analogue Conversion
Chapter 11 Direct Memory Access (DMA)
Chapter 12 Hardware Multiplier
Chapter 13 Flash Programming
Chapter 14 Communications
Introduction
USART Module
USCI Module
USI Module
Chapter 15 Advanced Laboratories
RoboSapien powered by MSP430
RF link using the eZ430-RF2500
MSP430 assembly language tutorial: MSP430 CPU
MSP430 assembly language tutorial: MSP430X CPU
MSP430 assembly language tutorial: Instructions
MSP430 assembly language tutorial: Creating an assembly project with CCE
O(∩_∩)O哈哈~。。。大家看到那么多英文名称标题是不是吓到了。。。
没关系。。。链接里面提供下载的是PPT文档。。不是英文学习视频。。
互联网那么强大。。咱瞧不明白。。不是可以搜索翻译么。。。
呵呵。。希望能帮到大家吧。。。
//TMP006在I2C总线通讯时的地址
#define TMP006_ADDRESS 0x40 //7位串行总线从机地址
//TMP006含有5个16 bit的寄存器
//只有配置寄存器是,可读,可写的,其他都是只读的
#define VOBJECT_REG 0x00 //传感器电压寄存器
#define TEMPERATURE_REG 0x01 //温度寄存器
#define CONF_REG 0x02 //配置寄存器
#define Manufacturer_ID_REG 0xFE //制造商ID寄存器 5449h
#define Device_ID_REG 0xFF //设备ID寄存器 0067h
//配置寄存器相关位的定义
//Bit [15] RST: Software reset bit
#define TMP006_NO 0<<15 //正常运作,此位自我清除
#define TMP006_SR 1<<15 //软件复位
//Bits [14:12] MOD[2:0]: Mode of operation
#define TMP006_PD 0<<12 //掉电
#define TMP006_MOD 7<<12 //传感器和环境的连续转换
//Bits [11:9] CR[2:0]: ADC conversion rate
#define TMP006_CONVERSION_RATE_4 0<<9 //转换速率
#define TMP006_CONVERSION_RATE_2 1<<9
#define TMP006_CONVERSION_RATE_1 2<<9
#define TMP006_CONVERSION_RATE_0_5 3<<9
#define TMP006_CONVERSION_RATE_0_25 4<<9
//TMP006��I2C����ͨѶʱ�ĵ�ַ #define TMP006_ADDRESS 0x40 //7λ�������ߴӻ���ַ //TMP006����5��16 bit�ļĴ��� //ֻ�����üĴ����ǣ��ɶ�����д�ģ���������ֻ���� #define VOBJECT_REG 0x00 //��������ѹ�Ĵ��� #define TEMPERATURE_REG 0x01 //�¶ȼĴ��� #define CONF_REG 0x02 //���üĴ��� #define Manufacturer_ID_REG 0xFE //������ID�Ĵ��� 5449h #define Device_ID_REG 0xFF //�豸ID�Ĵ��� 0067h //���üĴ������λ�Ķ��� //Bit [15] RST: Software reset bit #define TMP006_NO 0<<15 //������������λ������� #define TMP006_SR 1<<15 //�����λ //Bits [14:12] MOD[2:0]: Mode of operation #define TMP006_PD 0<<12 //��� #define TMP006_MOD 7<<12 //�������ͻ���������ת�� //Bits [11:9] CR[2:0]: ADC conversion rate #define TMP006_CONVERSION_RATE_4 0<<9 //ת������ #define TMP006_CONVERSION_RATE_2 1<<9 #define TMP006_CONVERSION_RATE_1 2<<9 #define TMP006_CONVERSION_RATE_0_5 3<<9 #define TMP006_CONVERSION_RATE_0_25 4<<9 //Bit [8] EN: DRDY enable bit #define TMP006_DRDY_D 0<<8 //DRDY���� #define TMP006_DRDY_E 1<<8 //DRDYʹ�� //Bit [7] DRDY: Data ready bit #define TMP006_DRDY_P 0<<7 //æ #define TMP006_DRDY_R 1<<7 // //���Գ������õ���һ�ݡ�MSP430_SWI2C_Master.c�����ļ���MSP430��IOģ���I2C���� /**************************************************************************** * ������: * ���룺 * ����: * ����: * ************************************************************************/ void Write_TMP006(unsigned char Reg_Address,unsigned char * data) { unsigned char TxData[3]; TxData[0]=Reg_Address; //�Ĵ�����ַ TxData[1]=data[0]; //�Ĵ���ֵ MSB TxData[2]=data[1]; //�Ĵ���ֵ LSB MSP430_SWI2CMST_writeBlock(TMP006_ADDRESS,3, 0,&TxData[0]); } /**************************************************************************** * ������: * ���룺 * ����: * ����: * ************************************************************************/ void Read_TMP006(unsigned char Reg_Address,unsigned char *RxData ) { unsigned char TxData[2]; TxData[0]=Reg_Address; //��ַָ�� MSP430_SWI2CMST_writeBlock(TMP006_ADDRESS,1, 0,&TxData[0]); MSP430_SWI2CMST_readBlock(TMP006_ADDRESS,2, RxData); } /**************************************************************************** * ������: * ���룺 * ����: * ����: * ************************************************************************/ void Init_TMP006(void) { unsigned char RxData[2],TxData[2]; unsigned int confg=0; //д���üĴ��� confg= 0x8000; TxData[0]=(unsigned char)(confg>>8); //MSB TxData[1]=(unsigned char)confg; //LSB Write_TMP006(CONF_REG,&TxData[0]); //�����üĴ��� Read_TMP006(CONF_REG,&RxData[0]); //������ID�Ĵ��� 5449h Read_TMP006(Manufacturer_ID_REG,&RxData[0]); //д���üĴ��� //MSB confg= TMP006_MOD |//�������ͻ���������ת�� TMP006_CONVERSION_RATE_0_25 | TMP006_DRDY_D; //DRDY���� TxData[0]=(unsigned char)(confg>>8); //LSB TxData[1]=(unsigned char)confg; Write_TMP006(CONF_REG,&TxData[0]); //�����üĴ��� Read_TMP006(CONF_REG,&RxData[0]); //������ID�Ĵ��� 5449h Read_TMP006(Manufacturer_ID_REG,&RxData[0]); //�豸ID�Ĵ��� 0067h �����Ҷ�������Ȼ��0X07FF ��֣��������������� Read_TMP006(Device_ID_REG,&RxData[0]); } typedef union { unsigned char ucdata[2]; unsigned int uidata; }_ui2uc; float Read_TMP(void) { unsigned char RxData[2] ; _ui2uc ui2uc; float temp=0; //������ID�Ĵ��� 5449h Read_TMP006(Manufacturer_ID_REG,&RxData[0]); do { //�����üĴ��� Read_TMP006(CONF_REG,&RxData[0]); }while((RxData[0]&0x08)!=0x08); // Read_TMP006(TEMPERATURE_REG,&RxData[0]); ui2uc.ucdata[1]=RxData[0]; ui2uc.ucdata[0]=RxData[1]; temp=(ui2uc.uidata>>2)*0.03125; return temp; }
我分享的这个资料对于初学MSP430的新手应该非常合适,我也是看着这个资料一点点学的,感觉还不错,这资料就是前段时间TI教室里用的讲解资料:TI精品课程——采用MSP430 LaunchPad启动开发工作。
这个课程资料详细介绍了MSP430的应用和内部的各个模块功能,有定时器、中断、IO口、比较器、CPU的时钟、串行通信接口、基于grace界面简化开发等等,还介绍用于开发的软件CCS。学习完之后,对MSP430处理器有了初步的了解,可以完成基于 LaunchPad的一些简单开发。对于我这样的初学者这资料是非常有用的,与大家共享。
暑假期间跟着参加电子设计大赛的同学接触了一下MSP430,现在专业开设了单片机的课程,不过是51的。阅读了一下实验教程,觉得430还是要强大很多,自己就开始自学了,在网上找了不少资料,慢慢开始入门了。个人认为起步的时候多参照一下高手的文档,上手还是快一些。
现分享一下我收藏的一些MSP430的设计文档,和大家一起学习进步
下载链接:http://dl.vmall.com/c0vvh8axm2
这是我以前学习MSP430单片机时自己写的一些工具函数,现在觉得这些函数不只是能在430上使用,在其他单片机上也能够使用,不过由于是在我学习430的时候才写出来的,所以算是学习430来的一点心得吧!和大家分享一下。
函数主要有两个:1,使用矩阵键盘输入一个大于一位的数,比如790,由高位输起,如果输入途中输入错误可以使用清除键清除掉该位,最后确定键确定输入的数据。
2,将输入的数据完全以有效数值的位数显示出来,比如显示25.1,一般情况下很多人都会显示成0025.10或类似,这样就多出了很多0,显示不直观,该函数可以将所有不需要的0全部过滤掉。
我将这两个工具函数全部封装到一个程序里面了。该程序使用4*4矩阵键盘输入数据,然后将输入的数据在1602上显示。程序内部有非常详细的解释,应该一看就能明白的,如果有不明白的可以加我QQ:934717881,我们一起讨论。
初次接触单片机设计工作,由于产品对功耗的高要求因此选择了MSP430系列的片子(F5438)。
TI官网上的详细的开发手册为工作带来了极大的便利,而430片子的性能也很好的满足了工程需求。
现将使用到的资料拿出来大家分享下,希望高手不要……并多多指点!!
?只能传一个附件??
过程中使用到的开发指导下载位置:http://www.ti.com.cn/product/cn/msp430f5438a
参加了合众达在武汉的研讨会,给我发邮件时要给我送一个开发板的,但是到现在都没收到,后面在被人哪里借了一块,感觉这个板子功能很全面,资源丰富。后来上21IC网参加了在线培训,对它有了大致的了解,学习这个块开发板虽然没有看什么书,但全是网上的资料,如几个好的网站:电子工程师论坛 http://bbs.eeworld.com.cn/tag-Launchpad.html 与非网德州仪器社区http://www.ideyi.org/bbs/forum_1077.html
http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/zhct121/zhct121.pdf 超低功耗 16 位 MSP430TM MCU电源管理解决方案
前段时间做产品,其中有电源管理的部分,网上找了一下方案,感觉上面的这个满足产品要求,最后做下来产品还是很完美的。