我用这款单片机开发了一款低功耗产品,为了尽可能大降低功耗。我使用了内部的比较器,使用外部模拟输入与内部0.5V基准作比较,当外部模拟大于0.5V时通过中端唤醒单片机,但是是否使用内部比较器时必须打开ADC?如果必须打开那么我可以直接使用ADC进行采集,而不用再使用一个比较器。能不能使用比较器的时候比使用ADC有更低的功耗?
我用这款单片机开发了一款低功耗产品,为了尽可能大降低功耗。我使用了内部的比较器,使用外部模拟输入与内部0.5V基准作比较,当外部模拟大于0.5V时通过中端唤醒单片机,但是是否使用内部比较器时必须打开ADC?如果必须打开那么我可以直接使用ADC进行采集,而不用再使用一个比较器。能不能使用比较器的时候比使用ADC有更低的功耗?
MSP430FR6972IPMR:
目前发现共4片故障芯片MSP430FR6972IPMR,电流大,3.3V变为2.9V,3.0V,3.1V,3.0V,别的功能都正常,主要是功耗大,也就是说费电池,换新CPU后电流为0.电流也为0,一切恢复正常。
使用IAR给MSP430FR6972写程序提示“Could not find device”。
之前可以写入,程序能够正常运行,后面再烧写无法写入程序。
IAR版本为7.12.1。
另外还有一个MSP430F2122单片机,正常使用过程中,无法正常工作和写入程序。
#if CS_XT2_CRYSTAL_FREQUENCY>8000000
FRAMCtl_configureWaitStateControl(FRAMCTL_ACCESS_TIME_CYCLES_1);//使用msp430fr6972不报错,msp430fr5994找不到函数,是不是5994的 fram超过8M不用等待…
单片机直接连接3.6V电池,开关机实现方式:
在Fram中创建开关机变量power_state,mcu运行后判断该变量的值,如果是1,就直接开机,如果是0,就进入LPM3
使用IO口外部中断,作为开机按键
开机:按下按键后,进入中断,修改power_state…
TI工程师你们好!
请问MSP430FR6972的UART能否工作在半双工模式下?如果可以能否把工作在半双工模式下串口,UART的RXD和TXD是怎样接线的?两个口接在一起吗?
盼回复,谢谢!
SPI4线+DRDY共5线相连接
SPI设置时钟为2MHz,DRDY中断方式,其他为通用配置
程序操作说明…
您好,目前做的一个项目具有LCD显示,ad采样功能,ad采样每次采样都会进入LPM0,ad采样数据是否只有中断采样的办法,目前发现如果在while循环实现LCD显示程序的话,必须设置一个定时中断不断唤醒才能正常工作。这样需要频繁进入中断,提升采样率让其在AD中断中唤醒是否有用?
ccs编译提示内存溢出但是显示还有内存
Description Resource Path Location Type
<a href="file:/D:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a> program will not fit into available memory, or the section contains a call site that…
TI工程师您好!
我在使用MSP430FR6972开发新的产品时开启了AD 和RTC功能,这时工作电流和睡眠电流都很大,分别是360uA和99uA ,以前的产品没用这两个功能,工作电流只有200uA睡眠电流只有0.9uA,如果睡眠后关闭AD模块。唤醒后如何重启AD模块?能否提供参考DEMO供我参考? 因为AD模块重启时采用内部参考电压1.2V有个等待稳定的时间,这个时间是多少?因为这个时间太久会影响我的产品的一个功能。
谢谢! 急盼回复,
各位大神请教自己编写boot loader问题,我打算用msp430fr6972自己编写一个boot loader,用自己的上位机通过串口发送bin文件来烧写,现在的需要了解msp430fr6972相关问题,希望能够指点或资料
1.msp430fr6972内部fram地址分配
2.如何读写指定地址的fram
3.pc指针如何跳转到指定地址运行
谢谢!
我的程序烧写进去可以运行,用仿真器在线调试不运行,全速运行会卡在某个位置不允许,卡住的位置不一定,有时候配置IO口方向都会卡住不往下运行,忘大神指点
软件清LFXTOFFG时,会导致单片机重启,我在用户手册上没有找到相关解释,是正常现象吗?如果是正常现象,能否避免软件清LFXTOFFG时,单片机重启呢?
使用在一款量产的仪表上,出货大约3000多个,统计有9个该芯片损坏。都是用过一段时间后出现损坏。
1.数量:3个。现象:IO引脚被击穿,P9.7或者P1.3。该引脚设置上拉输入模式,连接干簧管在接地。想问一下频繁开关,会不会导致击穿的,示波器测量波形也没有什么异常。已经将干簧管改为TMR磁传感器。
2.数量:1个。现象:LCD无显示,LCDCAP引脚电压只有1V多,正常应该3V。判断电荷泵损坏。
3.数量:2个。现象:LCD显示缺笔画,有残影。确定为芯片问题…