• 话题 39542 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 故障日志已满时会发生什么情况?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当故障日志已满时,有三种可配置的行为: 停止记录新故障。 使用 FIFO 模式,即最旧的日志将被最新的日志覆盖。 保持前一半数量的日志不变;只有后一半的日志处于 FIFO…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 当电路板连接到新计算机时,为什么 GUI 不显示电源轨、GPI 或 GPO 的正确名称?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 电源轨、GPI 和逻辑 GPO 的名称存储在本地 PC 中,而不是存储在相应的器件中。因此,将电路板连接到新 PC 时,不会自动传输这些名称。必须在导入项目时启用名称选项来完成名称的传输,如图 27 所示。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 什么是快速 GPI 以及如何启用它们?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 系列具有八个可实现更快响应的可中断 GPI(GPIO1 至 4、12、16、17 和 18)。这些 GPIO 引脚必须按表 3 所示进行定义以启用中断特性。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 是否可以对“引脚选择电源轨状态”(PSRS) 使用三个以下的 GPI?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,PSRS 最多支持三个 GPI。当用于 PSRS 的 GPI 数量少于配置的 GPI 数时,应根据配置的 GPI 数量启用所有支持的状态,并根据用于 PSRS 的 GPI 数量来配置状态。例如,配置三个 GPI,但只有第一个 GPI 用于 PIN PSRS。必须启用所有八个状态,将所有偶数状态配置为与状态…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么在实际测量结果为 2.1V 时 GUI 显示 0V?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 每个监控电源轨都有其“Vout Exponent”设置,此设置限制了器件应返回的最大电压。确保“Vout Exponent”设置为适合相关应用的值。选中“Set for Me”复选框后,GUI 会根据您的输入自动设置“Vout Exponent”。…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么在实际测量结果为 0V 时 GUI 显示 0.2V?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 的某些监控引脚对于监控下限有一个小限制:它们无法检测到低于 0.2V 的电压。任何低于 0.2V 的电压都报告为 0.2V。使用引脚时,请考虑到这一点。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx 系列是否支持电压裕量调节?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。UCD90xxx 系列采用 PWM 方法进行电压裕量调节。与 DAC 方法相比,PWM 方法可提供更佳的分辨率和电流驱动能力。当不被裕量调节功能使用时,PWM 引脚可用作 GPIO 引脚(UCD90240…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx 何时开始电源轨的裕量调节?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在所需的电源轨达到 POWER_GOOD 阈值并且启用了裕量调节命令时,UCD90xxx 才会开始裕量调节。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 是否有任何有关裕量调节功能的应用手册?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。TI 提供了以下关于设计电压裕量调节的应用手册: 设计 UCD90xxx 电源序列发生器和系统管理器的电压裕量调节电路 (SLVA845) UCD90xxx 电压裕量调节电路设计工具 (SLVC676) 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如果电路板上已经有 PMBus 主机,是否仍需要用于 Fusion GUI 的 PMBus 连接器?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 虽然 PMBus 连接器是可选的,但始终建议使用这种连接器来连接 Fusion GUI。可能需要使用此连接器对器件进行编程。当需要调试电路板和调整配置时,此连接器也会非常方便。与模拟器件不同,UCD90xxx 可让您充分了解器件的内部状态。它可以帮助您分析复杂的时序逻辑并快速找出问题。 有关更多常见问题解答…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    大神们提供一个12V转±5V的方案吧,正的有200ma,负的50-100ma就行 0 已锁定

    1215 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    BQ34Z100G1通过对电池充放电匹配ID值为1327,可是BQstudio里面没有这个化学ID,该怎么弄? 0 已锁定

    2149 视图
    8 回复
    最新8 年多前
    由 JIANFENG ZHENG
  • 未回答

    TPS61240的powerpad需要接地吗? 0 已锁定

    2345 视图
    4 回复
    最新8 年多前
    由 daw y
  • 未回答

    求一款无欠压闭锁的buck芯片,输出电压9v左右,电流1a以上 0 已锁定

    494 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 讨论

    UC384X系列控制IC的原理、设计技巧(1) 已锁定

    39601 视图
    38 回复
    最新8 年多前
    由 dehua yan
  • 未回答

    麻烦TI员工帮我解答一下: TPS73534 为何输出只有0.3~0.5V呢? 0 已锁定

    3655 视图
    7 回复
    最新8 年多前
    由 user3641592
  • 未回答

    LMR62421,5V升12V电路没反应只能输出5V 0 已锁定

    3596 视图
    8 回复
    最新8 年多前
    由 xeiyou cheng
  • 未回答

    用电量计检测时放电时的问题? 0 已锁定

    672 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Cheng.W
  • 未回答

    关于BQ20Z45上位机软件使用 0 已锁定

    6412 视图
    11 回复
    最新8 年多前
    由 camlia Cen
  • 已回答

    使用GPC或Math CAD的时候对环境温度有没有要求?是使用算出来的ID好,还是使用TI自带的ID好? 0 已锁定

    1535 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Cheng.W
  • 已回答

    bq76930外部N-MOS的均衡电路 0 已锁定

    2407 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Cheng.W
  • 已回答

    UC2909DW停产,UC2909-EP现在处于Active状态,UC2909-EP是否可以完全替代 0 已锁定

    865 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    我用TPS61081搭的输出正负12V帮我看看对不对 0 已锁定

    1488 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 user4583488
  • 已回答

    麻烦TI工程师推荐一款芯片(下面是详细参数) 0 已锁定

    586 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    bq78350的 TRM 中的 Permanent Fail 是用来配置什么的? 0 已锁定

    1537 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 user5044533
  • 未回答

    BQ2954充电问题(麻烦TI工程师指导一下) 0 已锁定

    939 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 tao xia2
  • 未回答

    UCD3138A64快速中断怎么设置?我想设置快速中断fault3,可是利用下面的代码没有实现,还请大神能够指点下,问题出现在哪 0 已锁定

    922 视图
    0 回复
    已开始8 年多前
    由 user5006419
  • 未回答

    使用TPS63700文档的典型应用的原理图,输出是负压,但是无法稳定! 0 已锁定

    8270 视图
    18 回复
    最新8 年多前
    由 Jiachen Li
  • 未回答

    用BQ28Z610做2S1P的项目,上电顺序先B-,再B+,后面再焊接B1,会有什么影响? 0 已锁定

    404 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Cheng.W
  • 未回答

    PMP8372原理图是不是有点错误? 0 已锁定

    954 视图
    4 回复
    最新8 年多前
    由 Xiao Yu3
<>